Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
An einem Beispiel sollen alle Schritte, die zur Darstellung einer alternativen verkürzten 2D-Ansicht benötigt werden, detailliert erläutert werden. Um den Effekt zu verdeutlichen, ist ein einfaches langes Rohr gewählt. Die Länge ("HUB") soll alternativ verkürzt dargestellt werden. Dazu wird eine weitere Variable ("HUB2D") benötigt.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Ausgangsbasis ist ein Rohr mit den Variablen "HUB" für die Länge (Breite) und "D" für den Durchmesser.
Ziehen Sie im Sketch ein Rechteck auf mittels Rechteck über Punkt, Breite und Höhe.
Verwenden Sie im Eingabefeld Breite nicht wie gewohnt den Eintrag "HUB", sondern folgenden Eintrag mit einer Bedingung:
IF HUB2D = 0 THEN HUB ELSE XHUB ENDIF
Wenn "HUB2D" gleich '0' ist, dann wird die Variable "HUB" verwendet, ansonsten die Variable "XHUB". In der Standardansicht ist "HUB2D" = '0', aber wenn auf verkürzte Ansicht umgeschaltet wird, dann wird der Variablen "HUB2D" der Defaultwert "XHUB" zugewiesen, d.h., sie ist nun ungleich '0'. Also wird jetzt "XHUB" im Eingabefeld Breite verwendet.
Setzen Sie die Anfügepunkte. Diese werden evtl. auch für automatische Bemaßungen verwendet.
Setzen Sie für das Einzelteil- oder Baugruppen-Projekt (siehe Abb. „Alternative 2D Größe“) folgende Einträge unter PARTproject -> Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein1 -> Abschnitt Alternative 2D Größe: |
Optional können Sie die automatische Bemaßung setzen. Die angezeigte Maßzahl soll sich beim Einschalten der verkürzten Ansicht nicht ändern! Deswegen ist bei "TEXT" keine IF-Bedingung verwendet, sondern "HUB".
Eine detaillierte Beschreibung zum automatischen Bemaßen finden Sie unter ???.
CUSTOMDIMENSIONS { HORIZONTAL { PNT1 { CONPNT { "vorne" } } PNT2 { CONPNT { "hinten" } } POSITION { BBOXOFFSET{ 15 } } FONTHEIGHT { 3.5 } TEXT { "{HUB}" } } }
Um die Verkürzte Ansicht zu visualisieren, fügen Sie auf derselben Ebene wie der Hauptsketch (hier im Beispiel Plane XY) einen Sketch mit einer "kosmetischen Zeichnung" ein.
Verwenden Sie für eine Bogenlinie die Funktion Bogen über 3 Punkte auf Umfang. Verwenden Sie hier für die Positionierung der Punkte die Variable für den verkürzten Hub ("XHUB"). XHUB/2 |
Damit die Hilfslinien nur bei Verkürzte Ansicht sichtbar werden, verwenden Sie die Funktion Element bedingt löschen mit folgender Bedingung:
HUB2D = 0