Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vorabinformation zum Thema Klassifikation:
Über Klassifikationen werden alternative Verzeichnisstrukturen im PARTdataManager erstellt. In diese Verzeichnisstrukturen können (neue) Projekte aufgenommen werden. Die Zuordnung erfolgt über die einzelnen Klassifikationsfelder (s. unten).
Zunächst klicken Sie in das Klassifikationsfeld, dann auf die zugehörige Durchsuchen Schaltfläche . --> Es öffnet sich das jeweilige Klassifikationsfenster. Weisen Sie die gewünschte Klassifizierung zu. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.6, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“.
Folgende Klassifizierungen stehen zur Verfügung:
By Countries: Klassifizierung nach Ländern, in denen die jeweilige Katalog-Firma Produkte vertreibt, bzw. Niederlassungen hat.
Siehe Abschnitt 7.8.2.5.1, „CNS-Klassifikation und -Merkmale“.
eCl@ss ist ein standardisiertes Klassifikationssystem für Warengruppen und Warenmerkmale mit dem Ziel der Ermöglichung des elektronischen Handels klassifizierter Produkte.
eCl@ss wird als Standard für den Informationsaustausch zwischen Lieferanten und Kunden angeboten und ist gekennzeichnet durch einen vierstufigen, hierarchischen Klassifikationsschlüssel mit einem aus 12.000 Begriffen bestehenden Schlagwortregister.
Merkmale (eClass): Variablen aus den Norm- bzw. Firmenkatalogen können über das Menüfenster Klassenvariablen eCl@ss-Variablen zugeordnet werden. Nach diesen eCl@ss-Variablen kann später im PARTdataManager gesucht werden.
ICS International Classification Standards:
Die "International Classification for Standards" (ICS) ist ein internationales Klassifikationssystem, zur Erfassung aller ökonomischen Sektoren und Tätigkeiten, bei denen technische Standards angewendet werden.
Der UNSPSC-Standard ist eine durch die Vereinigten Nationen vorgegebene Produktklassifikation. Der Standard stellt ein universales Klassifikationsschema für unterschiedlichste Produktgruppen zum weltweiten Einsatz dar.