powered by CADENAS

Manual

Manual

13.5.1.7.1.1. Eigenschaften
  • Name: ...der Regel.

[Hinweis] Hinweis

Der Name einer Regel muss eindeutig sein!

  • Auswahlfeld:

Auswahl

Funktion

Autom. Aufbau verbieten (X)

...schließt den Teil der Baugruppe, der durch diese Regel erstellt wird, vom automatischen Aufbau [a] durch den Benutzer aus.

Autom. Aufbau erlauben (U)

...schließt den Teil der Baugruppe, der durch diese Regel erstellt wird, in den automatischen Aufbau durch den Benutzer mit ein.

Immer automatisch aufbauen (V)

...schließt den Teil der Baugruppe, der durch diese Regel erstellt wird, in den automatischen Aufbau mit ein.

[a] Informationen zum automatischen Aufbau der Baugruppe im PARTdataManager finden Sie unter Abschnitt 3.1.3.1.5.4, „Baugruppen automatisch aufbauen “ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.

[Hinweis] Hinweis

Die Abkürzungen in Klammern im Dialogbereich Konfigurator signalisieren die verwendete Einstellung im Listenfeld unter Eigenschaften.

  • Exklusiv: Wenn für einen Anfügepunkt verschiedene alternative Bauteile angelegt sind, kann das einzelne Teil über diese Option mit der Eigenschaft „exklusiv“ ausgestattet werden. D.h., sobald dieses Teil gewählt ist, stehen die alternativen nicht meht zur Verfügung.