powered by CADENAS

Manual

Manual

6.3.2.3.3.4. Sketch 2 – Hutmutter-Sechskant

Um den Hutmutter-Sechskant zu erzeugen, muss ein weiterer 2D-Sketch erstellt werden, der als „ Schablone “ über den bereits vorhandenen Hutmutter-„Rohkörper“ fährt und das überstehende Material entfernt. Für Sketch 2 ist die Ebene YZ zu wählen:

  1. Klicken Sie im Menübereich Historie mit der sekundären Maustaste auf Plane YZ.

  2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neuer Sketch.... --> Die Ansicht wechselt wieder in den 2D Sketcher.

6.3.2.3.3.4.1. Sechskant erstellen
  1. Klicken Sie auf den Button Sechseck einfügen.

  2. Führen Sie den Mauspfeil zum Koordinaten-Nullpunkt, bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn per Mausklick.

  3. Ziehen Sie vom KO-Nullpunkt aus das Sechseck auf und fixieren Sie es per Mausklick.

  4. Geben Sie im Kontextmenü als Schlüsselweite S ein.

6.3.2.3.3.4.2. Rechteck hinzufügen
  1. Klicken Sie auf den Button Rechteck einfügen.

  2. Setzen Sie durch einen Mausklick außerhalb des Sechseckbereichs den Ausgangspunkt des Rechtecks. In Verbindung mit den Angaben im Kontextmenü sollte der Ausgangspunkt rechts oben (positiver x/y-Bereich) platziert werden.

  3. Ziehen Sie das Rechteck diagonal auf, bis es das Sechseck umschließt und fixieren Sie es durch erneuten Mausklick.

  4. Füllen Sie die Felder des Menüfensters entsprechend der Abbildung aus.

[Hinweis] Hinweis

Bedenken Sie, dass sich Ihre Eingabewerte bzgl. der Basispunkte X/Y an einem „gedachten“ 2D-Koordinatenkreuz orientieren.

Die Achsen der 3D-Ebene - hier Plane ZX - sind in diesem Zusammenhang irrelevant!

6.3.2.3.3.4.3. Sketch 2 abschließen

Um Sketch 1 abzuschließen, klicken Sie auf den Button Änderungen übernehmen. --> Die Ansicht wechselt in den Arbeitsbereich 3D-Ansicht.

Sketch 2 liegt nun an der Grundfläche des Hutmutter-Rohkörpers.

6.3.2.3.3.4.4. Sketch 2 extrudieren Rest
  1. Klicken Sie im Menübereich Historie mit der sekundären Maustaste auf Skizze 2 .

  2. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Schnitt, Extrudieren....

  1. Geben Sie im Menüfenster Extrusionskörper die Länge der Extrusion ein: etwas mehr als die Höhe des Sechskants, also M+1.

--> Sketch 2 wird in positiver x-Richtung extrudiert und schneidet damit den Hutmutter-Rohkörper. Das überflüssige Material des Körpers wird entfernt, als Kontur bleibt der Sechskant.