powered by CADENAS

Manual

Manual

18.1.3. Registerseite „Teileauswahl“

  • Fenster 'Projektauswahl' beim Programmstart anzeigen: Optionsfeld zum Ein- bzw. Ausblenden der Teileauswahl-Dialogbereiche des PARTdataManager. Mit Klick auf die Schaltfläche Teileauswahl blenden Sie die entsprechenden Dialogbereiche ein, falls die Option nicht aktiviert ist.

  • Bitmaps in der Projektauswahl anzeigen: ...zeigt Bauteilbitmaps an. Ansonsten werden nur neutrale Ordner- bzw. Schraubensymbole verwendet.

    Aus

    Aus

    An

    An

  • Vektorgrafiken in der Projektauswahl anzeigen: ...zeigt Vektorgrafiken von Bauteilen an. Ansonsten werden nur Ordner- bzw. Schraubensymbole verwendet.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Geschwindigkeit beim Aufbau von Bitmap- bzw. Vektorgrafiken erfordert größere Leistung des Prozessors.

  • Kleine Logos in der Projektauswahl anzeigen

    Mit Standard-Symbolen

    Mit Standard-Symbolen

    Mit Logos

    Mit Logos

    [Hinweis] Hinweis

    Die Aktivierung der Auswahl ist die Vorbedingung, für die Auswahlen Bitmaps in der Projektauswahl anzeigen oder Vektorgrafiken in der Projektauswahl anzeigen.

    Wenn keine Aktivierung vorgenommen wird, werden die Standard-Symbole angezeigt.

  • Firmenlogos in Favoriten und Verweisen anzeigen: ...zeigt das Firmenlogo (falls vorhanden) des jeweiligen Katalogs an.

    Aus

    Aus

    An

    An

  • Leere Klassifikationen nicht anzeigen: Wenn die Option aktiviert ist, werden Klassifikationen, denen keine Projekte zugeordnet wurden, im Verzeichnisbaum ausgeblendet.

    Leere Klassifikationen angezeigt

    Leere Klassifikationen angezeigt

  • Auswahl mit Einfachklick: Ohne diese Option müssen Verzeichnisse zum Öffnen doppelt geklickt werden.

  • Datum anzeigen: ...zeigt das Erstellungsdatum des jeweiligen Verzeichnisses/Projekts mit an.

  • Gültigkeitsdatum anzeigen:

    Bei Aktivierung der Option wird das Gültigkeitsdatum mit angezeigt, sofern Normen auslaufen, abgelöst oder geändert wurden.

    Gültigkeitsdatum

    Gültigkeitsdatum

  • Einheit anzeigen: Bei Aktivierung der Option wird bei Projekten die entsprechende Einheit angezeigt.

  • Version anzeigen:

    Bei Aktivierung der Option wird die Version aufgeschlüsselt nach Datum und Uhrzeit angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Wird evtl. erst dargestellt, wenn die Größe der Voransicht auf Mittel eingestellt ist.

  • Qualitätssiegel anzeigen:

  • Tooltip mit Vorschaubildern anzeigen

    Insbesondere wenn Vorschau und Firmenlogo auf "klein" eingestellt sind, ist es hilfreich die Maus über die Vorschaubilder zu bewegen und so im Tooltip eine vergrößerte Ansicht zu erhalten.

    Das Feature steht sowohl in der Details-Ansicht in der Teileauswahl, als auch im Suchen-Dialogfenster der komplexen Suche zur Verfügung.

    Wenn die Option 3D Tooltip aktiv ist (siehe nächster Punkt), dann ist diese Option nicht wirksam.

    Vergrößertes Vorschaubild in Details-Ansicht

    Vergrößertes Vorschaubild in Details-Ansicht

    Vergleiche auch Navigation mittels Registerseiten "Kataloge", "Symbole", "Details" und Suchergebnisspalten - Reihenfolge und Sichtbarkeit.

  • 3D Tooltip

    • Kein 3D Tooltip

    • Klein

    • Mittel

    • Groß

    In der Projektauswahl (oder auch im Dialogfenster Verweise) sind 3D Tooltip hinterlegt. Ziehen Sie die Maus über ein 3D-Vorschaubild, so wird der Tooltip eingeblendet. Dieser besitzt in der rechten unteren Ecke ein Icon zum Aufziehen der Größe.

    3D Tooltip in "Details"-Ansicht

    3D Tooltip in "Details"-Ansicht

    3D Tooltip im "Verweise"-Dialog

    3D Tooltip im "Verweise"-Dialog

  • Erweiterte Projekt- und Kataloginformationen anzeigen

    Sie können Katalog- und Projektdaten direkt in der Teileauswahl unten rechts auf Verzeichnis- und Projektebene anzeigen lassen.

    Detailfenster

    Detailfenster

  • Anzeige im Fenster Verweise:

    Im Dialogfenster Verweise werden ähnliche Teile angezeigt. Legen Sie hier fest, welche Kategorie beim Vergleich zu Grunde gelegt werden soll:

    • Letzte Auswahl

    • Verzeichnis

    • Zubehör

    • Ähnliche Teile

      Im Hintergrund wird eine geometrische Suche durchgeführt.

    • Spezielle Klassifikation

  • Max. Suchergebnisse: ...begrenzt die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse auf den hier eingestellten Wert.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Wert „0“ entspricht keiner Begrenzung!

  • Schrift für Projektauswahl: Mittels Durchsuchen ... öffnen Sie das Menü zur Wahl des Schrifttyps für die Teileauswahl.

  • Projektfilter: Einstellen eines Filters[64], mit dem Sie die Auswahl auf bestimmte Projekte reduzieren können.



[64] Dieser Filter wird in PARTproject definiert. Siehe Abschnitt 4.7.2.1.14.8, „Katalog auschecken“.