powered by CADENAS

Manual

Manual

4.9.2.2.3. Variablen mit ausführbarem Programm

Spalten können mit der Eigenschaft versehen werden, bei Anklicken ein Programm auszuführen bzw. ein Dokument zu öffnen.

Definieren Sie die betreffende Spalte unter PARTproject -> Allgemein -> Variablen -> Variablen mit ausführbarem Programm und tragen Sie den Linkpfad auf das gewünschte Dokument ein. In der Tabelle ist diese dann mit einem Icon gekennzeichnet, bzw. farblich hinterlegt (versionsabhängig).

PARTdataManager: verlinkte Zusatzinformation

PARTdataManager: verlinkte Zusatzinformation

  • Zu öffnendes Dokument:

    Geben Sie das Dokument an, das bei Anklicken der oben definierten Spalte geöffnet werden soll.

    Das Dokument (evtl. auch mehrere bei Mehrsprachigkeit) muss im Projekt-Verzeichnis liegen.

    Bei mehrsprachig vorliegenden Dokumenten hängen Sie an den Dateinamen mit Unterstrich getrennt die betreffende Sprachkennung an. Im Beispiel unten "_english" und "_german".

    In PARTproject -> Allgemein -> Variablen -> Variablen mit ausführbarem Programm -> Zu öffnendes Dokument setzen Sie folgenden Eintrag:

    info_$(CADENAS_LANGUAGE).txt

    Explorer - Zusatzdokument

    Explorer - Zusatzdokument

    PARTproject - Zu öffnendes Dokument

    PARTproject - Zu öffnendes Dokument

    [Hinweis] Hinweis

    Hinweis zur Syntax:

    Handelt es sich um eine Tabellenvariable oder eine Tabellenkonstante, dann lautet die Syntax $VARNAME. Zusätzlich kommt noch der Punkt der Dateiendung hinzu, folglich insgesamt zwei Punkte.

    Wird eine Environmentvariable verwendet, dann lautet die Syntax $(ENVNAME) angeben. Diese kommt ohne Punkt aus, folglich insgesamt ein Punkt.

  • Auszuführendes Programm (WIN):

    Geben Sie das Programm (*.exe) an, das bei Anklicken der oben definierten Spalte unter WINDOWS gestartet werden soll.

  • Auszuführendes Programm (UNIX):

    Geben Sie das Programm an, das bei Anklicken der oben definierten Spalte unter UNIX gestartet werden soll.