Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Oft gibt es die Möglichkeit, einen Sketch mit oder auch ohne Verwendung eines Merkmalalgorithmus anzulegen. Sie können beispielsweise eine Berechnung direkt im Sketch ausführen oder mittels Merkmalalgorithmus einer eigenen Variablen zuweisen.
Hinweis | |
---|---|
|
Mathematische Funktion in Sketch[51]
Wenn Sie nur Variablen ohne Merkmalalgorithmus verwenden, ist es möglich, im ersten Schritt den Sketch im Designer-Modus zu erstellen. Sie erkennen am Farbcode , dass die Variablen H und L2 im Designer-Modus (in der 3db-Datei) gespeichert wurden.
Der Kreisradius soll den doppelten Wert der Höhe des Rechtecks haben. Die Berechnung wird direkt im Sketch ausgeführt.
Radius: 2*H
Später können Sie gegebenenfalls im Dual-Modus speichern (=Variable selektieren und auf klicken). Im Dual-Modus können Sie zusätzlich Wertebereichsvariablen und Merkmalalgorithmen verwenden und die Tabelle anlegen.
Mathematische Funktion im Merkmalalgorithmus[52]
Anders gestaltet sich die Vorgehensweise, wenn Sie Variablen mit Merkmalalgorithmus verwenden. Es soll nun am selben Bauteil wie oben die Vorgehensweise mit Verwendung eines Merkmalalgorithmus gezeigt werden.
Sie beginnen mit der Anlage der Variablen im Tabellen-Modus oder Dual-Modus.
Wählen Sie beim Anlegen der Variablen unter "Modus" die Option "Tabellen-Modus" oder "Dual-Modus". Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie abschließend auf "Übernehmen".
Sie erkennen am Farbcode, wo die Variablen L2, H und R gespeichert sind. Zur Anlage der Tabelle reicht das Speichern im Tabellen-Modus (Farbcode ). Die Datenablage erfolgt in der tab/tac-Datei.
Sollen Variablen allerdings auch im 3D-Modell verwendet werden, müssen diese sowohl in der 3db-Datei als auch in der tab/tac-Datei gespeichert sein. Das Abspeichern in 3db- UND tab/tac-Datei stellen Sie sicher, indem Sie eine Variable selektieren, Dual-Modus auswählen und klicken.
Sie erkennen am Farbcode , dass die Variablen im Dual-Modus gespeichert wurden.
Für die mathematische Operation R = 2*H (Kreisradius ist 2x Höhe Rechteck) wird die Variable R mit Status "Merkmalalgorithmus" angelegt.
Unter Formel wird der Algorithmus eingetragen, unter Status die Option Merkmalalgorithmus.
Jetzt kann im Sketch für die Parametereingabe des Kreisradius die Variable R verwendet werden.
Optional kann die Variable R mit hinterlegtem Merkmalalgorithmus im PARTdataManager angezeigt werden.
Klicken Sie in PARTproject unter Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein -> Abschnitt Variablen -> Reihenfolge/Gruppen der Variablen auf den Button .
Selektieren Sie links die Gruppe Nebenvariablen und schieben Sie die Variable R ins mittlere Feld. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.9.2.2.2, „Reihenfolge/Gruppen der Variablen - Spalten (Variablen) ausblenden“.
Die Variable R wird in der Tabelle angezeigt.
|
[51] Das
passende Beispiel hierzu finden Sie im Trainingskatalog im
Verzeichnis \v11_news\expression_in_sketch_or_algorithm\expression_in_sketch.prj
.
[52] Das
passende Beispiel hierzu finden Sie im Trainingskatalog im
Verzeichnis \v11_news\expression_in_sketch_or_algorithm\expression_in_algorithm.prj
.