powered by CADENAS

Manual

Manual

4.12.1.2. *.3db-Objekt bemaßen

  1. Mit Hilfe entsprechender Buttons des 2D-Sketchers können Sie das *.3db Objekt bemaßen.

  1. Wenn Sie beispielsweise ein Vertiktalmaß (hier die Schlüsselweite) eintragen wollen, klicken Sie auf den Button Vertikalmaß an 2 Punkte.

  1. Führen Sie den Mauspfeil zur ersten Linie, bis der Fang erscheint und fixieren Sie diesen per Mausklick.

  2. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Linie.

    -> Die Bemaßungslinien werden am Mauspfeil sichtbar.

  1. Ziehen Sie die Bemaßungslinien zur gewünschten Position und fixieren Sie sie per Mausklick.

    -> Alle Bemaßungselemente sowie das Menüfenster Parameter ändern werden sichtbar.

  2. Legen Sie den Offset (Abstand des Maßes von der Bezugslinie) und die Höhe (Typengröße) der Bemaßung fest (s. Abb.).

  3. Maßtext:

    Per Default erscheint in geschweifter Klammer "{AUTOMATIC%0}". (Im Beispiel oben "%0", so dass als Maßzahl "8" ohne Nachkommastellen dargestellt wird.)

    "AUTOMATIC" verwendet den aktuellen Wert aus der Geometrie. (Nicht zu empfehlen).

    Bilden Sie den Maßtext statisch, dynamisch oder gemischt statisch-dynamisch.

    Mittels %"Zahl" können Sie die Nachkommastellen festlegen. (Beispiel: A={A%2})

    Maßtext: statisch

    Maßtext: statisch

    Geben Sie einen beliebigen statischen Text ein.

    Maßtext - statisch-dynamisch

    Maßtext - statisch-dynamisch

    Verbinden Sie beide Möglichkeiten.

    Maßtext: dynamisch

    Maßtext: dynamisch

    Geben Sie nur die gewünschte Variable an. Der jeweilige Wert wird dynamisch generiert.

    Maßtext - 3 Möglichkeiten

    Maßtext - 3 Möglichkeiten

    [Hinweis] Hinweis

    Um hohen Designansprüchen gerecht zu werden, erstellen Sie die Maßbilder extern und stellen Sie z.B. als DWG/DXF-Dateien zur Verfügung. Siehe hierzu unter Abschnitt 4.12.2, „Bemaßungsansichten extern erstellen und importieren/konvertieren“.

    Dynamisches Generieren der Variableninhalte im Maßtext ist nur auf die oben beschriebene Weise möglich!

  4. Klicken Sie auf den Button Änderungen übernehmen.

  5. Schließen Sie die 2D-Ansicht.

    -> Die neu erzeugte Ansicht wird im Menübereich Historie dargestellt.

    -> Das Maßbild steht nun als 2D-Ansicht im PARTdataManager zur Verfügung.

    PARTdataManager- Bemaßungsansichten

    PARTdataManager- Bemaßungsansichten

Löschen...

Den Löschen-Befehl finden Sie im Kontextmenü der Bemaßungsansicht.