Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die im PARTdesigner erstellten Teile können mit dem Konfigurator[63] zu Baugruppen konfiguriert werden. Dazu müssen den Teilen bereits im PARTdesigner genau definierte und benannte An- bzw. Einfügepunkte zugeordnet werden.
Ein Quader beinhaltet eine Bohrung, in die später (Baugruppenkonfiguration) eine Schraube eingefügt werden soll. Für die Bohrung wird deshalb ein Anfügepunkt festgelegt.
Klicken Sie die Fläche, in der die Bohrung liegt, an. --> Die zugehörige Skizze erscheint in der Historie farbig unterlegt.
Öffnen Sie per sekundärem Mausklick das Kontextmenü der Skizze (hier Sketch 2).
„Fangen“ Sie mit dem Mauszeiger den Kreismittelpunkt (Bohrung) und fixieren Sie ihn per einfachem Mausklick.
--> Der Punkt bekommt ein grünes Dreieckssymbol.
--> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.
Legen Sie einen Namen für den Anfügepunkt fest - z.B. CP1 - und bestätigen Sie mit Ok.
Optional können Sie in den übrigen Eingabefeldern noch Änderungen vornehmen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
6.9.3.2.1. Anfügepunkte für den Baugruppenaufbau | Zum Anfang | 6.9.3.2.1.2. Namenskonvention für Anfügepunkte und Einfügelinien |