powered by CADENAS

Manual

Manual

8.8. Beispiel 2 - Assembly-Tabellen-Projekt erstellen

[Hinweis] Hinweis

Beispiel 2 baut auf den vermittelten Grundlagen von Beispiel 1 auf!

Bei Baugruppen, welche Variablen wie z.B. Winkelstellung oder Hubstellung enthalten, steuern Sie dieses Funktionsmerkmal am besten über eine Tabelle, die nicht in einem der Einzelteile verankert ist, sondern über eine externe Tabelle.

Das Assembly-Tabellen-Projekt bietet im Gegensatz zur Assembly-Configuration diese Möglichkeit.

Ein Assembly-Tabellen-Projekt wird schrittweise über eine Assembly-Configuration und eine Schablone erstellt.

In einer Assembly-Configuration können nur Variablen von Einzelteilen verwendet werden.

[Hinweis] Hinweis

Daher verwenden wir ein Dummy-Startteil, welches diejenigen Variablen enthält, welche dann auch vom Assembly-Tabellen-Projekt verwendet werden. Unter anderem eben die Variable für das Funktionsmerkmal.

Das Dummy-Teil ist ein 3D-Projekt (Einzelteil) OHNE GEOMETRIE (ohne Features), dient als "Startteil", enthält EINEN! Anfügepunkt für die eigentliche Baugruppe und wird selbst nicht exportiert.

In der Tabelle des Dummy-Startteils werden alle Variablen zugefügt, die nur in die Baugruppe gehören (im folgenden Beispiel auch "ANG" für die Steuerung der Winkelstellung). Später bei der Erstellung des Assembly-Tabellen-Projekts kann dieTabelle des Dummy-Startteils bequem zur Erstellung der Assembly-Tabelle verwendet werden.

Im Folgenden werden die Zusammenhänge anhand eines Beispiels beschrieben:

[Tipp] Tipp

Unter $CADENAS/training liegt in einer Standardinstallation die Datei "training.cip". Wenn Sie diese entcippen, steht Ihnen das Beispiel unter "23dlibs/training/assembly/scharnier" zur Verfügung.

Aus den Bauteilen fluegel.prj und bolzen.prj erstellen wir ein Scharnier als Assembly-Tabellen-Projekt.

Flügel

Flügel

Bolzen

Bolzen

Scharnier

Scharnier

Die Winkelstellung des Scharniers wird über eine Variable ("ANG") in einer Regel definiert.

[Hinweis] Hinweis

Ein Assembly-Tabellen-Projekt wird grundsätzlich schrittweise über eine Assembly-Configuration und eine Schablone erstellt.

Wenn Sie das Beispiel durchführen, sollten Sie am Schluss in Ihrem Arbeitsverzeichnis alle nebenstehenden Projekte angelegt finden, wie es das Bild rechts zeigt.

  • Dummy-Startteil

  • Assembly-Configuration (scharnier_asmcfg.prj)

  • Schablone (scharnier_asmsbl.prj)

  • Assembly-Tabellen-Projekt (scharnier_asmtab.prj)

Projektauswahl / Assembly-Configuration - Schablone - Assembly-Tabellen-Projekt

Projektauswahl / Assembly-Configuration - Schablone - Assembly-Tabellen-Projekt