powered by CADENAS

Manual

Manual

9.5. "Layer" Registerseite/Dialogfenster

Sie können die Dialogseite Layer entweder als Docking [Registerseite] oder als einzelnes Fenster benutzen.

Wenn Sie das angedockte Fenster lösen möchten, klicken Sie auf das Icon rechts oben .

Wenn Sie das "freie" Fenster andocken möchten, schieben Sie es mit gehaltener Maustaste an den linken oder rechten Fensterrand und lassen die Maustaste an der gewünschten Position los. Wenn Sie die Dialogfenster Elemente und Layer nebeneinander positionieren, werden diese als Registerseiten angezeigt.

Sollte die Registerseite Layer aktuell nicht angezeigt werden, können Sie diese folgendermaßen wieder sichtbar stellen:

  • Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Icon Layerdialog öffnen .

  • Öffnen Sie im Seitenkopf mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü und aktivieren Sie den Menüpunkt Layer.

Jedes Element (Logo, Ableitung, Technische Ansichten, Tabelle, etc.) liegt auf einem eigenen Layer. Alle im Template verwendeten Elemente werden auf der Registerseite Layer aufgelistet. Die Reihenfolge spiegelt die Layerposition wieder. Je weiter oben sich ein Listeneintrag befindet, desto weiter vorne befindet sich der Layer des betreffenden Elements.

Auf der Registerseite Layer können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Layer löschen:

    Selektieren Sie den zu löschenden Layer (das zu löschende Element) und klicken Sie auf das Icon. Dieselbe Aktion können Sie über das entsprechende Icon in der Werkzeugleiste ausführen .

  • Layer des angewählten Elements erhöhen: Dieselbe Aktion können Sie über das entsprechende Icon in der Werkzeugleiste ausführen .

    Layer des angewählten Elements verringern: Dieselbe Aktion können Sie über das entsprechende Icon in der Werkzeugleiste ausführen .

    Mit Klick auf die Icons in der Werkzeugleiste oder auf die Plus-Minus-Icons auf der Registerseite Layer kann die Ebene des selektierten Objektes nach vorne oder hinten verschoben werden. Je höher der Eintrag in der Liste auf der Registerseite Layer, desto weiter vorne befindet sich die Ebene des Elements.

  • Layernamen/Elementnamen editieren:

    Selektieren Sie den gewünschten Layer und geben Sie im Dialogfenster Name den neuen Namen ein.

  • Layer sperren:

    Ein gesperrter Layer ist nicht mehr ansprechbar. D.h. Mausklicks beziehen sich nicht auf den gesperrten Layer, sondern klicken durch ihn hindurch. Wird der Cursor über das gesperrte Element geführt, reagiert das dahinterliegende.

    Hier ist das grüne Rechteck1 gesperrt. Wird der Cursor darübergeführt, reagiert das blaue dahinter liegende Rechteck2 (zu erkennen am hellgrünen Markierungsrahmen).

    Hier ist das grüne Rechteck1 gesperrt. Wird der Cursor darübergeführt, reagiert das blaue dahinter liegende Rechteck2 (zu erkennen am hellgrünen Markierungsrahmen).

    Die Funktion kann auch eingesetzt werden, um ein fertig formatiertes Element vor weiteren Änderungen zu schützen.