Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Legen Sie die benötigten Variablen mit entsprechenden Werten an. Sie finden diese oben in Bemaßungsdiagramm und Tabelle.
Beschreibung: Da der Variablenname auf 10 Zeichen begrenzt ist, können Sie der Variablen im Feld Beschreibung einen beschreibenden Text hinzuzufügen.
Wenn keine Wertebereiche und keine Merkmalalgorithmen benötigt werden und keine spezifischen Einstellungen wie z.B. Typ-Identifikation gesetzt werden sollen, können Sie ein Bauteil komplett im Designer-Modus modellieren.
Alle Daten werden in diesem Modus in der 3db-Datei gespeichert.
Der Tabellen-Modus wird benötigt, um Tabelle, Wertebereiche und Merkmalalgorithmen anzulegen.
Alle Daten werden in diesem Modus in der tab/tac-Datei gespeichert.
Designer-Modus + Tabellen-Modus
Wenn Variablen initial nur im Designer-Modus angelegt wurden (um sie evtl. nur "schnell" für das Erstellen eines 3D-Modells zu verwenden), ist es später nötig, sie auch in der tab/tac-Datei zu speichern, um sie mit der Tabelle zu verknüpfen und dynamisch zu "befüllen".
Wird zunächst nur die Tabelle angelegt, ist es ausreichend, die Variablen im Tabellen-Modus abzuspeichern. Später müssen diejenigen Variablen, die für die Anlage des Modells (im Sketcher) benötigt werden, auch noch im Designer-Modus gespeichert werden.
Speichern Sie die Variablen hierzu im Dual-Modus. Dann sind diese sowohl in der 3db-Datei als auch in der tab/tac-Datei gespeichert.
Sie können den Modus jederzeit ändern, indem Sie eine Variable selektieren, den Modus im Listenfeld ändern und auf klicken.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 6.8.4, „Designer-Modus | Tabellen-Modus | Dual-Modus“.
Formel: Tragen Sie einen Variablenwert ein (z.B. bei der Variablen DA den Wert 4.6).
Weisen Sie der Variable einen bestimmten Wert zu bzw. machen Sie den Inhalt von anderen Variablen abhängig (2*D1, D1+D2, usw.).
Wenn alle Angaben zur Variable gemacht sind, bestätigen Sie mit dem Button .
--> Die Variable wird in die Liste oberhalb aufgenommen.
Ändern: Um den Formelwert oder den Beschreibungstext neu zu definieren, gehen Sie wie beim Anlegen der einzelnen Variablenbestandteile vor.