Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wenn Sie in Projekten unterschiedliche Vorschaubilder für jede Zeile bereitstellen möchten, können Sie diese mit dem Kontextmenübefehl Vorschaubilder pro Zeile generieren erreichen (Wertebereichsfelder werden nicht berücksichtigt).
Immer wenn sich die Teile eines Projekts nicht nur in der Größe, sonder auch in der Form unterscheiden, ist dies ein großer Vorteil.
In den Suchergebnissen sind nun auch kleinere Unterschiede im Vorschaubild erkennbar, was eine Teileauswahl ohne große 3D-Vorschau viel einfacher macht.
Die Darstellung in der CloudMap profitiert ebenfalls: Die Nutensteine oben und rechts oben wären sonst in nur einem Cluster gelandet.
Außerdem steht die Funktion in Cloud Navigator, Reports und Bauteilvergleich zur Verfügung.
Vorschaubilder werden in PARTproject erzeugt. Der Standardbefehl hierfür ist weiterhin Bilddaten/Vorschaubilder generieren. Siehe hierzu Abschnitt 4.8.2.1.14.3, „Bilddaten/Vorschaubilder generieren im Batchlauf“.
Für das Erzeugen der Vorschaubilder pro Zeile benutzen Sie den Befehl Vorschaubilder pro Zeile generieren.
Da alle Grafiken denselben Stil haben sollen, erscheinen hier keine weiteren Einstellungsdialoge und die Generierung startet sofort. Auf einem 64bit PARTproject erfolgt die Generierung in mehreren Threads gleichzeitig, was den zeitlichen Aufwand (insbesondere bei großen Katalogen) erheblich verkürzt.
Durch die Generierung entstehen im Katalog zwei zusätzliche Dateien pro Projekt (.prj):
Alle Vorschaubilder sind in einem einzigen png-Gesamtbild angeordnet. So wird weniger Speicherplatz benötigt.
Vorschaubilder werden einheitlich mit transparentem Hintergrund erstellt.
Die Vorschaubilder müssen vor einem Publishvorgang neu erzeugt werden, wobei mit Hilfe des GEOMDATE nur die geänderten Geometrien neu generiert werden. Eine Überprüfung, ob alle Vorschaubilder up-to-date sind, erfolgt über den QAchecker.
Die Kompatibilität zu älteren Versionen von PARTsolutions ist gegeben, da in diesem Fall die neuen Dateien einfach nicht verwendet werden.