powered by CADENAS

Manual

Manual

4.9.11. Registerseite Kataloghilfe

Die Registerseite Kataloghilfe erscheint immer auf Verzeichnisebene.

An Verzeichnisse (Ordner/Kataloge) und Projekte lassen sich sog. Hilfedateien „hängen“. In diesen Dateien (*.html, *.doc, *.pdf) können zusätzliche Informationen zu Bauteilen und Katalogen hinterlegt werden. Der Aufruf erfolgt dann im PARTdataManager über zusätzliche Schaltflächen.

Die folgenden Erläuterungen zeigen, wie man eine neue Kataloghilfe einrichtet.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kataloghilfe definieren.

    --> Es öffnet sich die Registerseite Kataloghilfe.

    Auf dieser Registerseite können Sie die Schaltflächen, Hilfetexte und Dokumente bekanntmachen und als Default hinterlegen. Die eigentliche Zuweisung zu einzelnen Verzeichnissen und Projekten erfolgt auf der Registerseite selbst. Schließen Sie die Seite mit OK, nachdem alle Einträge vorgenommen wurden.

  2. Legen Sie im Feld Kataloge das Verzeichnis fest, das die neue Hilfe zugewiesen bekommen soll. Im Beispiel „demo_catalog“. Neue Zeilen erstellen Sie mit der Schaltfläche .

  3. Geben Sie im Feld Katalogbuttons das Bitmap-Symbol für Ihre Hilfedatei an.

    Liegt die entsprechende Datei außerhalb des PARTsolutions-Installationspfades, erscheint die Abfrage,ob Sie ins Verzeichnis des zuvor angegebenen Katalogs kopieren wollen. Bestätigen Sie mit Ja.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Größe einer Hilfe-Schaltfläche muss bei 16 X 16 Pixel (256 Farben) liegen!

    Sie können beliebig viele Einträge vornehmen.

  4. Unter Hilfetexte (diese erscheinen als Tooltip) legen Sie optional Default-Texte fest.

  5. Unter Dokumente legen Sie optional Default-Dokumente fest.

  6. Schließen Sie die Seite mit OK.

  7. Sie befinden sich nun wieder auf der Registerseite Kataloghilfe.

    Wählen Sie links im Verzeichnisbaum die Verzeichnisse und Projekte aus, um dann im Dialogbereich spezifisch die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

  1. Im Feld Katalogbuttons erscheinen die bereits definierten Symbole (hier: +) und die Nummer der neu angelegten Schaltfläche.

    Stellen Sie den gewünschten Status für die Sichtbarkeit im PARTdataManager ein:

    • default: Der Status orientiert sich am Status eines übergeordneten Verzeichnisses.

    • vorhanden: Die Schaltfläche ist vorhanden.

    • Nicht vorhanden: Die Schaltfläche ist für dieses und alle untergeordneten Verzeichnisse weder sichtbar noch aktiv.

    • Grau: Die Schaltfläche ist in diesem Verzeichnis nur grau sichtbar und nicht aktiv.

  1. Im Feld Hilfetexte können Sie Tooltiptexte[25] in verschiedenen Sprachen anlegen. Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Sprache aus und geben Sie einen Hilfetext an. Dieser Text wird später im PARTdataManager bei Mauspfeil-Berührung der Schaltfläche angezeigt.

  2. Im Feld Dokumente können Sie Hilfe-Dokumente in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Sprache aus und geben Sie den Pfad der Dokumentendatei an, die beim Anklicken der Schaltfläche in PARTdataManager geöffnet werden soll.

    [Tipp] Tipp

    Benutzen Sie $CADENAS_DATA/help/demo_catalog/...

    Das Verzeichnis wurde beim Kopieren des Schaltflächen-Symbols bereits angelegt.

  1. Speichern Sie Ihre Einstellungen und aktualisieren Sie den Index.

    --> Im Verzeichnisbaum erscheint die Hilfedatei.

  1. Starten Sie PARTdataManager und überprüfen Sie Vorhandensein und Funktion der neuen Schaltfläche.

Löschen von Hilfedateien: Klicken Sie in die betreffende Zeile und dann auf die Schaltfläche.

[Hinweis] Hinweis

Die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke signalisiert, welche Farbe in der Schaltfläche transparent wird, also die Systemfarbe durchscheinen läßt.

Beispiel:

Sie möchten die Farbe Weiß in der Schaltfläche durch die Systemfarbe ersetzen (die Systemfarbe durchscheinen lassen), dann setzen Sie die Pixelfarbe ebenfalls auf Weiß.



[25] Tooltip: Kurzer Erklärungstext, der beim Berühren eines Programmoberflächenelements -z.B. Schaltfläche - erscheint.