powered by CADENAS

Manual

Manual

8.5.2.6.2. Benennung definieren - Beispiel

Einer Variable Schnitt wurde im Variablen Manager der Status Wertebereichsvariable zugewiesen.

  1. Im Fenster Wertebereiche klicken Sie die betreffende Variable an.

  2. Im Feld Typ stellen Sie den StatusBenennung (von Werten) ein.

  3. Im Feld Bereich / Benennung legen Sie den Ausdruck für die Benennung fest.

Um sich die Spalte der Benennungsvariable anzeigen zulassen, gehen Sie in den Testmodus von PARTeditor.

Mit der Benennung 0,’aus’, 1,’ein’ soll später im PARTdataManager zwischen zwei Darstellungsmodi gewechselt werden können.

--> Bei aus wird das Bauteil „ohne Schnitt“, bei ein „mit Schnitt“ dargestellt.

Einstellung im PARTdesigner

Dazu muss allerdings im PARTdesigner an den Schnittsketch ein entsprechende Bedingung geknüpft werden, die in Abhängigkeit von ein und aus den Schnitt erzeugt, bzw. weglässt.

Durch einen Klick in das jeweilige Feld der Spalte Schnitt wird das zugehörige Kontextmenü Wert eingeben aufgerufen. --> Darin können Sie zwischen den beiden Darstellungsmodi wählen.

Wenn Sie aus wählen, wird das Bauteil „ohne Schnitt“ dargestellt.

Bei ein wird das Bauteil entsprechend „mit Schnitt“ angezeigt.

[Hinweis] Hinweis

Bei der Benennung werden zwei – durch Komma getrennte – Ausdrucksbestandteile zugeordnet.

In Beispiel 1 unten bilden 1 und aus ein Paar.

aus als Textbegriff muss in Hochkommata dargestellt sein!

Für die interne Berechnung wird jeweils der erste Bestandteil eines solchen Zuordnungspärchens herangezogen, im Beispiel also 1.

Ausdruck

Erläuterung

Beispiel 1:

1,'aus',2,'ein'

(s. Abb. oben)

1 wird aus, 2 wird ein zugeordnet. Weil es sich bei diesen Werten um Zahlen handelt, muss im Variablen Manager für diese Variable der Datentyp Zahl eingestellt sein.

Beispiel 2:

'KO','ohne Kuppe','K','Kegelkuppe','L','Linsenkuppe'

KO wird ohne Kuppe, K wird Kegelkuppe, L wird Linsenkuppe zugeordnet. Weil es sich bei diesen Werten um Text handelt, muss im Variablen Manager für diese Variable der Datentyp Text eingestellt sein. Textwerte werden immer zwischen zwei Hochkommata ('Text') angegeben.