Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Oberfläche des featurebasierten Sketchers ist in folgende Bereiche aufgeteilt:
Die Funktionsbuttons stellen die einzelnen Zeichenfunktionen für den Grafikbereich zur Verfügung. Siehe hierzu unter Abschnitt 7.5.4.3, „Funktionsbuttons“.
Mit Klick auf einen Button wählen Sie die Funktion aus. Danach klicken Sie in die Zeichnung und führen den Konstruktionsschritt aus.
Der Konstruktionsschritt wird in der Historie links aufgezeichnet.
Historien-Tree (Featurebereich links)
Die Historie ist eine Auflistung aller Konstruktionsschritte. Sie können zu jedem Schritt zurückkehren und Änderungen vornehmen.
2D-Zeichnung (Grafikbereich rechts)
Im Grafikbereich wird der komplette Sketch mit z.T. vielen Konstruktionsschritten angefertigt.
Hinweis | |
---|---|
Interaktive Hervorhebung: Historie-Tree-Feature / 2D-Zeichnungselement 2D-Zeichnungen können sehr komplex sein, d.h. eine Vielzahl an Konstruktionsschritten enthalten. Damit Ihnen der Überblick nicht verloren geht, gibt es im 2D-Sketcher die interaktive Hervorhebung. Interaktive Hervorhebung bedeutet, zwischen jedem Zeichnungselement in der 2D-Zeichnung besteht eine Verbindung zu einem bestimmten Konstruktionsschritt im Historien-Tree. Diese Verbindung wird deutlich, sobald Sie mit dem Mauspfeil ein Zeichnungselement berühren. Dann wird dieses nämlich farblich hervorgehoben und gleichzeitig erscheint im Historien-Tree die entsprechende Feature-Zeile dunkel unterlegt. Umgekehrt wird durch Anklicken einer Feature-Zeile das zugehörige Element in der 2D-Zeichnung markiert. Siehe Abb. „Sketcher Benutzeroberfläche“. |
Hinweis | |
---|---|
Wie Sie mit dem featurebasierten Sketcher eine Zeichnung erstellen, ist unter Abschnitt 3.3, „Erstellen eines Bauteiles“ exemplarisch ausführlich erklärt. |