powered by CADENAS

Manual

Manual

8.5.1.2.1. CSV-Datei einlesen

Ehe eine Textdatei als PARTeditor-Tabelle angezeigt werden kann, sind ein paar Einstellungen vorzunehmen.

Beispiel-Textdatei

Beispiel-Textdatei

  1. Wählen Sie im Fenster Datei öffnen als Dateityp Textdateien (*.csv;*.txt) sowie die gewünschte Textdatei aus.

    --> Das Fenster CSV-Datei einlesen wird geöffnet.

    1. Welche Spalten sollen aus der Textdatei übernommen werden?

      Im Feld Header bestimmen Sie, welche Bestandteile der Textdatei in die Spaltentitel der Tabelle übernommen werden sollen. Setzen Sie bei den gewünschten Ausdrücken einen Haken. Sollte Ihnen die Reihenfolge nicht zusagen, klicken Sie den jeweiligen Titel an und ziehen ihn bei gehaltener Maustaste an den gewünschten Rang. Der oberste Ausdruck wird zum eigentlichen Titel der Spalte.

    2. Texterkennungszeichen prüfen

      PARTeditor kann Datensätze nur korrekt auslesen, wenn erkennbar ist, wo eine Information (Wert, Zeichenfolge) endet bzw. eine neue beginnt. Deshalb müssen die in der Textdatei verwendeten Trenn- und Texterkennungszeichen angegeben werden.

      Ausgehend von der Beispieldatei (siehe folgende Abb.) sind im Feld Trennzeichen ein Komma, im Feld Texterkennungszeichen ein Anführungszeichen einzutragen.

      Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln

      In manchen Textdateien trennen mehrere aufeinanderfolgende Leerzeichen die einzelnen Informationen. Damit PARTeditor bei solchen Konstellationen nicht jedes einzelne Leerzeichen als separates Trennzeichen interpretiert, können Sie Gruppen von Leerzeichen mit dieser Option zusammenfassen lassen.

    3. Zahlenformat bestimmen

      Falls innerhalb der Textdatei noch keine Einheit festgelegt sein sollte, können Sie dies im Feld Einheit für Zahlvariablen tun.

      Dezimalstellen können entweder durch Komma oder durch Punkt getrennt werden. Definieren Sie das im Feld Trenner für Nachkommastellen.

  2. Bestätigen Sie mit Weiter >.

    --> Im folgenden Fenster sehen Sie, ob die Spalten korrekt erfasst werden. Wenn Sie noch Änderungen vornehmen wollen, gelangen Sie über < Zurück zum vorherigen Fenster. Die Felder selbst sind editierbar.

    Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden, beschließen Sie mit Fertig.

    --> Die Tabelle wird eingelesen.

  3. Speichern Sie die neu angelegte Tabellen-Datei ab.

    [Hinweis] Hinweis

    Beim erstmaligen Speichern einer Tabelle sind Identifikationsangaben zu machen (s.Abschnitt 8.5.2.1, „Identifikationsangaben“).