powered by CADENAS

Manual

Manual

8.4. Kleines Beispiel von A bis Z

Im Folgenden soll eine Sachmerkmalstabelle erstellt werden.

Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

  1. Legen Sie in PARTproject ein neues Projekt an.

    Markieren Sie im zu bearbeitenden Projekt die *.tab, bzw. *.tac Datei.

    Klicken Sie auf Bearbeiten.

    --> Es öffnet sich PARTeditor.

    Im bereits geöffneten PARTeditor können Sie alternativ über Datei -> Neu eine neue Sachmerkmalstabelle anlegen.

    [Hinweis] Hinweis

    Sofern der QA Modus aktiv ist (PARTproject -> Extras -> Einstellungen... -> Allgemein -> QA aktivieren), ist ein direktes Öffnen oder Erzeugen von Dateien im PARTeditor nicht erlaubt. Das Bearbeiten muss über PARTproject gestartet werden.

    Im QA-Modus bleiben die Menüpunkte und Buttons Neu und Öffnen inaktiv, bzw. eine entsprechende Meldung erscheint.

  1. Richten Sie die Variablen (Spaltentitel) der Tabelle ein.

    Dazu rufen Sie über das Menü Format den Variablen Manager auf.

  1. Klicken Sie auf den Button Neu.

    --> Das Fenster Neue Variable erzeugen wird geöffnet. Bereits standardmäßig angelegt ist die Variable IDNR.

  2. Geben Sie den gewünschten Variablennamen (hier DG) ein.

  1. Legen Sie den zugehörigen Merkmalsbeschreibungssatz fest. Die Einheit „mm“ wird mit dem Dateityp „Zahl“ als Vorgabemaß eingestellt. Die Inhalte der Felder Einheit und Beschreibung werden in den Spaltenuntertitel der Tabelle (siehe nächster Punkt) übernommen.

  1. Legen Sie auf die gleiche Weise noch eine weitere Variable L an und bestätigen Sie abschließend mit Ok.

    --> Die Tabelle umfasst nun insgesamt drei Spalten (IDNR, DG, L)

  1. Klicken Sie in das jeweilige Feld und tragen Sie den gewünschten Wert ein.

  2. Wenn Sie die Tabelle vertikal erweitern wollen, klicken Sie auf den Button Zeile hinzufügen.

  1. Ehe Sie die Tabelle abspeichern, machen Sie die erforderlichen Identifikationsangaben. Das entsprechende Eingabefenster öffnen Sie über das Menü Format.

  1. Nach dem Zeichensatz im Beispiel NB=’Spezialschraube ISO xy – M$DG.x$L.’ würde anschließend im PARTdataManager folgendes in der Kopfleiste dieses Bauteils stehen:

[Hinweis] Hinweis
  • Beachten Sie die Syntax im Feld Normbezeichnung.

  • Das Fenster Identifikationsangaben kann nur über Ok verlassen werden, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

  1. Speichern Sie die Tabelle über Datei -> Speichern bzw. Speichern unter in das Verzeichnis, in das Sie auch die zugehörige *.3db- und *.prj-Datei ablegen bzw. abgelegt haben.