Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Standardvariablen werden für verschiedene Zwecke verwendet und können auf einfache Weise der Tabelle zugefügt werden.
Standardvariablen mit Typ-Identifikation Geometriemerkmal sind beispielsweise:
Stadardvariable mit Typ-Identifikation Sachmerkmal ist beispielsweise:
Übergeben Sie die Bestellnummer per Standardvariable ans CAD-System.
Siehe hierzu unter Abschnitt 8.5.2.2.4.1.1, „Bestellnummer ans CAD übergeben“.
Standardvariable zur Kennzeichnung von zu vermeidenden Teilen:
In DIN, EN und ISO Datenblättern (wie auch in anderen Länder-Normen) sind bestimmte Größen als "Zu vermeiden" gekennzeichnet.
Siehe hierzu unter Abschnitt 8.5.2.2.4.1.2, „Kennzeichnung zu vermeidender Teile“.
Legen Sie die Bestellnummer im Bauteil als Standardvariable an.
Hinweis | |
---|---|
Wird später das Bauteil ins CAD-System exportiert, dann ist die Standardvariable im CAD-System in den Dateieigenschaften des Bauteils zu finden. |
Hinweis | |
---|---|
Die Standardvariable CNSORDERNO können Sie auch über die CNS-Klassifikation ins CAD-System übergeben. Siehe hierzu unter und Abschnitt 4.8.2.4, „Variablen“ (Variable mit Bestellnummer). |
Um die Standardvariable CNSORDERNO in die Tabelle einzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Schaltfläche .
Aktivieren Sie die Variablen, die Sie in die Tabelle übernehmen möchten und bestätigen Sie mit .
-> Die entsprechenden Standardvariablen werden nun in der Liste angezeigt.
Schließen Sie das Dialogfenster Variablen Manager mit .
-> Die entsprechenden Standardvariablen werden nun auch in der Tabelle angezeigt.
Anstatt in der Tabelle Standardvariablen anzulegen, können Sie dieselben Variablen auch als Klassenvariablen anlegen.
Siehe hierzu unter Abschnitt 4.8.2.5.1, „CNS-Klassifikation und -Merkmale“.
Gekennzeichnete Zeilen werden im PARTdataManager in der Sachmerkmalstabelle mit einem entsprechenden Icon angezeigt. Sie können die Funktion per Icon in der Werkzeugleiste aktivieren oder deaktivieren.
Per Default ist die Schaltfläche aktiviert, sodass alle Projektzeilen angezeigt werden.
Wenn Sie die Schaltfläche deaktivieren, werden Zeilen, die mit dem Icon gekennzeichnet sind, ausgeblendet.
Legen Sie in PARTeditor in der Tabelle die Standardvariable CNSAVOID an.
Setzen Sie standardmäßig für alle Zeilen den Wert 0. Für zu vermeidende Zeilen setzen Sie den Wert 1.
Verbergen Sie die Spalte CNSAVOID für die Ansicht in PARTdataManager.
Stellen Sie hierzu sicher, dass keine Zuordnung zu irgendeiner Gruppe besteht.
Tipp | |
---|---|
Folgende Kennzeichnungen von Teilen ergänzen sich:
|