powered by CADENAS

Manual

Manual

5.9.2.14. Suchindexerstellung

Bestellnummern abhängig von Wertebereichen indizieren

[Hinweis] Hinweis

Damit beim Suchen auch Wertebereiche berücksichtigt und die Einzelwerte erfolgreich gefunden werden können, müssen diese indexiert sein.

Bei Katalogen ohne Wertebereiche entfällt die Notwendigkeit der Indexierung.

Ist die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten, die sich aus Wertebereichen ergeben zu groß, wird ebenfalls nicht indexiert, sondern eine ReverseConfig eingesetzt, welche ebenfalls erfolgreiches Suchen und Finden der Wertebereichswerte ermöglicht.

Die Einstellung muss also in allen Fällen korrekt gesetzt sein.

In TestMeta wird ein Warnung erscheinen, wenn Wertebereiche vorhanden sind und kein ReverseScript auffindbar ist oder die Wertebereiche nicht aufgelöst werden (und damit nicht in den Lucene-Index aufgenommen werden). Der Modelleur muss also unter Bestellnummern abhängig von Wertebereichen indizieren die Einstellung auf Ja setzen, um die Fehlermeldung zu vermeiden oder eine ReverseConfig hinterlegen (siehe Abschnitt 5.8.2.1.15.16, „Reverse TypeCode Regeleditor“).

Weitere wichtige Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.2.16, „Klassifizierung nach CNSORDERNO / CNSTYPECODE“.

Die Einstellung wird katalog- und projektspezifisch vorgenommen.

[Tipp] Tipp

Wenn grundsätzlich indexiert werden soll, ist es zweckmäßig, folgende Regel anzuwenden:

Wenn im Katalog viele Projekte zu indizieren sind, dann ist auf Katalogebene die Einstellung Ja empfehlenswert, wenn wenig zu indizieren sind, dann Nein.

Bestimmen Sie auf Projektebene die Abweichungen. Standardeinstellung ist dann Katalogeinstellung verwenden, für die Abweichungen Ja bzw. Nein.

[Hinweis] Hinweis

Wird die Einstellung auf "Ja" geändert, muss danach der Volltextsuchindex neu erstellt werden.

Einstellungsoptionen auf Katalogebene:

Wertebereich:

  • Ja:

    VARSEARCHRESOLVEORDERNO=1
    
  • Nein: (Default)

    VARSEARCHRESOLVEORDERNO=0

    oder Schlüssel VARSEARCHRESOLVEORDERNO nicht vorhanden

    [Hinweis] Hinweis

    Da das Feature neu ist[a], dürfte in den meisten Katalogen noch die Default-Einstellung "Nein" gesetzt sein. (Auf Projektebene ist dann die Default-Einstellung Katalogeinstellung verwenden gesetzt.)

    [a] April 2018

Auf Katalogebene steht der Schlüssel VARSEARCHRESOLVEORDERNO in $CADENAS_DATA/23d-libs/<katalogname>/dir.prj.

Einstellungsoptionen auf Projektebene:

Pro Projekt kann die Katalog-Einstellung überschrieben werden. Außer man stellt Katalogeinstellung verwenden ein, dann wird die Katalog-Einstellung verwendet. Und das ist der Default.

  • Ja:

    VARSEARCHRESOLVEORDERNO=1
  • Nein:

    VARSEARCHRESOLVEORDERNO=0
  • Katalogeinstellung verwenden: (Default)

    ("Katalogeinstellung" ist die Einstellung auf dem Wurzelknoten des Katalogs.)

    Schlüssel VARSEARCHRESOLVEORDERNO nicht vorhanden

Auf Projektebene steht der Schlüssel VARSEARCHRESOLVEORDERNO in der Projektdatei.