powered by CADENAS

Social Share

Amazon

圓周運動 (17502 views - Physics)

在物理學中,圓周運動是指运动轨迹为圆或圆的一部分的一种运动。 圓周運動的例子有:一個轨道为圆的人造衛星的运动、一个電子垂直地進入一個均勻的磁場时所做的运动等等。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

圓周運動

圓周運動

物理學中,圓周運動是指运动轨迹为圆的一部分的一种运动

圓周運動的例子有:一個轨道为圆的人造衛星的运动、一个電子垂直地進入一個均勻的磁場时所做的运动等等。

运动学分析

一个质点的圆周运动可以按轨道的切線和垂直轨道的法線这两个方向来分解。

质点的加速度在切向的分量称为切線加速度。切線加速度改变质点沿轨道运动的线速度的大小,不改变方向。加速度在法線的分量成为法線加速度。由于在圆周运动中,法線加速度始终指向圆心,所以此加速度又称向心加速度。向心加速度改变质点速度的方向,不改变大小。

切線加速度大小为零的运动称为匀速圆周运动[1]

对于匀速圆周运动,符合以下方程和分量方程:

常用公式

其中为速度,为加速度, 为周期,为角速度(单位:rad/s)。

分量方程

在运动平面中建立平面直角坐标系,并以圆心为原点,初位置的位置矢量的方向为轴正方向。

位移

速度

加速度

动力学分析

将做圆周运动的质点受到的合力分解为切向力和法向力

切向力产生切向加速度:

法向力产生法向加速度:

当质点做匀速圆周运动时,质点受到的合外力,此时又称向心力[2]

物理量[编辑]

假设一个1千克的物体,以角速度1 rad·s−1沿半径为1 m的匀速圆周运动。

  • 该物体的速率为1 m·s−1
  • 向心加速度为1 m·s−2
  • 该物体受到的向心力为1 kg·m·s−2,即1牛顿
  • 该物体的动量为1 kg·m·s−1
  • 转动惯量为1 kg·m2
  • 角动量为1 kg·m2·s−1
  • 动能焦耳
  • 轨道周长 (≈6.283)米
  • 运动的周期
  • 频率赫兹
  • 量子力學的觀點,系統在受激態的量子數大約為~9.48×1035

然后假设一个质量为的物体,以角速度沿半径为r的圆周运动。

  • 速度
  • 向心加速度
  • 向心力
  • 物体的动量
  • 转动惯量
  • 角动量
  • 动能
  • 轨道周长为
  • 运动周期
  • 频率. (常用希腊字母ν表示频率,但为了与表示速度的符号区分,这里使用表示频率)
  • 量子数普朗克常数

变速圆周运动[编辑]

一般地,将作圆周运动的物体所受的合力分解为向心力(垂直于速度方向)和切向力(沿速度方向,使物体速度大小发生变化)。而物体在这两个方向上满足牛顿第二定律

向心力的大小:

是物体的速度,是运动轨迹的半径。[3]

圆周运动的极坐标描述[编辑]

在圓周運動時,物體沿著一個曲率半徑固定的曲線運動。

徑向量為:
此處 是平行於徑向量的單位向量。

在極座標中,物體的速度可以用兩個分量表示:徑向分量和切線分量。當圓的半徑為常數且徑向分量的速度為零,則速度:

所以

物體的加速度也可以分解成徑向分量及切線分量:

我們可以看到向心加速度是徑向的分量,它是:

徑向分量可改變速度的大小:

圆周运动的复数描述[编辑]

我們可以使用複數來描述圓周運動。令軸表示實數,軸表示虛數,則物體的位置可以表示成在的複數向量

此處虛數單位

是複數向量的實數部份,並且是時間的函數。
因為半徑是常數(定值)

所以速度是:

而加速度則是:

参考文献[编辑]

  1. ^ 程稼夫. 中学奥林匹克竞赛物理教程. 力学篇. 中国科技大学出版社. 2013年6月: P30. ISBN 978-7-312-03193-9. 
  2. ^ 赵志敏. 高中物理竞赛教程*拓展篇. 复旦大学出版社. : P78~P79. ISBN 978-7-309-08250-0. 
  3. ^ 沈晨. 更高更妙的物理 第5版. 浙江大学出版社. 2012年5月: P63. ISBN 978-7-308-04609-1 (中文(简体)‎). 

参见[编辑]

外部链接[编辑]



This article uses material from the Wikipedia article "圓周運動", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science