powered by CADENAS

Social Share

Amazon

电势能 (12677 views - Electrical Engineering)

在這篇文章內,向量與标量分別用粗體與斜體顯示。例如,位置向量通常用 r {\displaystyle \mathbf {r} \,\!} 表示;而其大小則用 r {\displaystyle r\,\!} 來表示。在靜電學裏,電勢能(Electric potential energy)是處於電場的電荷分佈所具有的勢能,與電荷分佈在系統內部的組態有關。電勢能的單位是焦耳。電勢能與電勢不同。電勢定義為處於電場的電荷所具有的電勢能每單位電荷。電勢的單位是伏特。 電勢能的數值不具有絕對意義,只具有相對意義。所以,必須先設定一個電勢能為零的參考系統。當物理系統內的每一個點電荷都互相分開很遠(分開距離為無窮遠),都相對靜止不動時,這物理系統通常可以設定為電勢能等於零的參考系統。假設一個物理系統裏的每一個點電荷,從無窮遠緩慢地被遷移到其所在位置,總共所做的機械功為 W {\displaystyle W} ,則這物理系統的電勢能 U {\displaystyle U} 為 U = W {\displaystyle U=W} 。在這過程裏,所涉及的機械功 W {\displaystyle W} ,不論是正值或負值,都是由這物理系統之外的機制賦予,並且,緩慢地被遷移的每一個點電荷,都不會獲得任何動能。 如此計算電勢能,並沒有考慮到移動的路徑,這是因為電場是保守場,電勢能只跟初始位置與終止位置有關,與路徑無關。
Go to Article

Youtube


    

电势能

电势能

在這篇文章內,向量标量分別用粗體斜體顯示。例如,位置向量通常用 表示;而其大小則用 來表示。

靜電學裏,電勢能Electric potential energy)是處於電場電荷分佈所具有的勢能,與電荷分佈在系統內部的組態有關。電勢能的單位是焦耳。電勢能與電勢不同。電勢定義為處於電場的電荷所具有的電勢能每單位電荷。電勢的單位是伏特

電勢能的數值不具有絕對意義,只具有相對意義。所以,必須先設定一個電勢能為零的參考系統。當物理系統內的每一個點電荷都互相分開很遠(分開距離為無窮遠),都相對靜止不動時,這物理系統通常可以設定為電勢能等於零的參考系統。[1]:§25-1假設一個物理系統裏的每一個點電荷,從無窮遠緩慢地被遷移到其所在位置,總共所做的機械功 ,則這物理系統的電勢能

在這過程裏,所涉及的機械功 ,不論是正值或負值,都是由這物理系統之外的機制賦予,並且,緩慢地被遷移的每一個點電荷,都不會獲得任何動能。

如此計算電勢能,並沒有考慮到移動的路徑,這是因為電場是保守場,電勢能只跟初始位置與終止位置有關,與路徑無關。

計算電勢能

在一個物理系統內,計算一個點電荷所具有的電勢能的方法,就是計算將這點電荷Q從無窮遠位置遷移到其它固定位置電荷附近所需要做的機械功。而這計算只需要兩項資料:

  1. 其它電荷所產生的電勢。
  2. 這點電荷Q的電荷量。

注意到這計算不需要知道其它電荷的電荷量,也不需要知道這點電荷Q所產生的電勢。

儲存於點電荷系統內的電勢能

單點電荷系統

只擁有單獨一個點電荷的物理系統,其電勢能為零,因為沒有任何其它可以產生電場的源電荷,所以,將點電荷從無窮遠移動至其最終位置,外機制不需要對它做任何機械功。特別注意,這點電荷有可能會與自己生成的電場發生作用。然而,由於在點電荷的位置,它自己生成的電場為無窮大,所以,在計算系統的有限總電勢能之時,一般刻意不將這「自身能」納入考量範圍之內,以簡化物理模型,方便計算。

雙點電荷系統

思考兩個點電荷所組成的物理系統。假設第一個點電荷 的位置為坐標系的原點 ,則根據庫侖定律,點電荷 施加於位置為 的第二個點電荷 電場力

其中,電常數

在遷移點電荷 時,為了要抗拒電場力,外機制必需施加作用力 於點電荷 。所以,機械功

由於庫侖力為保守力,機械功與積分路徑 無關,所以,可以選擇任意一條積分路徑。在這裡,最簡單的路徑為從無窮遠位置朝著 方向遷移至 位置的直線路徑。那麼,機械功為

這機械功是無窮遠位置與 位置之間的靜電能差別:

設定 ,則

現在,假設兩個點電荷的位置分別為 ,則電勢能為

其中, 是兩個點電荷之間的距離。

假設兩個點電荷的正負性相異,則電勢能為負值,兩個點電荷會互相吸引;否則,電勢能為正值,兩個點電荷會互相排斥。

三個以上點電荷的系統

對於三個點電荷的系統,外機制將其每一個單獨點電荷,一個接著一個,從無窮遠位置遷移至最終位置,所需要做的機械功,就是整個系統的靜勢能。以方程式表示,

其中, 為點電荷, 為第i個與第j個點電荷之間的距離。

按照這方法演算,對於多個點電荷的系統,按照順序,從第一個點電荷到最後一個點電荷,各自緩慢遷移到最後對應位置。在第 個點電荷 遷移時,只會感受到從第 個點電荷到第 個點電荷的電場力,而機械功 是因為抗拒這些電場力而做出的貢獻:

所有點電荷做出的總機械功(即總電勢能)為[2]

將每一個項目重覆多計算一次,然後將總合除以 ,這公式也可以表達為,

這樣,可以忽略點電荷的遷移順序。

注意到除了點電荷 以外,所有其它點電荷產生的電勢在位置

所以,離散點電荷系統的總電勢能為

  • 上述方程式假設電介質是自由空間,其電容率 ,即電常數。假設電介質不是自由空間,而是電容率為 的某種電介質,則必需將方程式內的 更換為

儲存於連續電荷分佈的能量

對於連續電荷分佈,前面的電勢能方程式變為[2]

其中, 是在源位置 電荷密度 是積分體積。

應用高斯定律

 ;

其中, 是電場。

電勢能為

應用散度定理,可以得到

其中, 是包住積分體積 的閉曲面。

當積分體積 趨向於無限大時,閉曲面 的面積趨向於以變率 遞增,而電場、電勢分別趨向於以變率 遞減,所以,上述方程式右手邊第一個面積分項目趨向於零,電勢能變為

電場與電勢的微分關係為

將這方程式代入,電勢能變為

所以,電勢能密度

自身能與交互作用能[编辑]

前面分別推導出兩個電勢能方程式:

注意到第一個方程式計算得到的電勢能,可以是正值,也可以是負值;但從第一個方程式推導出來的第二個方程式,其計算得到的電勢能則必定是正值。為甚麼會發生這不一致問題?原因是第一個方程式只囊括了電荷與電荷之間的交互作用能;而第二個方程式在推導過程中,無可避免地將電荷的自身能也包括在內。在推導第一個方程式時,在位置 的電勢乃是,除了 以外,所有其它電荷共同貢獻出的電勢;而在推導第二個方程式時,電勢乃是所有電荷共同貢獻出的電勢。

舉一個雙點電荷案例,假設電荷 的位置分別為 ,則在任意位置 的電場為[2]

其電勢能密度為

很明顯地,這方程式右手邊的前兩個項目分別為電荷 的自身能密度 。最後一個項目是否為交互作用能密度?為了回答這有意思的問題,繼續計算交互作用能密度的體積積分:

應用一條向量恆等式

可以得到

應用散度定理,可以將這方程式右手邊第一個項目,從體積積分變為面積積分:

其中, 是包住積分體積 的閉曲面。

假設 趨向於無窮大空間,則這面積積分趨向於零。再應用一則關於狄拉克δ函數向量恆等式

可以得到

這正是雙點電荷系統的電勢能。

參考文獻[编辑]

  1. ^ Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Electric Potential. Fundamentals of Physics 5th. John Wiley & Sons. 1997. ISBN 0-471-10559-7. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Jackson, John David, Classical Electrodynamic 3rd., USA: John Wiley & Sons, Inc.: pp. 40–43, 1999, ISBN 978-0-471-30932-1 


This article uses material from the Wikipedia article "电势能", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced