powered by CADENAS

Social Share

Amazon

变流技术 (8537 views - Electrical Engineering)

变流技术或電能轉換是電機工程、電力工程以及電力產業中的名稱,是一种电能变换的技术,可能是直流電和交流電之間的轉換,電壓及電流的調整,或是兩者都有。例如常见的充电器,就使用了交流电变直流电的变流技术。 变流技术可能利用機電設備或是电力电子電路來變換電能。簡單的可能像是用變壓器調整交流電的電壓,但也可能是更複雜的系統(包括用电力电子元件构成各种电力变换电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂电力电子装置和系统)。 变流技术也可以指一種由市電頻率交流電轉換其他頻率電源的技術。電能轉換系統一般也會包括冗餘及穩壓。 有一種变流技术分類的方式,是依照其輸入及輸出是交流電(AC)或直流電(DC)來區分: 也有些設備及方式是依照單相交流電及三相交流電來分類。 標準的交流電頻率會隨國家而不同,在北美洲、南美的北部、台灣及韓國等國家,主要交流電頻率是60 赫茲(Hz),而在世界其他地區,主要交流電頻率是50 赫茲(Hz)。飛機一般是用400 Hz power,因此當飛機降落,需要充電時,需有設備將地面的50 Hz或60 Hz交流電轉換到飛機上用的400 Hz。 有些特殊的電路,例如像阴极射线管中使用的回扫变压器,也可以視為是電能轉換元件。 家用的電子用品多半會有稱為交流適配器(AC adapter)的電源供應器,可以將家用插頭中的交流電轉為電路需要的低電壓直流電。若需要去使用電壓交流電(120V/240V)的國家旅行,也會使用電壓轉換器(或稱為旅行適配器)來轉換電壓。不過也有一些適配器不作電壓的轉換,只是轉換兩種不同形狀的插頭與插座而已。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

变流技术

变流技术

变流技术電能轉換電機工程電力工程以及電力產業英语Electric power industry中的名稱,是一种电能变换的技术,可能是直流電交流電之間的轉換,電壓電流的調整,或是兩者都有。例如常见的充电器,就使用了交流电变直流电的变流技术。

变流技术可能利用機電設備或是电力电子電路來變換電能。簡單的可能像是用變壓器調整交流電的電壓,但也可能是更複雜的系統(包括用电力电子元件构成各种电力变换电路,对电路进行控制,以及用这些技术构成更为复杂电力电子装置和系统)。

变流技术也可以指一種由市電頻率交流電轉換其他頻率電源的技術。電能轉換系統一般也會包括冗餘穩壓英语voltage regulation

有一種变流技术分類的方式,是依照其輸入及輸出是交流電(AC)或直流電(DC)來區分:

也有些設備及方式是依照單相交流電及三相交流電來分類。

標準的交流電頻率會隨國家而不同,在北美洲、南美的北部、台灣及韓國等國家,主要交流電頻率是60 赫茲(Hz),而在世界其他地區,主要交流電頻率是50 赫茲(Hz)[1]。飛機一般是用400 Hz power,因此當飛機降落,需要充電時,需有設備將地面的50 Hz或60 Hz交流電轉換到飛機上用的400 Hz。

有些特殊的電路,例如像阴极射线管中使用的回扫变压器,也可以視為是電能轉換元件。

家用的電子用品多半會有稱為交流適配器(AC adapter)的電源供應器,可以將家用插頭中的交流電轉為電路需要的低電壓直流電。若需要去使用電壓交流電(120V/240V)的國家旅行,也會使用電壓轉換器英语Voltage converter(或稱為旅行適配器)來轉換電壓。不過也有一些適配器不作電壓的轉換,只是轉換兩種不同形狀的插頭與插座而已。

參考資料

  1. ^ Electric Power Around the World 互联网档案馆存檔,存档日期2009-09-06., Kropla.com
  • Abraham I. Pressman (1997). Switching Power Supply Design. McGraw-Hill. ISBN 0-07-052236-7.
  • Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins (2002). Power Electronics : Converters, Applications, and Design. Wiley. ISBN 0-471-22693-9.
  • Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad H. Rashid (2005). Digital Power Electronics and Applications. Elsevier. ISBN 0-12-088757-6.
  • Fang Lin Luo, Hong Ye (2004). Advanced DC/DC Converters. CRC Press. ISBN 0-8493-1956-0.
  • Mingliang Liu (2006). Demystifying Switched-Capacitor Circuits. Elsevier. ISBN 0-7506-7907-7.

参见

外部連結[编辑]



This article uses material from the Wikipedia article "变流技术", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced