powered by CADENAS

Social Share

Amazon

核反应堆 (26463 views - Plant Design / Ship Yard)

核反应堆(英语:nuclear reactor)是一种启动、控制并维持核裂变或核聚變链式反应的装置。相对于核武爆炸瞬间所发生的失控链式反应,在反应堆之中,核变的速率可以得到精确的控制,其能量能够以较慢的速度向外释放,供人们利用。 核反应堆有许多用途,当前最重要的用途是产生热能,用以代替其他燃料加热水,产生蒸汽发电或驱动航空母舰等设施运转。一些反应堆被用来生产为医疗和工业用途的同位素,或用于生产武器级钚。一些反应堆运行仅用于研究。当前全部商业核反应堆都是基于核裂变的。今天,在世界各地的大约30个国家里有被用于发电的大约450个核反应堆。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

核反应堆

核反应堆

核反应堆英语:nuclear reactor)是一种启动、控制并维持核裂变核聚變链式反应的装置。相对于核武爆炸瞬间所发生的失控链式反应,在反应堆之中,核变的速率可以得到精确的控制,其能量能够以较慢的速度向外释放,供人们利用。

核反应堆有许多用途,当前最重要的用途是产生热能,用以代替其他燃料加热,产生蒸汽发电或驱动航空母舰等设施运转。一些反应堆被用来生产为医疗和工业用途的同位素,或用于生产武器级。一些反应堆运行仅用于研究。当前全部商业核反应堆都是基于核裂变的。今天,在世界各地的大约30个国家里有被用于发电的大约450个核反应堆[1]

工作原理

和传统的热电站利用燃烧化石燃料释放热能一样,核电站是由受到控制的核裂变释放的能量转换为热能,进而转化为机械的和电子的能源形式。

核裂变

当一个原子数较高的核子(例如U-235或Pu-239)吸收一个中子,会形成一个激发态的核子,然后裂变为两个或更多个轻核。释放出动能,伽玛射线和若干个中子,统称为裂变产物。其中有些中子可能被下一个重核吸收,引发下一个裂变反应,释放出更多的中子,依此类推。这个反应就是链式反应

但是動量太高的中子不容易被重核吸收,需要慢化剂來減速中子。而太多中子會使反應過快失去控制,我们可以用一些对中子吸收截面较大的核素来吸收中子抑制链式反应。通过中子減速劑與吸收劑,來增加和降低反应速率以控制反应堆的输出功率。

一般常用的中子慢化剂有轻水(即H2O)(世界上75%的反应堆用轻水做慢化剂),固体石墨(20%)(切尔诺贝利电厂為著名的例子)和重水(即D2O)(5%)。在一些实验堆中,甲烷也被用来做慢化剂。

热能的产生

在反应堆裡,热能主要有以下几个来源:

  1. 反应碎片通过和周围原子的碰撞,把自身的动能传递给周围的原子。
  2. 裂变反应产生的伽玛射线被反应堆吸收,转化为热能。
  3. 反应堆的一些材料在中子的照射下被活化,产生一些放射性的元素。这些元素的衰变能转化为热能。这种衰变热会在反应堆关闭后仍然存在一段时间。

1千克235U完全裂变得到的热能等于3千吨煤燃烧所释放的能量。

冷却

在反应堆裡,一般用水做冷却剂(轻水或重水),也有用气体,融盐或是熔態金屬的。冷却剂通过泵浦在堆芯裡循环流动,同时把通过裂变产生的热传递出来。一般的反应堆的冷却系统和热机是分开的,例如压水堆。也有的反应堆,蒸气是有反应堆直接加热得到的,例如沸水堆。

反应堆控制

反应堆的输出功率,或者说反应率,是通过控制堆芯内的中子密度和能量来控制的。

控制棒由热、中子强吸收材料做成。如果有很多的中子被控制棒吸收,就意味着就少一些中子引发链式反应。因此,把控制棒插入堆芯,将会减慢反应速率,降低输出功率。相反,将控制棒抽出,链式反应的速率将会增加,输出功率也会增加。

在一些反应堆裡,冷却剂同时也起慢化的作用。慢化剂通过和快中子的碰撞,吸收中子的能量,使快中子能量降低,成为热中子。而热中子引发核反应的截面更大些。因此慢化剂密度高,将会增加反应堆的功率输出。而温度高,冷却剂的密度会降低,慢化作用降低,反应速率下降。另一些反应堆裡,冷却剂会吸收中子,起到控制棒的作用。在这些反应堆裡,可以通过加热冷却剂来提高反应堆的功率。

反应堆都有自动和手动的系统来防止意外事件的发生,当出现意外事件时,将有大量的中子强吸收材料注入,使反应堆关闭。

发电

由链式反应释放出的热能通过冷却剂传导出来,加热水产生水蒸气,推动蒸汽渦輪發動機转动发电机发电。

早期核反应堆

人类历史上公认的第一个核反应堆是由恩里科·费米于1942年在芝加哥大学负责设计建造的芝加哥1号堆;该核反应堆输出功率仅为0.5W。

1954年,苏联建成世界上第一座純民用的奧布寧斯克原子能發電站,装机容量为5 MW。

1960年,美國製造8座輸出達2 MW的携帶型核子反應爐Alco PM-2A供應該國陸軍在格陵蘭Camp Century計畫使用[2][3]

1972年,法國工人們在非洲加蓬奥克洛(Oklo)地区发现輸出達100kW的天然核反应堆,从大约20亿年以前开始反应[4][5][6]

核反应堆的组件

一般核电站的关键部分是:

分类

核反应堆有几种不同的分类方法,以下提供这些分类方法的简介。

按核反应的类型分类

按用途分类

按用途分类,可以分为:

按慢化剂和冷却剂分类

按照反应堆慢化剂和冷却剂的不同,可以分为:

按照反应堆中中子的速度,可以分为:

按代分类

  • 第一代反应堆(早期原型研究堆,非商业用反应堆,生产的电力一般用於展示)
  • 第二代反应堆(目前大多数核电站,1965年至1996年,當初設計的使用年限為30-40年,現在有些考慮到安全性正逐步退役,有些延長再使用10-20年(預計使用50-60年)。像是在美國大約有75%正在運轉的反應堆延長20年使用期限(總共使用60年)。[7]) 依不同的設計主要可分為
  1. 壓水反應爐(PWR),美國研發
  2. 沸水反應爐(BWR),美國研發
  3. 加拿大重水鈾反應爐(CANDU),加拿大研發
  4. 進階版氣冷反應爐(AGR),英國研發
  5. 俄式壓水反應爐(VVER),俄羅斯研發
  6. 壓力管式石墨慢化沸水反應爐(RBMK),俄羅斯研發

目前正在運轉的有

  1. 奇異公司東芝一起推出的進步型沸水式反應爐(ABWR)
  2. 韓版先進壓水反應爐英语APR-1400
  3. 俄式壓水反應爐(VVER-1000/428)
  4. 俄式快中子增殖反應爐英语BN-800_reactor( BN-800 reactor)

目前正在建造的有

  1. 中國改進型壓水堆英语ACPR1000(ACPR1000)
  2. 華龍一號HPR1000
  3. 俄式壓水反應爐(VVER-1000/428M)
  4. 歐洲壓水反應爐
  • 第三代反应堆加強版(在安全系統和經濟效能上有革命性的突破。2017年在俄羅斯沃羅涅日州啟動的VVER-1200/392M為第一座運轉的第三代反應堆加強版。)

目前正在建造的有

  1. AP1000
  2. CAP1400
  3. 在土耳其建造的ATMEA1英语ATMEA1
  4. 在白俄羅斯建造的VVER-1200/491,一號機計畫2018年完工,二號機計畫2020年完工
  • 第四代反应堆(目前尚在研發階段,主要訴求是更佳的安全性能,永續發展,效能提升和降低成本。)

主要有六款,三款使用慢中子產生熱能三款使用快中子產生熱能。都是使用核分裂產生熱能。

慢中子款的有

  1. 超高溫反應爐英语Very high temperature reactor( Very high temperature reactor,VHTR)
  2. 超臨界水反應爐(Supercritical water reactor,SCWR)
  3. 熔鹽堆

快中子款的有

  1. 氣冷快中子反應爐(Gas-cooled fast reactor,GFR)
  2. 鈉冷快中子反應爐(Sodium-cooled Fast Reactor,SFR)
  3. 鉛冷快中子反應爐(Lead-cooled fast reactor,LFR)

术语“第四代”是美国能源部(DOE)戏称在2000年开发新的工厂类型[8]。在2003年,法国原子能和替代能源委员会(CEA)是第一个提到第二代类型在核子学周英语Nucleonics Week期间[9]; 一起使用第三代类型的第一个提出的也是在2000年,在推出的第四代国际论坛(GIF)计划期间。

其他反應爐

核燃料循环

核燃料循环(英语:Nuclear fuel cycle),指的是核燃料经过在使用过程中所经过的一系列不同的阶段。它主要包括前端步骤,其中有制造核燃料的过程、使用期间的各个步骤、以及后端步骤,其中有在核燃料使用完毕时或者核燃料再处理或者处理乏核燃料的过程。

核安全

核安全涉及采取措施防止核与辐射事故或限制其后果的行动。核电行业具有改善的安全性和反应堆的性能,并已提出了新的更安全的(但一般未经测试)反应堆设计,但也不能保证该反应堆将被正确的设计,建造和操作。

随着石油煤炭资源日渐稀缺,以及為減緩空氣污染、降低溫室氣體排放等課題,核能发电开始受到重视。例如,法国核能被认为是核能应用成功的故事。法国是应用核反应堆发电最广泛的国家,法国依靠核能产生全国75%的电能。

參見

维基文库中相关的原始文献:

註釋

  1. ^ Newman, Jay. Physics of the Life Sciences. Springer. 2008: 652. ISBN 978-0-387-77258-5. 
  2. ^ http://gombessa.tripod.com/scienceleadstheway/id9.html Camp Century, Greenland
  3. ^ The Story of Camp Century - The City Under Ice, US Army film, 1961 (via You Tube)
  4. ^ Meshik, Alex P. "The Workings of an Ancient Nuclear Reactor." Scientific American. November, 2005. Pg. 82.
  5. ^ Oklo: Natural Nuclear Reactors. Office of Civilian Radioactive Waste Management. [2006-06-28]. (原始内容存档于2008年10月20日). 
  6. ^ Oklo's Natural Fission Reactors. American Nuclear Society. [2006-06-28]. 
  7. ^ Renewal a bridge to replacement. World Nuclear News. 2013-12-19 [2018-04-17]. 
  8. ^ Generation IV. Euronuclear.org. [2011-03-18]. (原始内容存档于2011年3月17日). 
  9. ^ Nucleonics Week, Vol. 44, No. 39; p. 7, 25 September 2003 Quote: "Etienne Pochon, CEA director of nuclear industry support, outlined EPR's improved performance and enhanced safety features compared to the advanced Generation II designs on which it was based."

參考文獻



This article uses material from the Wikipedia article "核反应堆", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign