powered by CADENAS

Social Share

鼠标 (27793 views - Consumer products)

滑鼠是一种很常見及常用的電腦输入设备,它可以对当前屏幕上的游标进行定位,并通过按键和滚轮装置对游标所经过位置的屏幕元素进行操作。滑鼠的鼻祖於1968年出现。美国科学家道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Englebart)在加利福尼亚制作了第一只滑鼠。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

鼠标

鼠标

「鼠标」的各地常用別名
滑鼠,擁有最常見的基本配備:兩個按鍵和滾輪。
中国大陸 鼠标
港臺 滑鼠
馬新 滑鼠

滑鼠是一种很常見及常用的電腦输入设备,它可以对当前屏幕上的游标进行定位,并通过按键和滚轮装置对游标所经过位置的屏幕元素进行操作。滑鼠的鼻祖於1968年出现。美国科学家道格拉斯·恩格尔巴特Douglas Englebart)在加利福尼亚制作了第一只滑鼠。

發展歷史

  • 1968年,滑鼠的原型誕生;
  • 1968年12月9日,世界上的第一个滑鼠诞生于美国史丹福大學。它的发明者是道格拉斯·恩格爾巴特博士。这只滑鼠的设计目的,是为了用滑鼠来代替键盘那繁琐的指令,从而使计算机的操作更加简便。这只滑鼠的外形是一只小木头盒子,其工作原理是由它底部的小球带动枢轴转动,继而带动变阻器改变阻值来产生位移信号,并将信号传至主机。
  • 1980年代初,出现了第一代的光电滑鼠,这类光电滑鼠具有比机械滑鼠更高的精确度。但是它必须工作在特殊的印有细微格栅的光电滑鼠垫上。这种滑鼠过高的成本限制了其使用范围。
  • 1981年,第一只商业化滑鼠诞生。(最早於Mac廣泛應用)
  • 1983年,羅技发明了第一只光学机械式滑鼠,也就是我们今天所说的机械滑鼠。这种滑鼠结构成为了事实上的行业标准
  • 1999年,安捷倫公司(Agilent,後改組為安華高, Avago)发布了IntelliEye光学引擎,继而市场上出现了不需要专用滑鼠垫的光电滑鼠,光电滑鼠的普及由此开始。
  • 2003年,羅技與微軟分別推出以藍芽為通訊協定的藍芽滑鼠。
  • 2005年,羅技與安華高合作推出第一款雷射滑鼠(無線,可充電, Logitech MX1000)。
  • 2006年,第一隻克服玻璃障礙的有線雷射滑鼠問世(DEXIN, ML45)。
  • 2006年,藍牙雷射滑鼠問世(Acrox)。
  • 2008年,微軟推出採用Blue Track技術的藍光滑鼠,幾乎兼容所有介面(Microsoft SideWinder X8)。
  • 2009年,羅技推出DarkField雷射追蹤技術。此技術基本上仍是採用雷射辨識,結合運用在實驗室的「暗視野(Darkfield)」顯微鏡技術,讓滑鼠也能看到透明材質中的小瑕疵、灰塵、微粒等微小物質,並藉此提供辨識定位資訊。(Logitech M905、M950)[1]
  • 2009年,苹果公司推出新滑鼠Magic Mouse,採用承襲自iPhoneiPod Touch、MacBook的多點觸控技術,把所有滑鼠按鍵、滾輪都拿掉,只以一整片多點觸控板,就能提供等同一般滑鼠的左、右鍵,以及360度滾輪功能,並能以兩指操作更多手勢功能。[2]

技術

滑鼠的光学传感器灵敏度使用DPIDots Per Inch,点每英寸)或CPICounts Per Inch,每英寸测量数)量度,测量频率使用FPSFlashes Per Second,每秒刷新次数)量度。

分類

依據移動感應技術的分類如下:

  • 機械滑鼠
  • 早期光學滑鼠(需要印有特定條紋的滑鼠墊)
  • 光學機械滑鼠(滑鼠內有一顆滾球, 現今已少見)
  • 光學滑鼠(現代的主流,無需特定條紋的滑鼠墊)
  • 雷射滑鼠
  • 藍光滑鼠
  • 蓝影滑鼠

按鍵數量

  • 單鍵滑鼠:單一按鍵,蘋果公司從早期的Mac系統使用至今,僅加入觸控來代替多按鍵,其目的是單一按鍵不會按錯,與當時一般PC上的雙鍵或三鍵滑鼠有別。
  • 雙鍵滑鼠:雙按鍵,早年PC上曾廣泛使用,現已極少出現;早期的Mac系統目前有部分使用。
  • 三鍵滑鼠:左右鍵加中鍵,早年PC上曾廣泛使用,現已甚少出現。
  • 三鍵滾輪滑鼠:左右鍵加上下滚动的滚轮,含整合中鍵功能的後期滾輪,Windows 95出现以後的主流滑鼠。
  • 五鍵滾輪滑鼠:新增第四鍵及第五鍵——主要功能為左/右方向滚动,多在生產力職業上工作。Windows操作系统称之为XBUTTON1与XBUTTON2。[3]
  • 多鍵滾輪滑鼠:五鍵以上滑鼠,為某些特定功能、遊戲比賽或環境設計,可以用驅動程式進行功能編輯。

有線傳送方式滑鼠

無線傳送方式滑鼠

  • 红外线
    • 27MHz射频(无线电频率)
    • 40/49MHz射频(无线电频率)
    • 315/433MHz射频(无线电频率)
    • 2.4GHz射频(无线电频率)

功能區分

  • 標準滑鼠(Standard mouse):一般標準3/ 5鍵滾輪滑鼠。
  • 辦公滑鼠(Office Mouse):軟、硬體上增加Office/ Web相關功能或是快速鍵的滑鼠。
  • 簡報滑鼠(Presentation Mouse):為增強簡報功能開發的特殊用途滑鼠,例如激光点指示幻灯片翻页等功能。
  • 遊戲/電競滑鼠(Gaming Mouse):專為遊戲玩家設計,能承受較強烈的操作,解析度範圍較大,特殊遊戲需求軟硬體設計,還有配重塊放置其中。

質感和操作性

操作滑鼠時游標的準確性,還取決於感應器(滾輪或光學感應)與握持部位之間的關係,通常是感應器稍後於握持部位為佳。設計不良的滑鼠,無法引導使用者以較舒適的方式使用滑鼠,或指標的準確性不佳,容易點錯。滑鼠表面常有一層烤漆或其它物質,大多只是為了美觀,有時是為了止滑。滑鼠表面上的這些物質,很容易因操作滑鼠時的頻繁摩擦而脫落;因此滑鼠一開始很美觀,但脫落以後就非常醜。按鍵方面,有的滑鼠會發出很大的喀咑聲,按鍵較硬,不易按下;有的聲音較小,按鍵較軟。滾輪和按鍵類似,較鬆的滾輪在滾動時,會感到不灵敏。此外,有些滑鼠會加上金屬塊,增加滑鼠的重量,以模仿逐漸淘汰的機械滑鼠。但這卻會增加了原本就可以減去的負擔。滑鼠各個按鍵通常使用相同的元件,但各個按鍵的使用頻率卻可以有極大的差異,結果時常因為某一顆按鍵壞了(通常是滑鼠左鍵或滾輪),就要換掉整個滑鼠。滑鼠的操作性大多和使用者的使用習慣有關,滑鼠的使用本身就需要某種程度的適應;外觀和質感等,也取決於使用者的偏好傾向。

平整、光滑、整洁的工作表面最适于滑鼠的操作,如以下所述的工作面可支持机械滑鼠的操作:

  • 光滑的木板表面 
  • 玻璃表面 
  • 搪瓷表面 
  • 塑料制品表面 
  • 硬纸面
  • 金属制品表面

粗糙的表面会占附一些污染物如:灰尘、石蜡、碎屑等,这些东西会影响机械滑鼠内部圆球在平面上的定位,如桌面的水滴或其他污染物、灰尘等。一个较深的凹槽会导致滑鼠发生一些奇怪的操作。

主要品牌

參考資料及注釋



This article uses material from the Wikipedia article "鼠标", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library