powered by CADENAS

Social Share

Amazon

太陽眼鏡 (4269 views - Consumer products)

太陽眼鏡,又称墨镜或者太阳镜,是為了保護眼睛所設計的护目镜,鏡片往往是黑色或深色,藉此來避免陽光(尤其是紫外線)刺激眼部,同時太陽眼鏡有壽命需定期送檢。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

太陽眼鏡

太陽眼鏡

太陽眼鏡

太陽眼鏡,又称墨镜或者太阳镜,是為了保護眼睛所設計的护目镜,鏡片往往是黑色或深色,藉此來避免陽光(尤其是紫外線)刺激眼部,同時太陽眼鏡有壽命需定期送檢。

历史

在史前時代,因紐特人早已使用海象牙製品的护目镜來減少太陽照射量。[1]

據金末元初劉祁所著的《歸潛志》記載,中國在當時已有太陽眼鏡,鏡片為煙晶所製,通常只有衙門的官員才能戴。其目的不是為了遮陽,而是為了聽取供詞,不讓他人看見自己的反應。

功能

减弱光线强度

减弱光线强度,使眼睛感到舒适。不同颜色的镜片对光线过滤的作用也有差别。灰色是最好的太陽眼鏡顏色。因為灰色鏡片對各顏色波長吸收均勻,不會改變物體原色,而墨綠色的俏果和灰色差不多;棕色看景物時呈現溫暖橘紅調,讓視覺效果變得柔和。 再者,運動員最常用黃色鏡片,可以阻隔有害藍光,另外黃色鏡片也適用室內或夜晚駕車配戴,可擋掉刺眼亮光。但是 相反地,藍色鏡片會吸引有害的藍色光線通過眼睛所以並不建議是用在太陽眼鏡上。

阻挡紫外线

UV400(即能夠阻抗波長400以下的UV光線),紫外线中的UVB会损害眼睛健康,特别是在配戴墨镜后,由于进入眼睛的光线减少,瞳孔会自动变大,若没有紫外线过滤功能,那紫外线对眼睛的伤害将更加严重,2008年4月15日起,國內出廠或國外通關進口至台灣的太陽眼鏡,都必須通過經濟部標準檢驗局、財團法人塑膠工業技術發展中心或台灣電子檢驗中心檢測合格才能販售,檢測內容包括抗紫外線能力(須達UV400)、鏡片光譜穿透率、偏光性等光學性測試,以及化學性和耐燃性等檢驗。

偏光功能

偏光過濾效果

偏光鏡将光偏极化,把不同方向的反射光整理成同向光,过滤因散射、屈折、反射等原因造成的眩光(漫反射光)。檢查偏光功能可將鏡片正對手機或電腦顯示屏(一定要是液晶顯示器),鏡片與顯示屏保持平行,然後緩慢旋轉鏡片,真正的偏光鏡在旋轉到一定角度時顯示屏透過鏡片的光線會明顯變暗,反之則不是偏光鏡。

參考資料

  1. ^ Prehistoric Inuit Snow-Goggles, circa 1200. Canadian Museum of Civilization. 1997-10-03 [2009-01-25]. 
    Acton, Johnny; Adams, Tania; Packer, Matt. Jo Swinnerton, 编. Origin of Everyday Things. Sterling Publishing Company, Inc. 2006: 254. ISBN 1-4027-4302-5. 

外部链接



This article uses material from the Wikipedia article "太陽眼鏡", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library