Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Gisling).
本条目没有列出任何参考或来源。(2013年7月31日) 維基百科所有的內容都應該可供查證。请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
单镜头反光相机(Single Lens Reflex Camera,簡稱:SLR camera)又稱作单反相机(大陆及港澳地区)或单眼相机(台湾),是一種相機的設計型式,其使用一块放置在镜头与底片间的镜子把来自镜头的图像投射到对焦屏上。大部分單眼相機通过目镜观察五棱镜反射来的图像,但也有其它形式的取景器,例如俯视取景器。
Graflex最早在1909年生产出单反相机。现代的35mm片幅单反相机是在1936年由Exakta提出的。意义重大并且定立了标准的单反相机及厂商包括康泰时S系列、哈苏、賓得士、美能达SRT 101、尼康F系列和美能达Maxxum 7000。
自从1970年代起,这项技术开始得到广泛应用,单镜反光相机成为了高级摄影爱好者和专业摄影师的新寵。
单镜反光相机最主要的优势在于摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像,稱之為單軸反射式取景。许多现代的单镜頭反光相机都提供了辅助对焦装置,包括测距连动装置和自动对焦功能。为了减少重量,许多现代的单镜头反光照相机用五面镜代替了五棱镜。
旁轴照相机使用一个额外的反光系统将影像反射到取景器上,这样在取景框上得到的影像与镜头所拍摄的是有差别的。在摄影者与被摄物体距离较远时这种差别并无大碍,但是当进行近距或微距拍摄时,这种差别就非常明显。而单镜反光相机则因取景和照相是同一光路,避免了近、微距摄像中的视差现象。
大多數单镜反光相机具有快速更换镜头的能力,使相机的用途更加廣泛。同一台照相机可以用于肖像、风景、運動和微距拍摄。一些早期的非单镜頭反光相机也具有这项能力。
大多数单镜反光相机使用35mm的胶片,这样的大小为大多数摄影爱好者和一些专业应用平衡了照片质量、尺寸和成本等因素。注重大圖輸出质量的专业摄影师會使用較大片幅的单镜反光相机。
1985年,Minolta於日本推出α7000(北美推出稱為MAXXUM 7000),不但於機身內整合自動對焦(AF)、鏡後測光(TTL)等技術,更將以往在鏡頭上調整的光圈環移至機身,也將常見的機械旋鈕改為數位按鍵,並加入了現今常用的PASM測光模式,機身上另有LCD顯示各項攝影參數。α7000的推出,刺激了當年日漸頹靡的單眼相機市場,並促使日本各大相機廠商於日後推出全電子化的單眼機身,如Canon於1987年推出EOS(Electro-Optical System)相機,使用電路取代傳統的機械連動,此後全力投入電子化單眼系統,不再推出機械式相機。
1990年代中期數位单镜反光相机開始發展,其便利性受到許多專業使用者的喜愛,2003年後數位单镜反光相机與儲存媒體的大幅平價化,讓許多業餘攝影者得以省卻沖片費用,也讓单镜反光相机更加普及。
|
This article uses material from the Wikipedia article "单镜反光相机", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library