powered by CADENAS

Social Share

Amazon

齒軌鐵路 (17999 views - Transportation - Air Water Earth)

齒軌鐵路是一種登山鐵路。一般鐵路可以攀爬的斜坡坡度約為4%至6%,間中亦可越過短的9%路段。齒軌鐵路在普通路軌中間的軌枕上,另外放置一條特別的齒軌。行走齒軌鐵路的機車,配備了一個或多個齒輪,跟齒軌嚙合着行走。這樣機車便能克服黏著力不足的問題,把列車拉上坡度達48%(約25.641度)的陡峭斜坡。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

齒軌鐵路

齒軌鐵路

齒軌鐵路

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (The original uploader was 中文维基百科Peterpan.).

齒軌鐵路是一種登山鐵路。一般鐵路可以攀爬的斜坡坡度約為4%至6%,間中亦可越過短的9%路段。齒軌鐵路在普通路軌中間的軌枕上,另外放置一條特別的齒軌。行走齒軌鐵路的機車,配備了一個或多個齒輪,跟齒軌嚙合着行走。這樣機車便能克服黏著力不足的問題,把列車拉上坡度達48%(約25.641)的陡峭斜坡。

種類

齒軌鐵路有幾種:

  • Riggenbach系統使用形似梯子的齒軌——齒軌由多塊鋼板組成,中間每隔固定距離由圓柱連結。這種齒軌發明最早,缺點是比其他的系統複雜及昂貴。這種齒軌亦稱Marsh系統,因為美國人Sylvester Marsh同時在華盛頓山的登山鐵路中發明了相同的設計。
  • Abt由瑞士人Roman Abt發明,是一種Riggenbach的改良系統,也是目前使用最多的齒軌。Abt的齒軌是垂直的鋼板,上面用機器銑割上了準確的齒坑。它們可以比Riggenbach更平滑地與車上的齒輪嚙合。Abt齒軌經常是兩或三條平衡使用,火車上亦配有相同數量的齒輪;這樣便能確保最少有一個齒輪是嚙合上的。
  • Strub系統與Abt類似,但只用一條較寬的齒軌。這種系統維修最簡單,亦越來越受歡迎。
  • Locher系統的齒是銑割在鋼軌的兩旁邊,而不是上方。機車以兩個齒輪同時在左右兩側嚙合齒軌。這種齒軌不會出現齒輪跳出齒軌,適合攀爬特陡峭的斜坡。世界最陡峭的皮拉特斯山鐵路使用的就是這種齒軌。
  • Von Roll由Von Roll公司製造,齒的型狀比例跟Riggenbach或Strub一樣,但製作較為容易,被用作替代品。

有些鐵路使用的是齒軌與黏著組合驅動,只在陡峭的路段使用齒軌,其餘部分則跟常規的鐵路一樣。純粹使用齒軌的鐵路機車,動力都在齒軌輪上,其他車輪都只是跟隨著轉動,是不帶動力的。

機車

初期的齒軌鐵路使用的是蒸汽機車。這些機車必須要經過大量改裝才能運作。與柴油電力機車不同,蒸汽機車鍋爐內的水必須經常把熱水管及燃燒室璧覆蓋。不然的話,燃燒的熱力會把這些部分燒熔;或令它們變軟,在壓力下斷裂,造成意外。

在坡度非常高的齒軌鐵路,鍋爐、駕駛室車頭主結構會被造成向前傾。這樣當它們走到斜的鐵路上時,便變回接近水平了。這種機車不可以在水平的路段運作,故此包括維修廠在內的整條路線都必須全是斜的。

為了安全原因,在純粹使用齒軌的鐵路上,機車必然是放在列車的尾端,把客車車廂向前推。機車都裝有強力的制動刹車裝置,通常包括有鉗緊齒軌的鉗。部分的制動裝置由速度控制,當車速太快時便自動啟動,以防滑溜。有些齒軌鐵路的機車及客車車廂之間是沒有接鈎的,只靠重力把客車車廂壓在機車上。

各国应用

齒軌鐵路的攀斜能力不及纜索鐵路,不過卻可以建成更長、或更複雜的路線。特別是齒軌與黏著組合驅動可以把平地及登山鐵路結合,乘客可以無需換乘。有許多鐵道採用了齒軌鐵路系統:

參見

參考文獻

  1. ^ Europe, Jungfraujoch-Top of. Wengernalpbahn AG. Corporate Jungfraujoch-Top of Europe. [2018-09-27] (英国英语). 


This article uses material from the Wikipedia article "齒軌鐵路", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht