powered by CADENAS

Social Share

Amazon

颶風戰鬥機 (6345 views - Transportation - Air Water Earth)

颶風是英國於30年代設計的戰鬥機,在不列顛空戰期間皇家空軍取得的戰果大都由颶風戰鬥機擊落,是英國成功渡過不列顛空戰的最大功臣。到1944年末共生產14,000架颶風和海颶風(Sea Hurricane)戰鬥機,並在第二次世界大戰各個主要戰場服役。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

颶風戰鬥機

颶風戰鬥機

颶風

颶風戰鬥機

類型戰鬥機
生產公司霍克飛機公司
設計者悉尼·肯姆
首次飛行1935年11月6日
服役1937年
使用狀態退役
主要用戶皇家空軍
生產數量14,000架

颶風英國於30年代設計的戰鬥機,在不列顛空戰期間皇家空軍取得的戰果大都由颶風戰鬥機擊落,是英國成功渡過不列顛空戰的最大功臣。到1944年末共生產14,000架颶風和海颶風(Sea Hurricane)戰鬥機,並在第二次世界大戰各個主要戰場服役。

設計與研發

颶風戰鬥機霍克飛機公司(Hawker Siddeley)根據英國航空部規格F.36/34(F.5/34修訂)而設計,規格要求生產一種配備勞斯萊斯PV-12發動機的戰鬥機,PV-12發動機就是後來聞名世界的梅林發動機。設計於1934年初展開,由西德尼坎姆(Sidney Camm)設計。

某程度來說,颶風戰鬥機的設計在推出時已經顯得有點不合時宜。它使用了霍克飛機公司建造雙翼機的技術,以傳統機械方式接合和固定而非焊接。機身結構以由鋼管組成的沃倫式桁架構成,裝上機肋和縱樑後覆上布製蒙皮。初期機翼以兩組鋼製翼樑構成結構,再覆上布製蒙皮。到1939年4月由一種硬鋁(duraluminium)製造的全金屬與應力蒙皮結構的機翼取代,其後出廠的颶風戰鬥機均使用這種機翼。同期推出的噴火戰鬥機使用金屬應力蒙皮,雖然強度較高和較輕,但抗打擊力卻較差。

坎姆把設計交到航空部時被以太過保守為由否決。霍克飛機公司孤注一擲,獨力支持將坎姆的設計付諸實行。以經濟角度考量,颶風戰鬥機必須盡量以霍克公司現有的機具與技術生產(颶風實際上就是怒火戰鬥機英语Hawker Fury的單翼版)。但使用舊技術卻是颶風戰鬥機成功的關鍵因素,機身的金屬結構和布製蒙皮非常耐用,而且比起噴火戰鬥機的應力蒙皮,颶風戰鬥機的布製蒙皮對高爆彈有更高的抵抗力,簡單的設計亦令維修變得更容易。

颶風戰鬥機於1936年開始量產,其簡單的結構令生產十分容易,而同期推出又較先進的噴火戰鬥機則因為結構複雜設計新穎而令生產速度大大減慢。獲配備颶風戰鬥機的飛行中隊同樣受惠,這些飛行中隊早就熟悉像颶風戰鬥機這類老結構飛機的維修方法。維修簡便、配置寬闊的起落架和良好的飛行特性令颶風戰鬥機退居二線後仍然在一些環境惡劣,要求可靠多於性能的戰場執行任務。

不列顛空戰當中,颶風的數量比噴火要多,但由於噴火被集中對付德國戰鬥機而颶風則大多對付德國轟炸機,而大多數被擊落的德軍飛行員都聲稱是被噴火擊落(儘管他們可能是被颶風擊落),於是風頭都被噴火搶去了,在1942年初的馬來西亞新加坡的空戰當中都有颶風參與,但也同樣被日軍飛行員以為是噴火。

生產

1936年6月,颶風戰鬥機開始量產,英國空軍部第一筆簽下600架的訂單,首批量產的颶風Mk I在1937年10月12日撥交部隊。和噴火式相比,製造颶風的人力工時較為節省,英國統計製造一架颶風需要10,300工時,噴火則是15,200工時,且1936年時的噴火尚有待解決的技術問題。對當時迫切需要新型戰機的英國皇家空軍而言颶風的性能不夠好已經是次要問題;且颶風的機體結構及材質有許多承襲當時現役的戰鬥機,後勤人員可以快速銜接,且在英國本土的戰鬥機中隊甚至可以在中隊自備的修理廠對飛機進行維護與改造。

大部份都由霍克飛機公司在英國的工廠製造,但是位於加拿大安大略省威廉堡加拿大汽車與鑄造公司英语Canadian Car and Foundry也參與量產,這個海外生產計畫是由英國皇家空軍許可,但並非英國政府的規劃。在慕尼黑會議後,英國有識之士已經意識到戰爭一觸即發,霍克公司將生產所需的型架、實體樣品、以微縮膠卷儲存的設計圖運往加拿大設廠,英國皇家空軍也援助了一個中隊20架的颶風派遣到加拿大強化空防,並將其中2架借給加拿大公司做為參考用。在加拿大的颶風從1940年2月開始量產,部分輸入英國參加英倫三島空戰。

就現在統計,颶風和海颶風戰鬥機共生產大概14,487架;9,986架由霍克飛機製造(布魯克蘭英语Brooklands工廠在1937年12月至1942年10月生產、蘭利工廠從1939年10月至1944年7月生產),霍克的姐妹公司格洛斯特飛機公司英语Gloster Aircraft Company代工了2,750架,奧斯汀汽車公司(Austin Motor Company)代工了300架。加拿大則生產了1,451架,即Mk X。

除了英國,南斯拉夫也被授權生產100架颶風戰機,由龍飛機公司英语Zmaj aircraft羅戈扎斯基飛機公司英语Rogožarski組裝,但南斯拉夫在1941年意識到可能無法獲得梅林引擎後,向德國採購DB 601發動機改裝在該國生產的颶風戰機上,這種英德混血颶風在1941年開始使用。還有比利時在1938年訂購80架颶風,由Avions Fairey公司生產,武器則換用4挺使用13.2公厘子彈的白朗寧機槍

型號

颶風Mk I

如預期一樣,第1架颶風Mk I很快就完成,1937年10月開始付運。這款早期型號非常簡單,使用覆有布製蒙皮的機翼,木製雙葉定距螺旋槳,裝甲不足又沒有自封油箱。以勞斯萊斯梅林發動機Mk II或Mk III驅動,產生1,030匹馬力,並配備8挺使用7.7毫米口徑(.303英吋)子彈的白朗寧M1919機槍

8挺機槍聽起來好像火力很強,但事實上這種小口徑機槍只能擊落一些第一次世界大戰的木製飛機。不列顛空戰期間常常出現德軍飛機被大量7.7毫米口徑子彈擊中後仍能安全飛返基地的情況,使用較少但口徑較大的機槍能更有效擊落敵機,Mk I後的型號均改善了火力不足的問題。

1939年,Mk I改用全金屬機翼和德哈佛蘭(de Havilland)或羅托(Rotol)恆速金屬螺旋槳,又加裝了裝甲和增加發動機推力的噴射式排氣道。皇家空軍共訂購500架Mk I後期型,成為法國戰役不列顛空戰時的主力機種。首位皇家空軍的王牌飛行員第73中隊的科柏·凱恩英语Cobber Kain就是使用這種MK I後期型。

雖然倚賴一些舊科技,但颶風證明能與德國空軍的Bf 109匹敵。參與不列顛空戰時於第85飛行中隊服役的英國王牌彼德·唐森(Peter Townsend)著作Duel of Eagles中指出,颶風戰鬥機超凡的迴轉性能能夠抵銷BF 109在速度上的優勢。另一個因素就是驅動颶風戰鬥機的梅林發動機,尤其當加裝了限流器英语Miss Shilling's orifice改善負G動作會出現截油的問題後,梅林的低空性能較驅動Bf 109的DB 601好。但於15,000英尺以上時,DB601A-1則較梅林III和XII佳。

不列顛空戰期間,皇家空軍取得的戰果大都由颶風戰鬥機擊落(2,739架中,颶風擊落了1,593架)。颶風多數會被指派去攻擊那些航速較慢的轟炸機,而噴火則負責對付Bf 109。到1940年末不列顛空戰結束時,噴火的生產速度已經趕上颶風,大部份飛行中隊都已經能夠配備噴火戰鬥機。

颶風Mk II

颶風MK IIC(PZ865),清楚看見左右機翼各有兩門機炮

梅林發動機改良版本XX(MK 20)於1940年推出,新的雙速增壓器可以讓飛行員根據高度(氣壓)改變葉輪(impeller)速度。於18,000尺或以上,飛行員可以轉到高速傳動("FS ratio"—完全增壓(Full Supercharge))以增加壓縮,低於18,000尺時,則轉到低速傳動("MS ratio"—普通增壓(Moderate Supercharge)),這樣會減少引擎功率的消耗。結果於不同高度都能夠提供更大的動力,發動機的性能得到顯著的提升,最大輸出1,280匹馬力。

1940年6月11日,第一架配備灰背隼XX的颶風Mk I首飛。1940年9月,不列顛空戰最激烈的時候,颶風Mk IIA1亦開始交付各飛行中隊。

霍克飛機公司對改裝戰鬥機武裝有充足經驗。首個試驗將2門歐瑞康(Oerlikon Contraves)20毫米防空炮以吊艙安裝於颶風機翼下,但攜彈量少,彈鼓供彈的設計又常常出現卡彈的情形。最後以4門西斯潘諾Mk II 20公厘機砲安裝於機翼內。

灰背隼XX性能之佳,讓老舊的颶風仍能繼續生產,霍克飛機公司不久後推出颶風Mk IIA2,一種配備12門白朗寧機槍,一種配備4門西斯潘諾機砲。首架MKII A2於10月交付,使用了較大的螺旋槳。

颶風IV (KZ321)

其後訂名為MK IIBMK IIC,分別於1941年4月和6月推出,都使用了經輕微修改的機翼。新機翼加裝了炸彈掛架,可掛250公斤、500公斤炸彈或附加油箱。此時德國的新式戰鬥機性能上已超越颶風,因此颶風的角色就轉為戰鬥轟炸機和夜間戰鬥機。

Mk II也用於地面支援,但很快就發現20毫米機砲的能力並不足以摧毀德國坦克,用炸彈攻擊更是不可能。霍克於每邊機翼下加裝1門40毫米機砲,機翼內的武裝則減至每邊一門白朗寧機槍,問題迎刃而解。這些改裝了的颶風被起了一個綽號—飛行開罐器(Flying Can Openers)。

首架改裝了的MK IIB於1941年9月18日首飛。其後新建配備這種武裝的颶風被訂名為MK IID,於1942年開始交付,並於駕駛艙、散熱器和發動機加裝裝甲。MK IID最初配備勞斯萊斯製的機砲,攜彈12發;但很快便轉用維克斯S機砲,攜彈15發。MK IID於北非戰場執行反坦克任務,在沒有防空炮火和敵方戰鬥機干擾下,颶風MK IID均能精確有效地打擊裝甲車輛和其他地面車輛。

另一種使用改裝機翼的型號為MK IIE,在首250架交付後型號變更為MK IV

T Mk IIC是一種以MK IIC為藍本的雙座教練機。只為伊朗空軍建造過2架。

颶風Mk III

Mk III是使用帕卡克(Packard製梅林發動機的MK II,以騰出英國製的梅林發動機供其他機種使用。但其後英國製的梅林發動機產量增加,計劃因此被放棄。

颶風Mk IV

颶風最後一個重大改動就是使機翼更為「合理」(rationalize),裝置一個能掛載2枚炸彈的掛架,2門40毫米維克斯航炮或8枚RP-3火箭彈。也改用了最新的灰背隼24或27發動機,輸出1,620匹馬力,並裝有沙塵過濾器。

Mk IV於1944年早期被颱風戰鬥轟炸機取代前於歐洲戰場執行地面攻擊任務。法國王牌皮埃爾·克洛斯特曼(Pierre Clostermann)於其著作The Big Show中憶述攜帶有RP-3火箭彈的颶風航速會因為火箭彈的阻力而限制於每小時330公里,致命的德軍地面炮火很容易就擊落攜有火箭彈的颶風。克洛斯特曼也敘述了一次火箭彈攻擊任務,第184飛行中隊4架颶風Mk IV於1943年12月20日負責攻擊法國海岸一個V-1發射場,但有3架颶風在展開攻擊前已經被擊落。

颶風Mk V

有2架颶風Mk IV被改裝為颶風Mk V,使用4葉螺旋槳和灰背隼32發動機。當時地面攻擊任務已經改由颱風執行,颶風亦不再生產,只有少量MK V交付到空軍。

此時,於英國的颶風已經退居二線。但其他海外地方仍視颶風為一線戰鬥機,於中東遠東地區均有突出表現。1941年至1942年初防衛馬耳他的戰役,颶風亦作了非常重大的貢獻。

海颶風Mk IA

由颶風Mk I改裝而成,用於一些裝有彈射器的商船(Catapult Armed Merchantman, CAM)上,自商船的彈射器出擊並為商船群提供空中防御。如果未能飛抵陸地,飛行員就要跳傘逃生,並由商船救起。

海颶風Mk IA都是由一些前線部隊退役的颶風Mk I改裝而成,這些颶風Mk I都曾損壞過,結構上都不太堅固。曾經有一架海颶風Mk IA因抵受不住彈射器的衝力而裂成碎片。

50架颶風Mk 1改裝成。

海颶風Mk IB

裝有彈射器線軸和著陸勾。由1941年10月起,用於商船改裝的航艦。

340架颶風Mk IIA改裝成。

海颶風Mk IC

自1942年2月起把MK I改裝,加裝彈射器線軸、著陸勾和颶風Mk IIC的機翼。

400架颶風Mk IIC和MK IIB改裝成。

海颶風Mk IIC

用於航空母艦,裝有海軍無線電設備。

400架颶風Mk IIC改裝成。

加拿大颶風,Mk X至Mk XV

部份颶風由加拿大汽車及鑄造公司英语Canadian Car & Foundry Corporation生產。

  • 颶風Mk X: 單座戰鬥機/戰鬥轟炸機,1具帕卡德梅林28發動機提供1,300匹馬力。配備8門0.303英吋(7.7毫米)口徑機槍,共生產490架。
  • 颶風Mk XI: 共生產150架。
  • 颶風Mk XII: 單座戰鬥機/戰鬥轟炸機,1具帕卡德梅林29發動機提供1,300匹馬力。配備12門0.303英吋(7.7毫米)口徑機槍,其後改為4門20毫米航砲
  • 颶風Mk XIIA: 單座戰鬥機/戰鬥轟炸機,1具帕卡德梅林29發動機提供1,300匹馬力。配備8門0.303英吋(7.7毫米)口徑機槍。
  • 海颶風Mk XIIA: 與颶風Mk XIIA相同。

實戰

歐洲戰場

北非與地中海戰場

東亞戰場

外國用戶

由於構造堅固,維修容易令颶風在二戰每個戰場都有很長的服役期,同盟國軸心國都曾使用過颶風。一些國家更是在因緣際會的情形下開始使用,如中立國愛爾蘭。當局把那些迫降到愛爾蘭的颶風戰鬥機充公,然後供愛爾蘭航空兵(Irish Air Corps)使用。(愛爾蘭人會對經邊境「逃」回北愛爾蘭的飛行員「視若無睹」。)

颶風亦加入了自由法國的空軍—Forces Aériennes Françaises Libresg (FAFL),由1940年6月到1943年5月間於北非征戰。FAFL的颶風均於機身塗上洛林十字(Cross of Lorraine)而不是傳統的圓標(roundel)標誌以免與維希法國的空軍混淆。

英聯邦國家中,包括新西蘭,皇家空軍內的皇家新西蘭空軍第486飛行中隊和第488飛行中隊(由新西蘭人組成,皇家新西蘭空軍訓練,但由皇家空軍指揮)都是使用颶風戰鬥機。皇家加拿大空軍亦有幾個中隊使用颶風,包括曾經參與不列顛空戰的皇家加拿大空軍第1飛行中隊。南非空軍的颶風則是沙漠空軍(Desert Air Force)組成的一部份。

比利時購買了20架颶風,並獲授權自行生產80架,但只完成了2架。大部份颶風都在德國入侵時損毀。南斯拉夫亦獲授權生產颶風,並接收英國24架樣板機。多種型號共2952架颶風被送到蘇聯服役。芬蘭空軍曾由蘇聯虜獲1架颶風MK IIC。

芬蘭冬季戰爭末購入12架颶風MK I,運送中途損失了2架。其後英國對芬蘭宣戰,在零件不足的情況下颶風MK I並未有發揮太大作用。所有10架颶風共計擊落了5.5架敵機。

土耳其和羅馬尼亞於1939年購入颶風戰鬥機,其他重要使用者包括澳洲、希臘、埃及、印度、伊朗和葡萄牙。

德國空軍亦將一些擄獲的颶風作訓練和教學用途,日本則擄獲2架澳洲的颶風。

規格(颶風IIC)

基本信息

  • 飛行員:1名
  • 長度:9.84米(32尺3寸)
  • 翼展:12.19米(40尺)
  • 高度:4.0米(13尺1½寸)
  • 翼面積:23.92米²(257.5尺²)
  • 空重:2,605公斤(5,745磅)
  • 載重:3,480公斤(7,670磅)
  • 最大起飛重量3,950公斤(8,710磅)
  • 發動機:1×勞斯萊斯梅林XX 液冷V-12,每個1,185匹馬力(883千瓦)

性能

  • 最高速度:每小時334英里 (每小時505公里)
  • 航程600英里(965公里)
  • 實用升限:36,000尺(10,970米)
  • 爬升率:2,780尺/分鐘(14.1米/秒)
  • 翼負荷:29.8磅/尺²(公斤/米²)
  • 推重比6.47磅/馬力(公斤/千瓦)

武器

  • 機槍:
    • IIA: 8挺0.303寸(7.7毫米)口徑白朗寧機槍
    • IIB: 12挺0.303寸(7.7毫米)口徑白朗寧機槍
    • IIC: 4門20毫米口徑西斯潘諾Mk II機炮
    • IID: 2門40毫米口徑維克斯S型航炮,2挺0.303寸(7.7毫米)口徑白朗寧機槍
  • 炸彈(IIC及IID):
    • 2× 250磅炸彈
    • 2× 500磅炸彈
  • 使用者

    參考資料

    • Deighton, Len. Fighter: The True Story of the Battle of Britain. New York: Ballantine Books, 1977. ISBN 0-586-04611-9.
    • Fozard, John W., Ed. Sydney Camm & the Hurricane. London: Airlife, 1991. ISBN 1-85310-270-9.
    • Mason, Francis K. Hawker Aircraft since 1920. London: Putnam, 1991. ISBN 0-85177-839-9.

    相關條目

    外部連結



    This article uses material from the Wikipedia article "颶風戰鬥機", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

    Transportation - Air Water Earth

    3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht