Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
戰鬥妖精雪風 | |
---|---|
戦闘妖精雪風 | |
Sentou Yousei Yukikaze | |
類型 | 科幻 |
OVA | |
原作 | 神林长平 |
導演 | 大仓雅彦 |
剧本统筹 | 山口宏 |
編劇 | 十川誠志 |
人物設定 | 多田由美 |
機械設定 | 竹内敦志 |
音樂 | 三柴理、塩野道玄[1] Clara |
動畫製作 | GONZO DIGIMATION |
製作 | Bandai Visual、Victor Entertainment、GONZO |
話數 | 全5話 |
動漫主題-電子遊戲主題-ACG專題-模板說明 |
《戰鬥妖精雪風》(日語:戦闘妖精雪風)是由動畫公司GONZO DIGIMATION製作的OVA,以神林长平所著的科幻小说《戰鬥妖精·雪風》(日語:戦闘妖精・雪風)系列為基礎改編而成。其原著小說始於1979至1983年間早川書房(日语:早川書房)旗下《S-F雜誌(日语:S-Fマガジン)》(S-Fマガジン)斷續發表的一系列短篇作品,1984年這些短篇增補修訂后以《戰鬥妖精·雪風》(日語:戦闘妖精・雪風)為題出版。
1992年後該雜誌陸續刊出續篇,於1999年合併為《GOOD LUCK—戰鬥妖精·雪風》(日語:グッドラック―戦闘妖精・雪風)出版,之後作者對第一部小說稍作修改以符合後續發展,於2002年以《戰鬥妖精·雪風〈改〉》(日語:戦闘妖精・雪風〈改〉)為題再版。2006年後陸續發表的續篇於2009年以《UNBROKEN ARROW 戰鬥妖精·雪風》(日語:アンブロークンアロー 戦闘妖精・雪風)為題出版。
動畫改編版本曾在2006年的第五屆东京国际动画展中獲得原创动画(Original Video)部门最优秀作品奖。
故事主要讲述了在未知的菲雅利(FAIRY)行星上与未知的异星体迦姆(JAM)的战斗中,驾驶员深井零与座机雪风对神秘的敌人不断地认识与自我完善的过程。
作品中出现了大量先进战斗机空战的场面,机械设定不但非常精美还有强烈的真实感。第一集的DVD中特别收录了动画制作小组为了做好这部作品在创作前去航空自卫队的小松基地取材,观察F-15的飞行。导演大仓雅彦和特技監督竹内敦志还真实地体验了一回战斗机跑道滑行与起飞,以及降落的感覺。以期更加真實地描繪出空戰的面貌。
在OVA推出之后,BANDAI visual联合雪风的制作小组,推出了一款基于《战斗妖精雪风》的空战游戏。 在游戏当中,玩家可以选择Mission任务模式、Extra超级模式、VS单挑模式三种任务状态。 在任务模式当中,玩家将扮演《雪风》的主角深井 零,通过里面的16个任务,其中前15个驾驶的就是Super Sylph,最后一个驾驶的是Mave。 超级模式当中,玩家将单机对阵大量的JAM,以击落的JAM计分。 VS模式当中,玩家可以选择一架飞机与敌方飞机,然后两机在空中交战,可以选择有无支援。击落另一方的为胜。 该游戏在XBOX以及PC平台上推出。
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "戰鬥妖精雪風", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank