powered by CADENAS

Social Share

Amazon

公路 (3880 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

公路是指联接城市、乡村和工矿基地之间,主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路,中文使用上也可以指供公眾使用的道路。公路主要由路基、路面、桥梁、涵洞、渡口码头、隧道、隔离栅、路面标线、护栏、绿化带、通讯、照明以及交通标志等设备及其它沿线设施组成,屬於現代社會最重要的基礎設施之一。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

公路

公路

公路

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Unkown).

公路是指联接城市乡村和工矿基地之间,主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路,中文使用上也可以指供公眾使用的道路。公路主要由路基路面桥梁涵洞渡口码头隧道、隔离栅、路面标线、护栏、绿化带、通讯、照明以及交通标志等设备及其它沿线设施组成,屬於現代社會最重要的基礎設施之一。

中国公路

截至2009年底,中国大陆公路总里程410.64万公里,其中高速公路84946公里。截至2008年底,中国农村公路312.5万公里,乡镇通沥青(水泥)路率达到88.6%,全国公路路面铺装率达到53.5%,一级公路有54216公里;国道里程125003公里、省道216249公里、县道471239公里、乡道865635公里、专用公路87096公里;二级及二级以上高等级公路里程24.97万公里。

道路分級

台灣

维基文库中相关的原始文献:

中国大陆

维基文库中相关的原始文献:

香港

香港的道路依其流量、長度和重要性由大至小分為下列各級:

  • 幹線
  • 公路
  • 坊(走線為方型)
  • 台(連接高處平地和地面)

澳門

澳門歷來出現過的街道種類有(以中文為準):

日本

美國

道路相关术语

參見



This article uses material from the Wikipedia article "公路", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer