powered by CADENAS

Social Share

Amazon

电路 (18918 views - Electrical Engineering)

电路(英语:Electrical circuit)或稱电子迴路,是由电气设备和元器件,按一定方式連接起来,为电荷流通提供了路径的總體,也叫电子线路或稱電氣迴路,簡稱网络或迴路。如電源、电阻、电容、电感、二极管、電晶體、集成電路和电键等,构成的网络、硬體。负电荷可以在其中运动。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

电路

电路

电路

电路英语:Electrical circuit)或稱电子迴路,是由电气设备和元器件,按一定方式連接起来,为电荷流通提供了路径的總體,也叫电子线路或稱電氣迴路,簡稱网络或迴路。如電源电阻电容电感二极管電晶體集成電路电键等,构成的网络、硬體。负电荷可以在其中运动。

術語定義

幾個元件通過導線互相連接,形成「電路」,也可以稱為「網路」。更特定地,電路是可以形成閉合迴路的網路。「支路」是電路的一部分,每一個元件都有它獨屬的支路。任意兩條或多條支路的相交點,稱為「節點」。

電路種類

电路的大小,可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到高低壓输电网。

電子電路

根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路數位電路

模拟电路

  • 模拟电路对電信号的連續性电壓电流进行处理。

最典型的模拟电路应用包括:放大电路振盪电路线性运算电路(加法、减法、乘法、除法、微分和积分电路)。運算連續性電信號

数字电路

數位電路又名邏輯電路,是一種將連續性的電訊號,轉換為不連續性定量電信號,並運算不連續性定量電信號的電路。数字电路中, 信号大小為不連續並定量化的電壓状态。多数采用布尔代数逻辑電路对定量後信号进行处理。典型数字电路有,正反器寄存器加法器减法器等,來運算不連續性定量電信號

積體電路

電路定律

所有的电路都遵循一些基本电路定律。

以下两条定理仅适用于线性电路

  • 诺顿定理:任何由独立源,线性受控源与线性元件构成的两端网络,总可以等效为一个理想电流源与一个电阻的并联网络。
  • 戴维宁定理:任何由独立源,线性受控源与线性元件构成的两端网络,总可以等效为一个理想电压源与一个电阻的串联网络。

分析包含非线性器件的电路,则需要一些更复杂的定律。实际电路设计中,电路分析更多的通过计算机分析模擬来完成。

電路功率

  • 所有的電路在工作時,每一個元件或線路都會有能量的工作運用,即電能運用,而所有電路裡的電能工作運用即稱為電路功率
  • 電路或電路元件的功率定義為:功率=電壓*電流(P=I*V)。
  • 自然界裡能量不會消滅,固有一定律能量不滅定律
  • 電路總功率=電路功率+各電路元件功率。例如:電源(I*V)=電路(I*V)+ 各元件(I*V).
  • 在電路中的能量有時會變為熱能輻射能等其他能量到空氣中,這就是電路或電路元件會發熱的原因,不會全部形成電能於電路中,根據能量不滅總能量=電能+熱能+輻射能+其他能量。

概括種類

頻率種類

電路元件種類

用途種類

電路拓樸

  • 電路是由各式光、電、磁零件,操控信號組合而成。
  • 設計各種電路的架構,為電路的拓樸
  • 一般電路設計至積體元件(IC)即為IC電路拓樸。

参考文献

外部链接

参见



This article uses material from the Wikipedia article "电路", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced