powered by CADENAS

Social Share

Amazon

近地轨道 (24368 views - Astronomy & Space )

近地轨道(Low Earth orbit),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高度在2000公里以下的近圆形轨道都可以称之为近地轨道。由于近地轨道卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

近地轨道

近地轨道

近地轨道(Low Earth orbit),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高度在2000公里以下的近圆形轨道都可以称之为近地轨道。由于近地轨道卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星测地卫星空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。

轨道特性

在近地軌道的物體仍然受熱成層(離地約80至500公里)或散逸層(離地約500-1000公里以外)的氣體阻力影響,視乎軌道的高度而定。近地軌道在大氣層與內范艾倫輻射帶之間,高度通常不低於300公里,否則軌道會因為大氣阻力而變得無用。

人类使用

国际空间站在一个距离地球表面319.6km到346.9km的轨道上运行。[1]

大多数人造卫星也在近地轨道上,它们的运行速度大约是27400km/h,环绕地球一周的时间大约在90分钟左右,而很多通讯卫星需要以和地球同样的角速度运行。相比地球同步轨道,把一枚衛星放上近地軌道所需的能量較少,而近地衛星僅需功率較低的放大器也可成功輸送訊號,因此許多通訊項目使用了近地軌道。這些近地軌道不是與地球同步,所以需要一組衛星聯網去提供連續的覆蓋面。近地軌道也適合遙感衛星,因為可以取得更詳細的資料。

太空垃圾

近地軌道一帶的太空垃圾越來越多,近年對此的關注也日益增加,因為軌道上的高速碰撞可以造成大的損害或危險,及製造更多垃圾。(衛星被撞成垃圾)

參見

參考資料

  1. ^ Observing the International Space Station. 加拿大航天局. [2008-01-17]. [永久失效連結]


This article uses material from the Wikipedia article "近地轨道", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Astrology

3d,planet,jupiter,erath,venus,astrology,astronomy,esoteric