Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
冶金学(英语:metallurgy)屬於材料科學,是研究从矿石中提取金属,并用各种加工方法制成具有一定性能的金属材料的学科。冶金学也研究金属、金屬互化物或其混合物(稱為合金)的物理及化學特性。冶金學也是一門金屬的技術,有關金屬製造的科學,也和金屬零件的工程特性有關。金屬的製造包括從礦石中提煉金屬,以及金屬混合物(或金屬和其他元素的混合物)以製造合金。冶金學和金屬加工的工藝不同,不過金屬加工和冶金學有關,正如隨著技術的發展,醫學和醫學科學有關一樣。
冶金学可以分為鋼鐵冶金學(有時也稱為黑色冶金學)及非鐵金屬冶金學(有時也稱為有色金屬冶金學)。鋼鐵冶金學是有關鐵的合金及其製造,而非鐵金屬冶金學是以不含鐵的合金及其製造為主,世界上的金屬生產中,鐵、鈷、鎳及其有關合金的黑色金屬佔了95%[1]
冶金學的英文Metallurgy原來是自煉金術中的詞語,是指由礦石中提取金屬,字尾的-urgy表示是過程或製程。此詞語曾在1797年的《大英百科全书》提到過[2],在19世紀末變為有關金屬、合金及相關製程的科學研究[2]。英文的字根來自古希臘的μεταλλουργός, metallourgós, "金屬工人",變成μέταλλον, métallon, "金屬" + ἔργον, érgon, "加工"。在英文中,/meˈtælədʒi/的發音在英國及大英國協較普遍,/ˈmetələrdʒi/在美國比較普遍。
史前時代已能冶煉並使用青銅、銅、金、銀、鐵、鉛、錫等金屬。最早冶煉的金屬應該是在自然界以元素態存在的金,一個舊石器時代末期的西班牙洞穴時有發現少量的元素態金,時間約在西元前40,000年[3]。而銀、銅、錫及陨铁也會以自然金屬(英语:native metel)存在,配合早期文化中的金屬加工即可使用[4]。西元前三千年埃及的武器即以陨铁製成,當時譽為「天上來的匕首」[5] 。
像錫、鉛及銅等金屬,只要將礦石加熱即可得到其金屬(銅需要的溫度可能要再高一些),這種冶煉方式稱為熔煉(英语:smelting)。最早用熔煉方式冶煉金屬的證據是西元前五千年至六千年之間,在塞尔维亚馬伊丹佩克、Pločnik及Yarmovac的考古遺址中找到。到目前為止,最早的銅熔煉是在巴爾幹半島的Belovode[6],發現一個西元前5500年溫查文明的銅斧[7]。其他早期熔煉金屬的文明約在西元前三千年,在葡萄牙的Palmela、西班牙的Los Millares、英國的巨石阵。不過如同其他史前的研究一様,因為仍可能有新的發現,可能還會有更早期的證據出現。
上述發現的金屬都不是合金,約在西元前3500年發現銅和錫混合後會產生性能更好的青銅合金,這也是重大的技術提昇,開始了青銅時代。
鐵的冶煉要比銅或錫要困難很多,冶煉方式可能是赫梯人在西元前1200年發明的,開始了鐵器時代,鐵的冶煉及加工的秘密是非利士人成功的秘訣之一[5][8]。
許多不同的文化及文明也有煉鐵的技術,像是古代及中古時中東及近東的王國、古伊朗、古埃及、古努比亚、安那托利亞(今土耳其)、古诺克、迦太基、古歐洲的希臘及羅馬、中古時期的歐洲、中國、印度、日本等地。許多冶金學的應用、實務及工具都是古中國發明的,例如高爐、鑄鐵、水力杵錘(英语:trip hammer)以及雙作用活塞风箱[9][10]。
歐洲約西元前一千年開始製鐵。最早使用的煉鐵爐為空氣式爐或用土石堆砌的熔鐵爐(Low Shaft Furnace)、鍛鐵爐(英语:Bloomery)。將洗淨的礦石與木炭一起放入爐中點火熔煉,利用自然氣流或人力風箱供應氧氣,爐裡產生一氧化碳將鐵礦還原成鐵,所得之產品再以人力捶打除去殘渣。後來利用水車帶動風箱,氧氣供給量增加,所以爐身與爐的截面積也可以加高,可裝入更多礦石及木炭,得到更大的鐵碇,由於超過人力捶打加工的限度,也以水力取代人力。由此鍛鐵爐慢慢發展成高爐(Blast Furnace)。
隨著高爐的增加,木炭便發生短缺的現象,即開始嘗試以煤取代木炭,至十八世紀中,英國人成功將煤炭煉成焦炭,此後爐溫增加而使產量增加。蒸氣機出現後,被用來驅動鼓風機,使鼓風量增大而使爐溫上升,產量也大幅增加。
十六世紀時格奧爾格·阿格里科拉的《論礦冶》(De re metallica)描述了當時高度發展的採礦、金屬提取及冶金學等知識,被譽為「冶金学之父」[11]。
提取冶金學(英语:Extractive metallurgy)是由礦石中提出有價值的金屬,且處理成純度較高的金屬。為了要從金屬的氧化物或硫化物中提取金屬,可能會用還原、電解或其他化學方式處理礦石。
提取冶金學主要關注的是冶金給料、濃縮物(有價值的金屬氧化物或硫化物)及尾礦(英语:tailings)。在開採後,大顆的礦石會粉碎為小的顆粒,每個顆粒可能是濃縮物或是廢棄的尾礦。後續再利用其他方式將顆粒中的濃縮物及尾礦分開。
若礦石及自然環境許可,可以用瀝濾法(英语:In-situ leaching)取代礦石開採。瀝濾法會將礦石中的礦物質溶解在溶液中,再收集溶液,萃取要有價值的金屬。
有時礦石中會包含一種以上的有價值金屬。因此尾礦可以再用來提出其他金屬。有時取得的濃縮物中含有多種金屬,因此需再將不同金屬成份再作分離。
工程常用的金屬包括鋁、鉻、銅、鐵、鎂、鎳、鈦及鋅等,這些金屬也常常用來製作合金。合金的相關研究主要是在鐵碳的合金系統,其中包括鋼及鑄鐵。一般的碳鋼適用於低成本、高強度,且不需考慮重量及腐蝕問題的應用。延性鑄鐵(英语:ductile iron)也是鐵碳合金系統的一部份。
若是需要抗腐蝕的應用,一般會使用不锈鋼或是熱浸鍍鋅處理的鋼。若要求高比強度時,會使用鋁合金或鎂合金。
若是高腐蝕性環境,且不需要有磁性的場合,會使用銅鎳合金,例如蒙乃爾合金(英语:Monel)。鎳基的高溫合金(如鎳鉻鐵合金)會用在像渦輪增壓器、压力容器及換熱器等需耐高溫應用中。非常高溫的應用為了使潛變減到最低,會使用单晶材料合金。
在工業工程的領域中,冶金学和金屬零件的製造有關,其中包括金屬或合金選用、加工成形方式、製品表面的熱處理及表面處理等。冶金学的目的就是達成材料的許多性質之間的平衡,例如成本、重量、拉伸強度、硬度、韌性、抗蝕性、抗疲勞的特性、及在高低溫下的特性等。
為了上述目的,也需考慮零件的工作環境,例如在鹽水的環境中,很容易腐蝕黑色金屬及一些鋁合金,暴露在極低溫環境下金屬會從有延伸性變成容易脆裂,其韌性下降,因此更容易出現裂痕。在週期負載下的金屬會有金屬疲勞[12],若是環境的應力固定,但是溫度很高,會造成金屬的潛變[13]。
以下是一些金屬加工的程序:
冷加工是指在常溫下對固體金屬件的加工,可以藉由一種稱為加工硬化(英语:work hardening)的方式提昇零件的強度加工硬化會在金屬中導入位错,避免進一步的形變。
鑄造的方式有許多種,常用的包括翻砂鑄造、熔模鑄造(英语:investment casting)(也稱為失蠟法)、壓鑄及連續鑄造(英语:continuous casting)。
金屬可以用熱處理的方式調整其強度、延展性、韌度、硬度或是其抗腐蝕的能力。常見的熱處理包括退火、析出硬化、淬火及回火[14]。
退火是將金屬加熱,然後再緩慢的冷卻,可以釋放金屬組織中的應力,使晶粒變大,當受到撞擊時比較不容易破裂。退火後的金屬也比較容易切削。淬火是將高碳鋼加熱後快速的冷卻,鋼的組織會形成高硬度的麻田散鐵,提高金屬的硬度。不過需要在鋼的硬度和韌度之間作一取捨:硬度越高時,其韌度或是抗衝擊能力就越低;韌度越高時,其硬度就越低。回火可以釋放金屬在硬化過程中產生的應力,回火會使金屬略為軟化,可以承受衝擊而不會破裂。
有時會將機械處理和熱處理合併,稱為熱機械處理(英语:Thermomechanical processing),可以得到較好的材料特性,處理上也比較有效率的。熱機械處理常用在高合金的特殊鋼、高溫合金及鈦合金中。
電鍍是一種常見的表面處理技術,是在製品的表面包覆一薄層的其他金屬,例如金、銀、鉻或鋅等, 一方面可以增加製品的抗蝕性,也可以使外形更加美觀。
表面處理除了使用電鍍外,也可以使用熱噴塗(英语:Thermal spraying),其製品在高溫下的性能會比電鍍要好。
金相学是研究金屬的微觀結構及巨觀結構的學科,是由英國冶金學家亨利·克利夫頓·索爾比(英语:Henry Clifton Sorby)開創。在金相学中,待測的試样平放並且拋光至鏡面的程度,再加入蝕刻液蝕刻,以顯露其結構。試様一般會用光學顯微鏡或電子顯微鏡觀察,圖像的對比度可以提供其成份、機械性質及所作過的處理。
現在的冶金学也常利用晶体学的X射線衍射或電子衍射來識別未知的材料,並了解試様的晶體結構。量化晶体学可計算試様中存在不同相的個數,也可以計算其應變的程度。
|
This article uses material from the Wikipedia article "冶金学", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign