Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
本条目需要补充更多来源。(2015年9月2日) 请协助添加多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而移除。 |
高爐是煉鐵的一種設施,也是目前最具有規模經濟的煉鐵法。
目前所知最古老高爐是中國西漢時代(紀元前1世紀)熔炉。在紀元前5世紀中國文物中就發現鑄鐵出土可見該時代熔炼已經實用化。初期熔炉内壁是用粘土蓋的,用來提煉含磷鐵礦。西方最早的熔炉則是於瑞典1150年到1350年間出現。
使用石炭的近代高爐出現於1709年。由於歐洲當時森林多用途砍伐導致木炭產量減少、被迫開發使用石炭的煉鐵法導致新技術出現,大幅增加煉鐵效率。
日本第一個現代高爐是岩手縣釜石市大橋高爐。由大島高任設計,安政4年(1857年)11月26日點火,12月1日第一批鐵產出。這天也定為日本打鐵業紀念日。大橋高爐的遺跡於2015年獲登錄為世界遺產。
由于高炉炼铁是不间断连续生产作业,大批大量生产铁水可直接铸造生铁,所以有稳定、大量的社会需求是高炉生产的前提。在钢铁行业不景气的时期,如2008年底至2009年上半年,维持高炉生产即便相当于“每天把一辆奥迪开到海裡”,也不能轻易停炉,因为那将导致几千万元的更大损失。
高炉冶炼是把铁矿石还原成生铁的连续生产过程。铁矿石、焦炭和熔剂等固体原料按规定配料比由炉顶装料装置分批送入高炉,并使炉喉料面保持一定的高度。焦炭和矿石在炉内形成交替分层结构。矿石料在下降过程中逐步被还原、熔化成铁和渣,聚集在炉缸中,定期从铁口、渣口放出。
鼓风机送出的冷空气在热风炉加热到800~1350℃以后,经风口连续而稳定地进入炉缸,热风使风口前的焦炭燃烧,产生2000℃以上的炽热还原性煤气。上升的高温煤气流加热铁矿石和熔剂,使成为液态;并使铁矿石完成一系列物理化学变化,煤气流则逐渐冷却。下降料柱与上升煤气流之间进行剧烈的传热、传质和传动量的过程。
下降炉料中的毛细水分当受热到100~200℃即蒸发,褐铁矿和某些脉石中的结晶水要到500~800℃才分解蒸发。主要的熔剂石灰石和白云石,以及其他碳酸盐和硫酸盐,也在炉中受热分解。石灰石中CaCO3和白云石中MgCO3的分解温度分别为900~1000℃和740~900℃。铁矿石在高炉中于400℃或稍低温度下开始还原。部分氧化铁是在下部高温区先熔于炉渣,然后再从渣中还原出铁。
石炭在高炉中不熔化,只是到风口前才燃烧气化,少部分焦炭在还原氧化物时气化成CO。而矿石在部分还原并升温到1000~1100℃时就开始软化;到1350~1400℃时完全熔化;超过1400℃就滴落。焦炭和矿石在下降过程中,一直保持交替分层的结构。由于高炉中的逆流热交换,形成了温度分布不同的几个区域:
1区是矿石与焦炭分层的干区,称块状带,没有液体;
2区为由软熔层和石炭夹层组成的软熔带,矿石开始软化到完全熔化;
3区是液态渣、铁的滴落带,带内只有石炭仍是固体;
4风口前有一个袋形的石炭回旋区,在这里,焦炭强烈地回旋和燃烧,是炉内热量和气体还原剂的主要产生地。
製鋼過程 |
---|
鐵礦石 |
↓ |
高爐 - 從鐵礦石煉出鐵 |
↓ |
鎔洗預備處理 - 雜質酸化 |
↓ |
轉爐 - 雜質取出 |
↓ |
二次精煉 - 成分微調 |
↓ |
連續鑄造 - 成特定形狀 |
↓ |
壓延 - 半成品加工的粗料 |
↓ |
鋼 |
一氧化碳和鐵產生氧化還原反應公式。
實際上還原反應又細分以下三階段。
反應過程溫度以T表示
950℃ < T
原礦SiO2普遍含有雜質。通常會加入灰石(主成分CaCO3)作為氧化劑,而不是石灰(CaO)產生粘性反應去除雜質產生礦渣偏矽酸鈣(CaSiO3)。
子反應。
高炉和炼焦炉一样,一旦点火后就不能轻易停止运行,否则会使得炉体受到严重损伤。在经济不理想的情况下,企业压缩生产,但又不得停火,所以只能降低炉温,使得炉子处于保温状态,延长产品出炉的时间,减少营运成本。这种行为行内称为闷炉。
中国有高炉的钢厂有首钢、包钢、宝钢、鞍钢等,其中宝钢高炉是4063立方米,日产生铁超过10000吨,炉渣4000多吨,日耗焦4000多吨。
日本有高爐的煉鋼廠:
合計14座機組
台灣最早的高爐始自十大建設時期中國鋼鐵自美國引進技術安裝後,此後30年來完全獨佔台灣高爐煉鋼產能,直到2006年中龍鋼鐵跟進建設新高爐後才算是打破此局面,但中龍鋼鐵仍屬台灣中鋼集團100%持股之子公司,故中鋼集團目前仍算獨佔台灣高爐煉鋼產能;隨後雖有其他廠商希望跟進,但是在環保意識逐漸高漲下,高爐產生的大量二氧化碳使得政府受到環保團體壓力,目前在台幾乎已不可能再加入其他的高爐廠。
|
This article uses material from the Wikipedia article "高爐", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign