powered by CADENAS

Social Share

照相機 (9820 views - Consumer products)

广义上,照相机是任何可以捕捉和记录影像的设备。最常见的照相机拍摄可见光的影像,但并不是所有照相机都需要可见光(如红外线热像仪),有的甚至不需要一个传统意义上的光源(如扫描隧道显微镜)。很多设备都具备照相机的特征,如雷达、医学成像设备、天文观测设备等等。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

照相機

照相機

照相機

Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (无法识别作者。根据版权声明推断作者为Janeznovak。).

广义上,照相机是任何可以捕捉和记录影像的设备。最常见的照相机拍摄可见光的影像,但并不是所有照相机都需要可见光(如红外线热像仪),有的甚至不需要一个传统意义上的光源(如扫描隧道显微镜)。很多设备都具备照相机的特征,如雷达医学成像设备、天文观测设备等等。

歷史

结构和元件

通常,照相机主要元件包括:成像元件、暗室、成像介质与成像控制结构。

感光元件可以进行成像。通常是由光学玻璃制成的透镜组,称之为镜头。对于一些特定的设备,小孔、电磁閥等亦可起到“镜头”的作用。

成像介质则负责捕捉和记录影像。包括底片CCDCMOS等。

暗室负责连接镜头与成像介质,用以保护成像介质并确保在成像的过程中成像介质不会受到外界的光的干扰。

控制结构可以改变成像或记录影像的方式以及影像最终的成像效果。并对光圈快门對焦等进行控制。

术语

  • 成像平面(焦平面):一般是指成像材料所在的平面或者感應器所在的平面。光经过镜头聚集在成像平面上,从而形成清晰的照片。
  • 焦距:是指镜头距底片的距离。如果焦距合适,景物反射的光通过镜头能够聚集在成像平面上,成为一个点,如果焦距不合适,则成为一个圆,从而导致照片失焦模糊。
  • 曝光:快门打开时,光线透过镜头,经过光圈,进入暗室,最后照在成像材料上,这个过程称为曝光。
  • 曝光量:曝光量是指一次曝光中光线的多少。如果曝光量过低会使得照片颜色发暗,如果曝光量过高会使照片颜色发白,过低或过高都会使照片中的细节丢失。曝光量通常是由光圈值和快门速度共同决定的。
  • 光圈值:是指暗室窗口的大小,光圈值越低,窗口越大,则透进的光越多,使得曝光量增加,反之亦然。
  • 快门速度:是指快门打开的时间,如果快门速度越慢,打开的时间越长,光透进的越多,使得曝光量增加,反之亦然。如果被摄物是移动的物体,则需要较快的快门速度才能將物體凍結,使得成像清楚。
  • 景深:指照片中景物都能清晰显示的前后距离,在风景照片中要求景深大,较小的光圈能获得较大的景深。
  • 变焦:數位相機之變焦分為光學與數位兩種。
    • 光學變焦:通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物
    • 数码變焦:簡單地將CCD所截取之影像加以裁剪。
  • 视角:鏡頭成相範圍內的對角線角度
  • 测光:對光線進行測量,從而決定曝光量
  • 测距:測量被攝物與成像平面之間的距離,從而對焦
  • 手动曝光:由使用者自行決定光圈以及快門值,來改變曝光量
  • 自动曝光:由照相機決定光圈以及快門值,來改變曝光量
    • 光圈优先:指拍摄人手动指定一个光圈值,照相机根据测光结果自动计算对应快门速度的曝光模式,适合需要控制景深的场景
    • 快门优先:指拍摄人手动指定一个快门速度,照相机根据测光结果自动计算对应光圈值的曝光模式,适合拍摄處於運動中的物体的场景
    • 曝光量补偿:由使用者在拍攝的時候,改變快門時間或者改變光圈大小來增加或減少曝光量
  • 手动对焦:由使用者自行調整焦距
  • 自动对焦:由照相機調整焦距

分类

  • 根据取景方式可以分为
    • 双镜头反光相机(双反相机
    • 单镜头反光相机(单反相机
    • 平视取景相机(viewfinder)
    • 平视测距器相机(rangfinder)
  • 根据用途可以分为专业相机和消费类相机(傻瓜相机

照相機品牌

參考資料

  1. ^ 1.0 1.1 陳炳聖. 《萬物簡史》. 源樺. 2007. ISBN 986828421X. 

参看



This article uses material from the Wikipedia article "照相機", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library