powered by CADENAS

Social Share

飞行控制系统 (18970 views - Transportation - Air Water Earth)

飞行控制系统(英语:Aircraft flight control system)是由控制面、驾驶舱操控装置、铰链以及必要的机械机构组成,用以控制飞机飞行。 驾驶舱操控装置一般为如下形式: 控制杆——或者一个控制曲柄,固连在一根圆柱上,通过操纵副翼和升降舵控制飞机的滚转和俯仰。 方向舵踏板——控制飞机的偏航。 有些飞机,虽然采用了不同形式的控制面,如方向升降舵或者襟副翼,但为了防止飞行员混淆,飞机仍然设计成利用控制杆控制滚转和俯仰,利用踏板控制偏航。 除了首要的滚转、俯仰、偏航控制装置外,飞行员还可以利用一些辅助操纵装置对飞行进行更好的控制以减少工作负荷。最常见的是一个控制俯仰配平的轮状设备,它减轻了飞行员维持飞机俯仰平衡的压力。(方向舵配平和滚转配平一般只见于大飞机,但有些小飞机也含此配备)。许多飞机还有增升装置——襟翼,便于飞机起飞和着陆。还有些飞机的起落架可以收放,用以增加或减少飞机的空中阻力。还有一些更先进的设备,如进气道襟翼(既可以增加阻力,也可以冷却引擎),前緣縫翼,扰流板等。所有这些,都需要有相应的操纵设备。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

飞行控制系统

飞行控制系统

飞行控制系统

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Piotr Jaworski; PioM EN DE PL (Poznań/Poland)).

飞行控制系统英语:Aircraft flight control system)是由控制面、驾驶舱操控装置、铰链以及必要的机械机构组成,用以控制飞机飞行。

驾驶舱操控装置一般为如下形式:

  • 控制杆——或者一个控制曲柄,固连在一根圆柱上,通过操纵副翼升降舵控制飞机的滚转和俯仰。
  • 方向舵踏板——控制飞机的偏航。

有些飞机,虽然采用了不同形式的控制面,如方向升降舵或者襟副翼,但为了防止飞行员混淆,飞机仍然设计成利用控制杆控制滚转和俯仰,利用踏板控制偏航。

除了首要的滚转、俯仰、偏航控制装置外,飞行员还可以利用一些辅助操纵装置对飞行进行更好的控制以减少工作负荷。最常见的是一个控制俯仰配平的轮状设备,它减轻了飞行员维持飞机俯仰平衡的压力。(方向舵配平和滚转配平一般只见于大飞机,但有些小飞机也含此配备)。许多飞机还有增升装置——襟翼,便于飞机起飞和着陆。还有些飞机的起落架可以收放,用以增加或减少飞机的空中阻力。还有一些更先进的设备,如进气道襟翼(既可以增加阻力,也可以冷却引擎),前緣縫翼扰流板等。所有这些,都需要有相应的操纵设备。

飞行控制系统

机械式

最基本的飞行控制系统。常见于空气动力不是很强的早期飞机或现代的小型飞机。这类飞控系统利用各种机械部件如杆、绳索、滑轮甚至链条将飞行员的操纵力从驾驶舱操纵装置传递到控制面上。塞斯納C-172就是一个典型的例子。

随着飞机越来越快,控制面面积越来越大,操控飞机所需的力量也越来越大。于是人们开发出复杂的机械助力系统帮助飞行员。这类设备在稍大些性能更高的螺旋桨推进飞机,如福克F50上可以见到。

另一些机械式飞控系统采用伺服调整片(servo tab)提供的气动力助力降低了系统的复杂性。这类系统只见于早期的活塞发动机运输机和早期的喷气运输机上。

液压式

随着航空器尺寸的增大和性能的提高,机械式飞行操纵系统的复杂程度和重量也大幅度增加,大大限制了航空器的发展。为了克服这些限制,液压式飞行操纵系统出现了。液压飞行操纵系统出现后,航空器的尺寸和性能不再受驾驶员力量的限制,而只是受经济的限制。

液压式飞控系统由两部分组成:

  • 机械回路
机械回路连接着驾驶舱和液压回路。如同机械式系统,机械回路也基本由各种杆、绞索、滑轮甚至铰链组成。
  • 液压回路
液压回路包含液压泵、液压管、液压阀门以及执行装置等。执行装置通过液压泵产生的流体压力驱动飞机的各控制面。而伺服阀则控制着执行装置的动作。

飞行员的操纵动作通过机械回路传递到液压回路中相应的伺服阀,然后液压泵驱动执行机构操纵飞机的各控制面。

液压式飞控系统见于老式的喷气运输机和一些高性能飞机。例如安-225运输机洛克西德公司的黑鸟

人工感觉反馈

对于机械式飞控系统,飞行员经由机械装置可以感受到作用于飞机各个舵面上的气动力。这种触觉反馈增强了飞行安全性。例如,在Avro Vulcan英语Avro Vulcan喷气轰炸机上,人们就利用一种弹性装置来实现这种控制反馈。通过移动该装置的支点,人们可以使反馈力(对于升降舵)与空速的平方成正比。这样,高速飞行时所需的操纵力量就迅速增加了。

線傳飛控

电传操纵英语:Fly-By-Wire,FBW)是航空领域中一種将航空器驾驶员的操纵输入,通过转换器转变为电信号,经计算机电子控制器处理,再通过电缆传输到执行机构一种操纵系统。它省掉了传统操纵系统中的机械传动装置和液压管路。

机械式和液压式飞行操纵系统重量较大,需要使用滑轮曲柄系统仔细布置穿过整个航空器的飞行操纵线系。这两个系统经常需要冗余备份装置,这又进一步增加了重量。此外,这两个系统对处于变化中的空气动力环境只能提供有限的补偿能力,失速、螺旋以及人机耦合振荡等一些危险的飞行特性仍有可能发生。因为这些飞行特性取决于飞机的空气动力和结构特性而非控制系统本身。

然而通过使用计算机和电子连接,设计者能够降低航空器重量并提高可靠性。同时使用计算机还可以预防上述危险的飞行特性。

「电传操纵」一词从字面仅仅意味着这是一个通过电信号实现控制的系统。但事实上,这是一个通过计算机控制的系统。在飞行员和最终的控制执行机构或舵面之间,计算机系统通过软件程序实际上修改了飞行员(对于非飞机系统,指操作员)的输入。当然为避免危及安全性,这些程序都需要经过周密的开发和验证。

  • 安全性和冗余。在飞机上,这样的控制系统一般都具有四个独立的通道。当其中的一个甚至两个通道损坏时,飞机仍然不会失去控制。为获得更高的机动性,一些电传操纵的飞机经过仔细设计静稳定性很低,甚至为负。
  • 节约重量。相对传统飞机,电传操纵的飞机一般重量更小。由于可以放宽静稳定性,运输机可以减少部分重量,战斗机可以减少更多。这是由于飞机舵面现在可以做得更小了。电传飞控首先应用于军机,之后才进入民机市场。空客系列飞机从一开始就应用电传操纵技术,而波音则是在777系列之后应用此项技术。

电传操纵系统能够更灵活地响应变化中的空气动力环境,通过控制舵面运动使得飞机对操纵输入的响应在所有飞行条件下都是一致的。电子系统需要的维护不多,而机械和液压系统却需要润滑、松紧调整、渗漏检查、更换液体等。而且,将电路系统放置在驾驶员和航空器之间能够提高安全性,例如操纵系统能够防止失速,或制止驾驶员使机身过载

电传操纵系统实际上是用一个电子接口取代了航空器的物理操纵。驾驶员的指令被转换成电信号,飞行控制计算机确定如何恰当地驱动连接在每个操纵面上的执行机构以提供想要的响应。最初的执行机构通常是液压式的,现在电动执行机构也已经被研制出来。

关于电传操纵系统的主要担忧是可靠性问题。传统的机械式或液压式操纵系统通常是逐渐失效的,而所有飞行控制计算机失效会使飞机立即处于不可控制状态。为此,大多数电传操纵系统包含有冗余计算机和一些机械式或液压式备份。这好像使电传操纵系统的一些优点变得没有意义,但是由于冗余系统只是用于紧急情况,因此这些系统可以做得更简单、更轻,而且只需提供有限的能力。

線傳飛控的概念也移植到汽車的設計,部份新型車款的油門踏板不再是舊有的機械方式連動節汽門,而改成電子元件感應踏板踩踏的程度,經電子訊號傳遞到改由馬達開閉的節汽閥。這樣的設計又俗稱為「電子油門」,常與定速巡航系統搭配使用。未來連方向盤煞車也將電子化。

模拟

电传飞行操纵系统取消了复杂、脆弱和笨重的液压式飞行操纵系统的机械回路,用电子线路取而代之。现在,驾驶舱操纵装置操作的是能够产生相应指令的信号换能器。这些指令由一个电子控制器处理。如今自动驾驶仪也是电子控制器的一部分。

除了机械伺服阀被电控伺服阀外,液压回路也做类似处理。这些阀门由电子控制器操作。二十世纪五十年代,一种模拟式电传飞行操纵系统首次被安装在Avro Vulcan上,这是一种最简单、最早的构型。

在这种构型中,飞行操纵系统必须模拟“感觉”。电子控制器操作电子感觉装置,以提供作用在人工操纵装置上的合适的“感觉”力。这种系统仍在EMBRAER 170和190中使用,并曾在协和飞机中使用,它也是首先采用电传操纵系统的客机。

在更复杂的版本中,模拟计算机取代了电子控制器。二十世纪五十年代生产的加拿大超音速歼击机Avro CF-105 Arrow就是采用这种方式的。模拟计算机也允许定制一些飞行操纵特性,包括放宽静稳定度。早期版本的F-16也采用了这一技术,使得它具有了令人印象深刻的机动性。

数字

数字电传飞行操纵系统与模拟式的相似。不过信号处理是由数字计算机完成的。驾驶员实际上是“通过计算机飞行”。由于数字计算机能够接收来自航空器上任何传感器的输入信号,使得灵活性得到增强。由于系统不依赖于模拟控制器中临界电子元件的额定值,使得稳定性也得到增强。

数字计算机中的程序让设计者能够精确地裁制航空器的操纵特性。例如,通过防止驾驶员超过预设的限制(航空器的飞行包线),软件能避免航空器被危险地操纵。软件也可用于过滤操纵输入以避免驾驶员诱发的摆动。

在这样的航空器中,侧杆或常规驾驶杆均能使用。虽然侧杆具有轻便、机械结构简单等好处,但波音公司认为缺少视觉反馈是侧杆的一大问题,因此在波音777和787中仍使用常规驾驶杆。

用计算机控制航空器飞行使得驾驶员的工作负担减轻。现在,在放宽静稳定度的情况下飞行航空器是可能的。对于军用航空器,主要好处是能够得到更好的飞行性能。数字飞行操纵系统使本身并不稳定的航空器能够正常飞行,例如F-117夜鷹式戰鬥機(F-117 Nighthawk)。1972年,美国NASA改装的F-8十字軍式戰鬥機(F-8C Crusader)成为第一个采用数字电传操纵的航空器。美国航天飞机(1982年首飞)具有数位电传操纵系统。1984年,空中巴士A320成为第一款采用数字电传操纵系统的客机。2005年,达索Falcon 7X成为第一款采用数字电传操纵系统的公务机。2007年,塞考斯基公司的H-92直升機是第一種採用線傳飛控的直升機。

在军用航空器上,由于能够避免液压失效,电传操纵提高了战斗生存能力。军用航空器在战斗中损失的一个常见原因是,损伤造成的液压渗漏导致航空器失去控制。大多数军用航空器有几套完整的冗余液压系统,但是液压管线经常铺设在一起,容易同时损坏。用了电传操纵系统,线路铺设变得更加灵活,这样比起液压管路来更容易保护,对损伤的敏感度也减弱了。

美国联邦航空總署(FAA)采纳了RTCA/DO-178B“机载系统和设备审定的软件因素”作为航空软件的审定标准。数字电传操纵系统中任何涉及安全的关键部件,包括控制法则(control law)和操作系统,必须达到DO-178B中的A级审定标准,这个标准适用于可能的灾难性故障。

但是对于计算机化、数字电传操纵系统最令人担忧的问题是可靠性,甚至比模拟系统还严重。这是因为运行软件的计算机是驾驶员和操纵面之间唯一的控制路径。如果计算机软件崩溃了,驾驶员将无法操纵航空器。因此,实际上所有电传操纵系统都是三到四冗余:有三个或四个计算机并行工作,并都有各自独立的线路连接到每个操纵面。如果一个或两个计算机崩溃了,其他的继续工作。另外,最早期的数字电传操纵航空器也有一个模拟电子、机械或液压备份操纵系统。

对于客机,冗余度可以提高安全性。由于取消一些笨重的机械部件使得重量减轻,飞行的经济性也得到改善。

波音和空客在它们的电传操纵理念上是不同的。空客飞机中,计算机一直保持最大限度的控制,并且不允许驾驶员在正常的飞行包线以外飞行。波音777中,驾驶员能够操控该系统,紧急情况时允许飞机在包线外飞行。从空客A320开始的模式已经在空客系列中得到延续。波音787在控制法则上做了一些小改进,采纳了一些空客在过去已经采取的保护措施。

光纤式

在有些场合,光纤飞控系统已取代了电传飞控系统。与后者相比,光纤的数据传输率更高,并且不受电磁干扰的影响。绝大部分的情况下,光纤飞控系统只是简单的利用光纤取代了原来的电缆。因此这种系统有时也称作“光传飞控”。而且整个系统的软件及数据传输协议则基本保持不变。

电驱式

既然电传操纵系统取消了机械回路,那么下一步就是取消笨重的液压回路了。人们采用电力回路来取代液压回路。电力回路驱动电动或电动液压执行机构,而数字飞行控制计算机则控制着这些这些机构。这样就保留了电传操纵的所有优点。

这种系统最大的优点有:节省重量;配备更多冗余电力回路的可能性;飞控系统和航电系统更高的集成性。取消液压回路极大地降低了维护成本。这种系统目前应用于洛克西德·马丁公司F-35,也用作空客A380的备份飞控系统。

智能式

智能式飞控系统是现代数字式电传操纵系统的一种扩充,其目的是增强对飞行中的损坏或失效等紧急情况的控制性。这些紧急情况包括液压系统失效、方向舵脱落、副翼脱落、一个發動機失效等。这种系统目前还处于实验阶段。赛斯纳公司的一个小型飞机驾驶员曾驾驶一架模拟此类严重损坏的全尺寸小型喷气飞机成功着陆。大型飞机上目前尚无此类应用。据报道,此类系统在很大程度上只是增强了全数字电传操纵系统的软件部分。

參見

參考文獻

  • Thom,1988. p. 87.
  • Taylor, 1990. p. 116.
  • Thom,1988. p. 153.
  • a b Taylor, 1990. p. 118.
  • Thom,1988. p. 86.
  • Dominique Brière, Christian Favre, Pascal Traverse, Electrical Flight Controls, From Airbus A320/330/340 to Future Military Transport Aircraft: A Family of Fault-Tolerant Systems, chapitre 12 du Avionics Handbook, Cary Spitzer ed., CRC Press 2001, ISBN 0-8493-8348-X
  • Intelligent Flight Control System. IFCS Fact Sheet. NASA. Retrieved on 2008-03-31.
  • "Active Home Page". Past Research Projects. NASA. Retrieved on 2006-06-01.
  • Spitzer, Cary R. The Avionics Handbook, CRC Press, ISBN 0-8493-8348-X
  • Stengel, R. F. Toward Intelligent Flight Control, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 23, No. 6, November-December 1993, pp. 1699-1717.
  • Taylor, John W.R. The Lore of Flight, London: Universal Books Ltd., 1990. ISBN 0-9509620-15.
  • Thom, Trevor. The Air Pilot's Manual 4-The Aeroplane-Technical. 1988. Shrewsbury, Shropshire, *England. Airlife Publishing Ltd. ISBN 1-85310-017-X
  • Spitzer, Cary R. The Avionics Handbook, CRC Press, ISBN 0-8493-8348-X
  • Stengel, R. F. Toward Intelligent Flight Control, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 23, No. 6, November–December 1993, pp. 1699–1717.
  • Taylor, John W.R. The Lore of Flight, London: Universal Books Ltd., 1990. ISBN 0-9509620-1-5.
  • The Arrowheads (Richard Organ, Ron Page, Don Watson, Les Wilkinson). Avro Arrow: the story of the Avro Arrow from its evolution to its extinction, Erin, Ontario, Canada: Boston Mills Press 1980 (revised edition 2004). ISBN 1-55046-047-1.
  • Thom, Trevor. The Air Pilot's Manual 4-The Aeroplane-Technical. 1988. Shrewsbury, Shropshire, England. Airlife Publishing Ltd. ISBN 1-85310-017-X
  • USAF & NATO Report RTO-TR-015 AC/323/(HFM-015)/TP-1 (2001).

外部連接


航空器AirframeAirplane波音737波音737新世代波音787B-29超級堡壘轟炸機CH-47 契努克扫描鹰无人机直升機翅膀Wright Model B起落架螺旋槳Olga E. Custodio美国空军雷鸟飞行表演队商務噴射機遙控飛機Simple Plastic Airplane DesignF-16戰隼戰鬥機F-22猛禽戰鬥機Glider (aircraft)颱風戰鬥機驾驶舱Free flight (model aircraft)Rotorcraft旋翼升力推力塞斯納天空大師Cessna O-2 SkymasterPush-pull configurationTwin-boom aircraft颶風戰鬥機Hawker Fury雙發噴射機喷气式飞机SR-71黑鳥式偵察機侦察机飛行速度記錄空速跨音速音速XF-85小鬼式戰鬥機de Havilland Mosquito夜間戰鬥機F/A-18E/F超級大黃蜂式打擊戰鬥機艦載機幼狮战斗机攻击机General Electric J79压气机後燃器航空电子米格-27攻擊機苏-27战斗机Air superiority fighterSupermaneuverability格罗斯特流星战斗机P-51戰鬥機North American P-51 Mustang variantsAir racingBf 109戰鬥機Monocoque飛機座艙罩幻象F1型戰鬥機攔截機F-4幽靈II戰鬥機麥道MD-80T-45蒼鷹教練機AV-8獵鷹II式攻擊機幻影2000战斗机虎式直升机攻击直升机空中客车直升机公司气球 (航空器)飞艇 (轻航空器)飘升机F-111戰鬥轟炸機Interdictor战略轰炸机電子作戰飛機軍事戰術军用航空器MQ-1捕食者无人攻击机國防工業AGM-114地獄火飛彈导弹直接攻擊制導火箭彈AH-64阿帕契直升機武装直升机Aircraft ordnanceAdvanced Attack Helicopter渦輪軸發動機廣體飛機貨機Air cargo机身T-33教練機Flight training航空公司飛行航空著陸起飛跑道飛行場機場貨物乘客Schleicher K7滑翔机單翼機航空工程Aircraft design process滑翔空中運動四轴飞行器多軸飛行器

This article uses material from the Wikipedia article "飞行控制系统", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht