powered by CADENAS

Social Share

摺紙 (13728 views - Game & Play & Gamification)

摺紙是摺或疊紙張的藝術,把紙張摺出各種特定的形狀和花樣,可能是一張紙的作品,也可能是二張以上紙張作品。 摺紙只需要透過摺疊的技巧就可以創造出複雜精細的設計。摺紙設計,一般而言由正方形的紙張摺成,有些摺疊者也會用非正方形的紙張。有一說指,日本的傳統摺紙早見於江戶時代(1603年─1867年),但當時這門傳統手藝並不嚴謹,製作時間中甚至會運用到剪紙。另外,長方形、圓形、三角形以至其他形狀的紙張都能夠用來製作摺紙作品。 另外一種摺紙則是指必須使用張完整的正方形紙,並且不能包含切割、剪裁、撕開或用黏膠黏貼。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

摺紙

摺紙

摺紙

摺紙是摺或疊紙張藝術,把紙張摺出各種特定的形狀和花樣,可能是一張紙的作品,也可能是二張以上紙張作品。

摺紙只需要透過摺疊的技巧就可以創造出複雜精細的設計。摺紙設計,一般而言由正方形的紙張摺成,有些摺疊者也會用非正方形的紙張。有一說指,日本的傳統摺紙早見於江戶時代(1603年─1867年),但當時這門傳統手藝並不嚴謹,製作時間中甚至會運用到剪紙。另外,長方形圓形三角形以至其他形狀紙張都能夠用來製作摺紙作品。

另外一種摺紙則是指必須使用張完整的正方形紙,並且不能包含切割、剪裁、撕開或用黏膠黏貼。

歷史

中國摺紙在近代研究下被發現應源自中國[1],而在現代普遍認為摺紙在日本得到更加廣泛的發展。在中國古代,摺紙主要是兒童用作消遣時間的一門傳統藝術。後來經日本摺紙創作家吉澤章加以改良,使之復興。他提出了濕摺法,並與美國山姆·蘭德列特英语Sam Randlett發明了吉澤章-蘭德列特圖解摺紙記號系統

自1960年代起,出現許多不同種類的摺紙技巧和相關研究活動,又被稱為「現代摺紙」。從組合式摺紙和傳統作品為基礎,衍生出各式各樣的摺紙類型和設計方式。

紙張與其他材料

一些人會嘗試摺微型摺紙模型

雖然幾乎所有薄片狀材料都可以摺疊,但材料的選用會直接影響摺疊的效果,以至模型的最終外型。

標準影印紙(70–90 g/m²)適用於簡單的摺疊,例如和水彈。較重的紙(100 g/m²或以上)適用於濕摺。濕摺法可替模型塑造較立體並能夠持久的造形,因為濕水部分乾後會變得堅硬。

特別的摺紙用英語稱作「kami」,即日語」)通常以預先包製的方形紙的形式售賣,各種尺寸由2.5至25厘米或更大不等。常見的摺紙用紙是一面有色,一面白色的;不過,雙面顏色或有圖案的色紙亦見於市面,這些最適合雙色作品。至於較輕或較薄的摺紙用紙,則可適用更廣的作品範圍。

有襯鋁箔紙,顧名思義,是一張與薄紙張膠合的金屬薄片。

某些摺紙愛好者也會自製所謂「合成紙」,也就是將鋁箔與薄棉紙膠合起來使用。

摺紙形式與技法

最近幾年,摺紙基本技巧的運用除了傳統的「傘形摺法」以外,「蛇腹‧段摺法」也被普遍運用。「蛇腹‧段摺法」最成功的表現者應屬日本之北條高史,其創作之摺紙作品原創性極高,可惜後來者之作品複雜度雖高,但創意顯然不如北條氏,且形式逐漸僵化。

利用經緯排列的正方形格眼(格數多為2和3的倍數)及45度的轉摺,使許多摺紙模型(造型)的實現可能性大幅度提高。

摺紙的學習與研究涵蓋數學的不同範疇。譬如,平面可摺性的問題(一件起縐的形態能否摺成二維模型)是重要的數學研究主題。

值得注意的是,紙張面上的所有點展現零高斯曲率,而僅僅沿零曲率的線條自然地摺疊。但是,沿曲率不起摺痕的紙張面,可透過濕紙張或手指實現,並不展現這限制。

硬式摺紙的問題(「若用薄金屬板取代紙張,而摺線中有節點,我們能否仍舊摺出模型?」)有重大的實用價值。舉例,三浦公亮提出的硬式摺疊──三浦摺疊ミウラ折り)已應用於為太空人造衛星部署大型太陽電池板的陣列。

工藝摺紙

工藝摺紙,又稱「摺紙設計」。

摺紙書籍的作者

參考文獻

  1. ^ Lang, Robert James. [1988] (1988). The Complete Book of Origami: Step-by Step Instructions in Over 1000 Diagrams/48 Original Models. Courier Dover Publications. ISBN 0486258378

參見

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "摺紙", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank