powered by CADENAS

Social Share

进取号星舰 (6728 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

企業号或联邦星舰企業号(Enterprise或USS Enterprise),又译为企业号,是吉恩·罗登伯里创造的《星艦迷航記》系列中的一些虚构星舰的名称。大部分的这些星舰都使用了“NCC-1701”的注册号,而较后的星舰则在注册号后按序添加英文字母以示区分。 在中國大陸,早期多用「进取号」作为译称。第十一部電影《星际迷航》引进时譯为「企業號」,而第十二部电影《星际迷航:暗黑无界》引进时又改译为“进取号”。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

进取号星舰

进取号星舰

企業号联邦星舰企業号EnterpriseUSS Enterprise),又译为企业号,是吉恩·罗登伯里创造的《星艦迷航記》系列中的一些虚构星舰的名称。大部分的这些星舰都使用了“NCC-1701”的注册号,而较后的星舰则在注册号后按序添加英文字母以示区分。

在中國大陸,早期多用「进取号」作为译称。第十一部電影《星际迷航》引进时譯为「企業號」,而第十二部电影《星际迷航:暗黑无界》引进时又改译为“进取号”。

历史

按照《星际旅行百科全书》,星舰的注册号“NCC-1701”是:

而“进取号”一名则来自于以它为名的许多船舰。其中的第一艘是法兰西护卫舰进取号French frigate L'Entreprise),它在1705年被英国捕获。英国人将其改名为皇家海军进取号HMS Enterprise)以供皇家海军使用。第一艘使用“USS Enterprise”(联邦海军进取号)的美国船舰是美国独立战争中的一艘单桅战船第八艘使用该名的美国船舰是世界上第一艘核动力航空母舰

由于《星际旅行》的流行,也为了纪念历史上的这些真实船舰,美国国家航空航天局将最早一艘试验飞行的航天飞机命名为进取号[2][3]而在《星际旅行IV:抢救未来》中,航空母舰游骑兵号代替了进取号航空母舰的镜头。[2]1994年,星际旅行大会在真正的进取号航空母舰上举行,船上到处都是《星际旅行》的纪念品。[4][5]在小说《猎杀红色十月号》中,进取号以它的呼号“星际基地”(Starbase)提及。

星际联邦以前

星际联邦成立以前,有两艘名为进取号的星舰。

XCV 330

  • 注册: 星舰进取号 (XCV 330)USS Enterprise (XCV 330)
  • 舰级: 宣示级(Declaration,可能为杜撰)
  • 服役: 大约2130年代
  • 舰长: 未知
该船的图画可以在《星际旅行:无限太空》和《星际旅行:进取号》的场景背景中看到。

NX-01

地球联邦星际舰队的进取号,是《星际旅行:进取号》的主要设定。
此舰人类第一艘能够达到曲速5的星舰。
武器:核弹(核聚变武器)和等离子炮。后来换成反物质鱼雷和12门相位炮

防御系统:密封舱,极化船壳。[6]

《原初系列》中

在原初《星际旅行》电视剧集和第一第六部电影中,出现了两艘以“联邦星舰进取号”(USS Enterprise)命名的星舰。

NCC-1701

联邦星际舰队的第一艘进取号是原初《星际旅行》里柯克历史性五年任务(2265年-2270年)中的主要设定。在两年半后,重新改装过的进取号出现在《无限太空》以及《可汗怒吼》中,并在第三部《石破天惊》里自毁。

长度:289m 重量:600000吨 乘员:430人 甲板:21层 武装:6个鱼雷发射系统。激光炮,后来改良成相位炮。射程90000公里。此舰的相位炮有独立的 供能系统,能量从曲速核心转到相位炮供能系统在转到相位炮里。这种供能系统的优势是相位炮可以在曲速核心严重损坏后继续发射(只要供能系统还有能量的话),弊端就是较低的威力 防御:护盾。此护盾系统分成四部分,可以阻挡最多360发鱼雷

在2009年由J.J. Abrams執導/製作的電影星际迷航中,出現了另一艘編號為NCC-1701的星艦企業號,其外觀與之前影集及電影中出現的NCC-1701不同,艦橋內的陳設也先進許多,邏輯上的推測為同一部電影中羅慕倫人(Romulan)「尼諾(Nero)」領導來自未來的巨大船艦攻擊星艦凱文號(U.S.S. KELVIN NCC-0514)的事件發生後,歷史被改變,或許也迫使星際聯邦為了因應將來可能面對如此強大的敵人,在星艦的設計上必須變得更為先進,才出現另一個版本的NCC-1701企業號。在這部電影中NCC-1701首航即被派往瓦肯星執行救援任務,首位艦長為 克里斯多福-派克,在遭遇「尼諾」後派克艦長被迫前往敵艦前,將艦長職位交給年輕的史巴克,並且指定年輕的寇克為副艦長,而寇克則在來自未來的老年史巴克的建議下,故意引發年輕史巴克激烈的情緒反應,取代成為代理艦長,並且帶領企業號的組員擊退「尼諾」拯救地球。

NCC-1701-A

这艘船首次出现在第四部电影《抢救未来》的末尾,并是《终极先锋》和《未来之城》的主要设定。该船在《未来之城》结束时宣布退役。此后不再有正史给出更多的细节,尽管从模型包的文字上可以看到该船被封存在了Memory Alpha小行星的星舰博物馆中。在威廉·夏特纳所著小说《伊甸遗迹》(The Ashes of Eden)中,进取号-A后来被解除封存,并在防卫Chal星的战役中被摧毁。

长度:305米 重:620000吨 乘员:432人 甲板:23层 武装:6个双联相位炮,6个单独相位炮。此舰的相位炮直接从曲速核心吸取能量,这种设计的优势是较高的威力,但曲速核心严重损坏的话相位炮也不可使用。2个多联发鱼雷发射系统,可以至少连发2枚鱼雷 [7]

TOS与TNG之间

进取号-B与进取号-C以及它们的船员曾短暂地在荧屏上出现过,而且也是口袋书店(Pocket Books)出版的一些受官方许可的非正史小说的主题。

NCC-1701-B

该船启航于《日换星移》之初,詹姆斯·柯克在它的处女航中失踪。据一些《星际旅行》小说中所写,德莫拉·苏鲁继哈里曼之后成为该舰的舰长。

精进级的第一艘星舰叫U.S.S.Excelsior,本用于联邦舰队进行超曲速试验,后试验失败,由于这个级别造价便宜,却十分实用,成为联邦的主战星舰) 长度:466.6米 重:2350000吨 乘员:750人 甲板:34层 武装:6个Type-8系列双联相位炮,多个单独相位炮。此舰的相位炮直接从曲速核心吸取能量,这种设计的优势是较高的威力,但曲速核心严重损坏的话相位炮也不可使用。5个鱼雷发射系统。 防御:护盾系统 [9]

NCC-1701-C

该舰是《下一代》一集“昨日的进取号”的主角星舰。根据另一集“赎还,下”中的对话可知,该船在从罗慕伦手中保卫纳伦德拉III星克林贡前哨站的战斗中被摧毁。幸存者中包括了塔莎·叶,平行时间线的她从“昨日的进取号”中来到了纳伦德拉III星那场战斗的时间里。

《下一代》中

在《星际旅行:下一代》以及后来的4部电影中出现了两艘名为进取号的星舰。

NCC-1701-D

该舰是《下一代》和第七部电影的主角舰。她在第七部电影《日换星移》中坠毁。在《下一代》的平行时间线的未来剧情“”和“曲终人散”中,此进取号是完整无损的,并在2395年进行了大规模的改装。改装的内容包括第三个曲速引擎舱、新的武器以及隐形装置

在剧集All Good Things在另一时空出现了其改装加强版。此舰装有14个Type10相位炮战列。 长度:642.51米 宽:463.73米 高:195.26米 重:: 4500000吨 乘员:1000人 甲板:42层 武装:14个相位炮阵列(每个阵列多个单独的相位炮,14个阵列加起来总共有233个单独的相位炮),10个额外的单独相位炮(联邦政府官方资料,实际上更多)威力最大大概为是1E19焦耳。此舰的相位炮直接从曲速核心吸取能量,这种设计的优势是较高的威力,但曲速核心严重损坏的话相位炮也不可使用。2个5联发鱼雷发射系统,250枚反物质鱼雷,每个鱼雷的威力最高是1.3E20焦耳。在All Good Things里甚至装有了强力的Spinal相位炮,可以一发摧毁克林贡的Neghvar级战舰(克林贡帝国最强的战舰) 防御:护盾系统 en.memory-alpha.org/wiki/Galaxy_class

NCC-1701-E

该舰是最后三部电影《第一类接触》、《起义》和《复仇女神》中的主要设定。

长度:685米 重:2350000吨 乘员:750人 甲板:29层 武装:16个相位炮阵列(每个阵列有多个单独的相位炮,16个阵列加起来总共有266个单独的相位炮)威力大于9.99976E18焦耳。此舰的相位炮直接从曲速核心吸取能量,这种设计的优势是较高的威力,但曲速核心严重损坏的话相位炮也不可使用。9个反物质鱼雷发射系统,360枚反物质鱼雷,每个鱼雷的威力最高是1.313776E20焦耳。1个量子鱼雷发射系统,每枚量子鱼雷的威力是光子反物质鱼雷的两倍 en.memory-alpha.org/wiki/Sovereign_class

《下一代》以后

NCC-1701-J

在《星际旅行:进取号》的一集“Azati主星”中,在时间旅行及一处场景中短暂出现。
进取号-J存在于一个可能版本的26世纪中,它的船员中包括了新地一族的成员。该船与其他联邦星舰组成了一个舰队,在Procyon Five的战斗中抵抗球体建造者[10]船员丹尼尔乔纳森·阿彻从22世纪带到26世纪,因此阿彻目击了这场战斗。[10]阿彻在回到22世纪后便寻求与新地人携手对抗早期的球体建造者。
进取号-J还出现在2005年的《星舰图集》(Ships of the Line)日历上,该日历列出了《星际旅行》系列这些年来各种星舰的图片,而在2006年出版的《星舰图集》(Ships of the Line)一书中也是这样。进取号-J还出现在《星际旅行杂志》(Star Trek Magazine)第一刊的《星舰图集》(Ships of the Line)海报上。

其他

《星际旅行》小说和漫画中,还出现了另外两艘名为进取号的星舰:

联邦星舰进取号 (NCC-1701-F)
出现在彼得·戴维的小说《Imzadi》与朱迪丝和加菲尔德·里夫斯-史蒂文斯合著的小说《Millennium》中。
联邦星舰进取号 (注册号未知)
勇抗级的联邦星舰Monitor号在威廉·夏特纳的小说《The Return》中曾短暂更名为联邦星舰进取号。

参考资料

  1. ^ Okuda, Michael & Denise. 星际旅行百科全书. 纽约: 口袋书店. 1994、1997、1999. ISBN 978-0-671-03475-7.  ,原文:“...was devised by Matt Jefferies, art director of the first Star Trek series. Jefferies, who is a pilot, based NCC on 20th century aircraft registration codes. In such 20th century usage, an "N" first letter refers to an aircraft registered in the USA. A "C" second letter refers to a civil aircraft. Jefferies added a second "C", just because he thought it looked better.”
  2. ^ 2.0 2.1 Okuda, Michael & Denise. 星际旅行百科全书. 纽约: 口袋书店. 1994、1997、1999. ISBN 978-0-671-03475-7. 
  3. ^ 进取号 (OV-101). NASA. 1994年3月18日 [2007年9月4日]. 
  4. ^ US Navy Press Releases. 星际旅行的爱好者和明星们访问真正的USS Enterprise. Find Articles. 1994年11月 [2007年9月4日]. 
  5. ^ 航空母舰进取号遇到了星舰进取号. The Virginian-pilot. 1994年10月28日: B1 [2007年9月4日]. (原始内容存档于2008年1月31日) (英语). 
  6. ^ en.memory-alpha.org/wiki/NX_class
  7. ^ en.memory-alpha.org/wiki/Constitution_class
  8. ^ Enterprise-B, U.S.S.. StarTrek.com. [2007-05-24]. 
  9. ^ en.memory-alpha.org/wiki/Excelsior_class
  10. ^ 10.0 10.1 Azati主星. 星际旅行:下一代. 

参见

外部链接




This article uses material from the Wikipedia article "进取号星舰", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic