本条目需要补充更多来源。(2015年5月19日) 请协助添加多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而移除。 |
集装箱,在香港及台湾一般称为貨櫃,在中國大陸一般稱為集裝箱,是一種按规格标准化的鋼製箱子。集装箱的特色,在於其格式劃一,並可以層層重疊,所以可以大量放置於特別設計的遠洋輪船,為世界各地的生產商提供比空運更廉價的大量運輸服務。一般的集装箱大船可以装五千到八千箱。货物集装之后,在水陆空转运的过程中就不需要再重新装箱,可以节省货主和船东的经费。
集装箱在上船以前,一般由大卡车拉或者用火车從其他地方運往貨櫃碼頭;與此同時,當貨物到岸後,亦再經由這些交通工具把貨物從貨櫃碼頭運往目的地。
集装箱船的大小一般以能装载多少20呎標準貨櫃计算,例如一个40英尺标准箱就是2TEU。例如能装载5,000个标准箱的船,便稱為擁有5,000TEU的運載力。目前世界上正在运营的最長的集装箱船是快桅3E級貨櫃輪,例如該級貨輪的一號船马士基·迈克凯尼·穆勒号(英语:Mærsk Mc-Kinney Møller (ship))(Maersk Mc-Kinney Moller),擁有接近400公尺的船長與超過18,000個20呎標準貨櫃的裝載量。
集装箱的类型包括:
等等;
国际海运标准集装箱根据其长度尺寸可分为有
集装箱根据高度可分为
除此以外,目前还有长度为48英尺和53英尺的集装箱,这主要是用于美国国内货物运输。以及日本貨物鐵道(JR貨物)常用的12呎小型貨櫃。
国际集装箱运输公司的集装箱来源主要是自有和外租。中国大陆是目前世界上最大的集装箱生产地。
除了用作運輸外,被廢棄的集装箱還會在戶外地方用作臨時辦公室、臨時貨倉等用途,稱為貨櫃屋。
Google、IBM、鴻海等IT公司則將貨櫃改裝成資料中心,必要時可用拖車載運到所需地點,接上電源及網路後即可運作。
一些負責安排偷渡的犯罪份子(蛇头)也曾利用集装箱在世界各地周转的特点来犯罪和牟利,他们组织偷渡者(人蛇)躲藏在集装箱裡,待集装箱到达目的地时设法安排偷渡犯离开集装箱和船舶,达到偷渡的目的。这是一种极大的冒险,不少偷渡者曾因食物、空氣、環境、疾病等問題而死於運送中的集装箱中,這由於集装箱內的空氣不流通,偷渡者又只能在狹窄的環境內排泄和進食,不少人在期間發病而互相傳染,衛生環境亦因此不理想。其中發生過多次被揭發的慘劇,包括2000年6月被傳媒大幅報導的多佛港事件——在一卡車集装箱中發現了58具中國籍偷渡客的屍體,當時生還者只餘兩人,輿論一片嘩然。這些偷渡事件给集装箱运输公司造成相当大的危害,受到世界各地的反制。
国家 | 公司 | 运力(20英尺集装箱TEU)[1] | 市场占有率 | 船数 |
---|---|---|---|---|
丹麥 | 马士基 | 2,649,251 | 14.7% | 569 |
瑞士 | 地中海航运 | 2,422,233 | 13.5% | 484 |
法国 | 达飞轮船 | 1,511,092 | 8.4% | 426 |
台湾 | 長榮海運 | 869,246 | 4.8% | 199 |
中国 | 中國遠洋 (中遠) | 761,890 | 4.2% | 153 |
德国 | 赫伯罗特 | 750,696 | 4.2% | 153 |
新加坡 | 美国总统轮船 | 640,417 | 3.6% | 119 |
韩国 | 韩进海运-胜利船务[2] | 602,105 | 3.3% | 105 |
中国 | 中海集运 | 601,174 | 3.3% | 132 |
日本 | 商船三井 | 580,795 | 3.2% | 115 |
维基共享资源中相关的多媒体资源:集装箱 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "集装箱", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht