powered by CADENAS

Social Share

Amazon

德國汽車工業協會 (4068 views - Standard Department Organisations)

德國汽車工業協會(德語:Verband der Automobilindustrie e. V.)簡稱VDA,是德國汽車產業的倡导团体,由汽車製造商及汽車零組件供應商組成,位在德國柏林。自2007年1月起的主席是前聯邦交通部長马蒂亚斯·维斯曼。 德國汽車工業協會主辦全世界最大的汽車展覽,是两年一次在法蘭克福舉行的法蘭克福車展(IAA)。 德國汽車工業協會發行VDA 6.1標準及指南。有些是德國汽車產業的品質系統。第四版是在1998年12月發行,在1999年4月1日列為德國車商的強制標準。
Go to Article

德國汽車工業協會

德國汽車工業協會

德國汽車工業協會[1](德語:Verband der Automobilindustrie e. V.)簡稱VDA,是德國汽車產業倡导团体,由汽車製造商及汽車零組件供應商組成,位在德國柏林。自2007年1月起的主席是前聯邦交通部長马蒂亚斯·维斯曼英语Matthias Wissmann

德國汽車工業協會主辦全世界最大的汽車展覽,是两年一次在法蘭克福舉行的法蘭克福車展(IAA)。

德國汽車工業協會發行VDA 6.1英语VDA 6.1標準及指南。有些是德國汽車產業品質系統。第四版是在1998年12月發行,在1999年4月1日列為德國車商的強制標準。

相關條目

參考資料

  1. ^ VDA - Organization. VDA. [2012-04-14]. The German Association of the Automotive Industry (VDA) consists of [...] 

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "德國汽車工業協會", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE