powered by CADENAS

Social Share

电动机 (50452 views - Mechanical Engineering)

電動機(英文:Electric motor),又稱為馬達、摩打或電動馬達,是一種將電能转化成机械能,並可再使用機械能產生動能,用来驱动其他装置的电氣設備。大部分的电动马达通过磁场和绕组电流,在电动机内产生能量。 電動機與發電機原理基本一樣,其分別在於能量转化的方向不同:發電機是藉由負載(如水力、風力)將機械能、動能轉為電能;若沒有負載,發電機不會有電流流出。電動機和電力電子、微控器配合已形成一新學門,稱為電動機控制。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

电动机

电动机

提示:本条目的主题不是发动机

電動機英文:Electric motor),又稱為馬達摩打電動馬達,是一種將電能转化成机械能,並可再使用機械能產生動能,用来驱动其他装置的电氣設備。大部分的电动马达通过磁场和绕组电流,在电动机内产生能量。

電動機與發電機原理基本一樣,其分別在於能量转化的方向不同:發電機是藉由負載(如水力、風力)將機械能、動能轉為電能;若沒有負載,發電機不會有電流流出。電動機和電力電子、微控器配合已形成一新學門,稱為電動機控制。

歷史

1740年,第一个电动马达是由苏格兰僧侶安德鲁·戈登(Andrew Gordon)创建的简单的静电设备。1827年,匈牙利物理学家安幼思·傑德利克(ÁnyosJedlik)开始尝试用电磁线圈進行實驗。傑德利克解决一些技术问题後,稱他的设备為“电磁自转機”。虽然只用于教学目的,但第一款傑德利克的设备已包含今日直流馬達的三个主要组成部分:定子,转子和换向器。

1835年,美國一位鐵匠湯馬斯·達文波特(Thomas Davenport)製作出世界上第一台能驅動小電車的應用馬達,並在1837年申请了专利。由于主要动力电池成本極高,在商业上不成功,達文波特破产。一些发明家繼續发展應用馬達,但都遇到了同样电池发电成本的问题。

1845年,英國物理學家惠斯頓(Wheatstone)申請線性馬達的專利,但原理於1960年代才被重視,而設計了實用性的線性馬達,目前已被廣泛在工業上應用。

1870年代初期,世界上最早可商品化的馬達由比利時電機工程師Zenobe Theophile Gamme所發明。1888年,美國著名發明家尼古拉·特斯拉應用法拉第的電磁感應原理,發明交流馬達,即為感應馬達。

1902年,瑞典工程師丹尼爾森利用特斯拉感應馬達的旋轉磁場觀念,發明了同步馬達。1923年,蘇格蘭人James Weir French發明三相可變磁阻型(Variable reluctance)步進馬達

1962年,藉霍爾元件之助,實用之DC無刷馬達終於問世。1980年代,實用之超音波馬達開始問世。

原理

馬達的旋轉原理的依據為佛来明左手定則或是右手開掌定則,當一導線置放於磁場內,若導線通上電流,則導線會切割磁場線使導線產生移動。電流進入線圈產生磁場,利用電流的磁效應,使電磁鐵在固定的磁鐵內連續轉動的裝置,可以將電能轉換成動能。與永久磁鐵或由另一組線圈所產生的磁場互相作用產生動力

電動機的種類很多,以基本結構來說,其組成主要由定子轉子所構成。定子在空間中靜止不動,轉子則可繞軸轉動,由軸承支撐。定子與轉子之間會有一定空氣間隙(氣隙),以確保轉子能自由轉動。機殼(場軛)需要用高導磁係數材料製成,要當作磁路用。

直流馬達的原理是定子不動,轉子依相互作用所產生作用力的方向運動。交流馬達則是定子繞組線圈通上交流電,產生旋轉磁場,旋轉磁場吸引轉子一起作旋轉運動

種类

依磁場方向分類

依使用電源分類

  • 直流馬達:使用永久磁鐵或電磁鐵、電刷、整流子等元件,電刷和整流子將外部所供應的直流電源,持續地供應給轉子的線圈,並適時地改變電流的方向,使轉子能依同一方向持續旋轉。
  • 交流馬達:將交流電通過馬達的定子線圈,設計讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉
  • 脈衝馬達:電源經過數位IC晶片處理,變成脈衝電流以控制馬達,步進馬達就是脈衝馬達的一種。

依構造分類

  • 同步馬達:特點是恆速不變與不需要調速,起動轉矩小,且當馬達達到運轉速度時,轉速穩定,效率高。
  • 感應馬達:特點是構造簡單耐用,且可使用電阻或電容調整轉速與正反轉,典型應用是風扇壓縮機冷氣機
  • 可逆馬達:基本上與感應馬達構造與特性相同,特點馬達尾部內藏簡易的剎車機構(摩擦剎車),其目的為了藉由加入摩擦負載,以達到瞬間可逆的特性,並可減少感應馬達因作用力產生的過轉量。
  • 步進馬達:特點是脈衝馬達的一種,以一定角度逐步轉動的馬達,因採用開迴路(Open Loop)控制方式處理,因此不需要位置檢出和速度檢出的回授裝置,就能達成精確的位置和速度控制,且穩定性佳。
  • 伺服馬達:特點是具有轉速控制精確穩定、加速和減速反應快、動作迅速(快速反轉、迅速加速)、小型質輕、輸出功率大(即功率密度高)、效率高等特點,廣泛應用於位置和速度控制上。
  • 線性馬達:具有長行程的驅動並能表現高精密定位能力。
  • 其他:旋轉換流機(Rotary Converter)、旋轉放大機(Rotating Amplifier)等。

用途

電動機用途眾多,大至重型工業,小至小型玩具都有其蹤跡。在不同的環境下都會選擇不同類型的電動機,以下是一些例子:

民生用品

工業與商業用途

使用安全

在使用馬達前需先了解其使用的電源是直流電還是交流電,如果是交流電,還需知道它是三相還是單相的交流電,接錯電源會導致不必要的損失和危險。馬達轉動後若沒有接負載或負載很輕使得馬達轉速快,則感應電動勢較強,此時馬達兩端電壓為電源提供電壓減去感應電壓,因此電流減弱。

若馬達的負載很重,轉速慢則相對感應電動勢較小,也因此電源需提供較大電流(功率)以對應所需的較大功率來輸出/作功。

參看

參考資料

  • 宋揚曙。1990。電機機械。全華科技圖書股份有限公司。
  • 劉蘊陶。1996。電機學。文京圖書有限公司。
  • 蕭進松、謝承達。1996。電機機械。全華科技圖書股份有限公司。
  • 陳祺銘。1990。小型電動機的基礎與微電腦控制。復文書局。
  • 許正道。1989。機電整合入門。復文書局
  • 李適中。1991。直流馬達速度控制.伺服系統(基礎篇)。全華科技圖書股份有限公司。
  • 陳熹棣。1989。步進馬達應用技術。全華科技圖書股份有限公司。
  • 李清元。2002。伺服馬達的類別與應用。電機月刊第12卷第8期。
  • 盧明智、陳政傳。2002。感測與轉換—感測器原理與應用實習。台科大圖書股份有限公司
  • 江正雍譯。1993。伺服控制系列(10)—無人搬運車之位置控制技術。機械月刊第19卷第1期。
  • 江正雍譯。1993。伺服控制系列(13)—AC伺服控制應用實務(上)。機械月刊第19卷第6期。


This article uses material from the Wikipedia article "电动机", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD