powered by CADENAS

Social Share

六边形 (21528 views - Basics)

在幾何學中,六邊形是指有六條邊和六個頂點的多邊形,其內角和為720度。六邊形有很多種,其中對稱性最高的是正六邊形。正六邊形是一種可以使用尺規作圖的六邊形,也可以拼滿平面,因此自然界中可以找到許多正六邊形的結構,如蜂巢、玄武岩和苯的分子結構。另外,正六邊形也可以構成一些高對稱性的多面體,如截角二十面體,巴克明斯特富勒烯的分子結構就是這種形狀。 六邊形依照其類角的性質可以分成凸六邊形和非凸六邊形,其中凸六邊形代表所有內角角度皆小於180度。非凸六邊形可以在近一步分成凹六邊形和星形六邊形,其中星形六邊形表示邊自我相交的六邊形。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

六边形

六边形

六边形
正六邊形
一個正六邊形
類型 正多邊形
6
頂點 6
對角線 9
施萊夫利符號 {6}
t{3}
考克斯特圖
對稱群 二面體群 (D6), order 2×6
面積 6
4
a2cotπ
6

2.5980762113533a2
內角 120°
內角和 720°
對偶 正六邊形 (本身)
特性 圓內接多邊形等邊多邊形等角多邊形isotoxal

幾何學中,六邊形是指有六條邊和六個頂點的多邊形[1],其內角和為720度[2]。六邊形有很多種,其中對稱性最高的是正六邊形。正六邊形是一種可以使用尺規作圖的六邊形,也可以拼滿平面,因此自然界中可以找到許多正六邊形的結構,如蜂巢[3]玄武岩[4]分子結構[5]。另外,正六邊形也可以構成一些高對稱性的多面體,如截角二十面體巴克明斯特富勒烯分子結構就是這種形狀。

六邊形依照其類角的性質可以分成凸六邊形和非凸六邊形,其中凸六邊形代表所有內角角度皆小於180度。非凸六邊形可以在近一步分成凹六邊形和星形六邊形,其中星形六邊形表示邊自我相交的六邊形。

正六邊形

正六邊形是每條邊等長、每個角相等的六邊形,在施萊夫利符號中可以用 {6} 來表示[6]。正六邊形亦可以將正三角形透過截角變換來構造,即切去正三角形的三個頂點,因此正六邊形在施萊夫利符號中亦可以寫為 t{3} 。但若截角深度太深或太淺都會產生一種具有兩個不同邊長的六邊形。

一個利用尺规作图構造正六邊形的逐步動畫,這個方法由歐幾里得的幾何原本第四卷第15章給出[7]。六邊形之所以為可作圖多邊形是因為邊長,是2個費馬數的乘積。
若已給定六邊形的其中一邊AB的邊長,就分別以A和B為圓心、半徑AB畫弧,其交點M就是這個正六邊形的外接圓圓心。畫出外接圓後依序將AB線段複製到到圓周上,則可以繪製出正六邊形

正六邊形是一個同時具有邊可遞和點可遞特性的六邊形,是一種雙心多邊形英语Bicentric polygon,這意味著它同時具有內切圓和外接圓。

正六邊形邊的長度與其外接圓半徑相等,且等於邊心距的倍,其中,邊心距與內切圓半徑相等。正六邊形的每個內角都是120度,且具有6次的旋轉對稱性(階數為6的旋轉對稱性)和6軸對稱性(有6個對稱軸的軸對稱性),組成了D6二面體群的對稱性。正六邊形最長的對角線是兩側頂點的對角線,其長度恰好為邊長的兩倍,因此若有一個三角形其中一個頂點位於六邊形幾何中心、其中一條邊與六邊形共用,則這個三角形是正三角形,且正六邊形可以分割成6個此三角形。

正六邊形是其中一種能夠密鋪平面的正多邊形,其餘兩種為正三角形和正方形。如同正方形和正三角形一樣,正六邊形可以經過重複的排列和組合,形成沒有空隙或重疊的幾何圖形,這種圖行每個頂點都是3個六邊形的公共頂點,並形成一個很緊密的二維空間充填,也因此大部分的蜂窩都會將其的每個蜂房做成六邊形,使其能夠有效地利用空間和建材[3]。另外,正三角形鑲嵌的沃羅諾伊圖是正六邊形鑲嵌。雖然具有等邊的特性,但並不常被當作等邊多邊形英语Equilateral polygon

參數

正六邊形的最大直徑D是最大半徑或外接圓半徑R的兩倍,其外接圓半徑R與邊長t等長。

正六邊形的面積為:

也可以利用其邊心距套用任意正多邊形公式求得:

正六边形可以单单用圆规直尺绘画。因为当正六边形内接于圆时,圆的半径刚好等于正六边形的边长,正六边形最长的对角线就等于圆的直径。中国古代对圆周和直径的关系有「周三径一」之说,可以视为采用正六边形为圆的近似图形求得的结果。

正六边形尺规作图

下面是正六边形的尺规作图,共三步。

  1. 畫一條水平線,通過此線上的任意點做一個
  2. 以該圓與線的交點为圆心,分別畫出與該圓半徑相同的圓,與該圓交於4點。
  3. 依顺序联结这4个点和該圓與水平線的交點即成正六邊形。

面积

正六边形

因為正六邊形由六個等邊三角形組成,所以:

正六邊形的面積=三角形面積×6=

這些等邊三角形的高是正六邊形內切圓半徑,即

六邊形的密鋪平面

有多種六邊形可以獨立密鋪平面,換句話說即該六邊形反覆拼接可以無空隙地填滿整個平面[8][9]

對稱性 p6m (*632) cmm (2*22) p2 (2222) p31m (3*3) pmg (22*) pg (××)
圖形
r12

i4

g2

d2

d2

p2

a1

扭歪六邊形

扭歪六邊形,又稱不共面六邊形,是指頂點並非完全共面的六邊形

多面體上的扭歪六邊形

立方體[10]

正八面體

皮特里多邊形

一些正扭歪六邊形來自於高為多胞體的皮特里多邊形

4D 5D

三角三角柱體柱英语3-3 duoprism

三角三角錐體錐英语3-3 duopyramid

正五胞體

多面體的截面

部分多面體具有六邊形的截面,例如立方體[11][13]正八面體[14]正十二面體[15]。在立方體中,六邊形的截面穿過對邊的中點[10][16][14]


立方體的正六邊形截面

自然中的六邊形

由於正六邊形具有高度對稱性,且可以無空隙地填滿整個平面,這種形狀稱為正六邊形鑲嵌,其頂點排佈英语vertex arrangement稱為六邊形網格(英語Hexagonal Grid[17]。以這些頂點為幾何中心的圓形可以構成二維空間中可能的圓形鑲嵌中最緊密的一種排佈[18],其牛頓數英语Kissing number[19]為6[20][21],也因此自然界經常出現許多正六邊形的結構,例如蜂巢[3]玄武岩[4]和一些化學物質的分子結構[5]

文化

由于法国的领土像一个六边形,因此法国人也经常用“六边形”(L'Hexagone)。1988年发行的戴高乐1法郎硬币法语Pièce de 1 franc de Gaulle上,就印有代表法国的六边形。

參考文獻

  1. ^ MathWorldHexagon的资料,作者:埃里克·韦斯坦因
  2. ^ Polygons - Hexagons. coolmath.com. (原始内容存档于2016-09-03). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 蜂窩--自然界最經濟有效的建築. 昌爸工作坊. 
  4. ^ 4.0 4.1 楊嵐雅. 澎湖玄武岩. 國立台灣大學. (原始内容存档于2016-09-02). 
  5. ^ 5.0 5.1 Rocke, A. J. It Began with a Daydream: The 150th Anniversary of the Kekulé Benzene Structure. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54: 46–50. doi:10.1002/anie.201408034. 
  6. ^ Wenninger, Magnus J., Polyhedron Models, Cambridge University Press: 9, 1974, ISBN 9780521098595 .
  7. ^ 歐幾里得 《幾何原本》第四卷 第15章 BC 300
  8. ^ Tilings and Patterns, Sec. 9.3 Other Monohedral tilings by convex polygons
  9. ^ Tilings and Patterns, from list of 107 isohedral tilings, pp. 473–481
  10. ^ 10.0 10.1 ,Steinhaus, H. Mathematical Snapshots, 3rd ed. New York: Dover, 1999. p. 170 ISBN 978-0486409146
  11. ^ Gardner, M. "Mathematical Games: More About the Shapes that Can Be Made with Complex Dominoes." Sci. Amer. 203, 186-198, Nov. 1960.
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 Holden, A. Shapes, Space, and Symmetry. New York: Dover, 1991. ISBN 978-0486268514
  13. ^ Holden 1991[12], p.23
  14. ^ 14.0 14.1 Holden 1991[12], p.22-23
  15. ^ Holden 1991[12], p.26-27
  16. ^ Cundy, H. and Rollett, A. "Hexagonal Section of a Cube." §3.15.1 in Mathematical Models, 3rd ed. Stradbroke, England: Tarquin Pub., p. 157, 1989. ISBN 978-0906212202
  17. ^ MathWorldHexagonal Grid的资料,作者:埃里克·韦斯坦因
  18. ^ O. R. Musin. The problem of the twenty-five spheres. Russ. Math. Surv. 2003, 58: 794–795. doi:10.1070/RM2003v058n04ABEH000651. 
  19. ^ 從3個數學故事看概率論、拓撲學是如何影響我們的生活. ifun01.com. 
  20. ^ Mittelmann, Hans D.; Vallentin, Frank. High accuracy semidefinite programming bounds for kissing numbers. Experimental Mathematics. 2009, 19: 174–178. arXiv:0902.1105. 
  21. ^ See also Lemma 3.1 in Marathe, M. V.; Breu, H.; Hunt, H. B.; Ravi, S. S.; Rosenkrantz, D. J. Simple heuristics for unit disk graphs. Networks. 1995, 25 (2): 59. doi:10.1002/net.3230250205. 
  22. ^ Saturn's Strange Hexagon. NASA. 2007-03-27. 
  23. ^ Cassini Images Bizarre Hexagon on Saturn. NASA. 2007-03-27. 
  24. ^ Godfrey, D. A. A hexagonal feature around Saturn's North Pole 76. Icarus: 335–356. 1988-11. ISSN 0019-1035. doi:10.1016/0019-1035(88)90075-9. 
  25. ^ Kepler, Johannes. De nive sexangula [The Six-sided Snowflake]. Oxford: Clarendon Press. 1966 [1611]. OCLC 974730. 


This article uses material from the Wikipedia article "六边形", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted