powered by CADENAS

Social Share

消防車 (22415 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

消防車又稱救火車,是專門用作滅火或其他緊急用途的救災車輛。消防車按功能可分為泵車(抽水車)、雲梯車、搶救車(載有各種搶救裝備)及其他專門及支援車輛。消防車平常駐紮在消防局內,遇上火警時由消防員駕駛開赴現場。多數地區的消防車都是塗上鮮艷的紅色(部份地區亦有鮮黃色或橙色的消防車),在車頂上裝有警示燈和蜂鳴器。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

消防車

消防車

消防車

消防車又稱救火車,是專門用作滅火或其他緊急用途的救災車輛。消防車按功能可分為泵車(抽水車)、雲梯車搶救車(載有各種搶救裝備)及其他專門及支援車輛。消防車平常駐紮在消防局內,遇上火警時由消防員駕駛開赴現場。多數地區的消防車都是塗上鮮艷的紅色(部份地區亦有鮮黃色橙色的消防車),在車頂上裝有警示燈和蜂鳴器

歷史

世界第一辆消防车是1518年受德国奥格斯堡市的委托,由制作金属工艺品的手艺人安特尼-布拉特纳制造的。据《奥格斯堡市工艺史》一书记载,这辆消防车是把用杠杆操作的大型水泵装在车子上形成的,由马拉或人力推动。1666年英国伦敦发生了一场大火,烧了4天,将1300座房屋烧毁了,包括著名的圣保罗教堂。一些中世纪的建筑物在这场火灾中一扫而光。灾后,英国开始重视城市消防工作,不久,英国人发明了世界第一辆用手摇水泵的消防车,并且使用上了水龙带来灭火。

18世紀以前的消防車多數為放在推車上的手動水,用作把泵水救火。隨著城市發展及防火需求提高,19世紀中段起出現蒸汽機發動之水泵,並開始以馬車運載。蒸汽机动力消防车是1829年在伦敦出现的,发明人是蒸汽机工程师约翰·布雷斯韦特。这是一种以煤为燃料,并装有一根软水龙带,用10马力双缸蒸汽机驱动的消防车。但这种消防车在英国却到1860年代才得到广泛使用。20世紀內燃機發明以後,逐漸出現現時所見的现代消防車。1872年,德国研制出云梯消防车。云梯是靠手工操作的。1901年,英国利物浦的洛亚尔-卡利迪公司也生产出消防汽车,被利物浦市消防队所采用。中国于1916年出现了用汽车改装的消防车,但直到20世纪30年代,很多城市还在使用马拉消防车。

種類

裝甲車

消防裝甲車是負責大型工廠、製油工廠、油庫、大森林、機場跑道、大型飛機的火災。消防裝甲車的外型像軍用裝甲車差不多。車頂上有一支高壓水炮,車後的水箱不是用來裝水,而是裝泡沫。 森林山火 - 森林山火最高等級為五級。在2013年的中國重慶,投入200多萬元購買了一輛消防裝甲車,裝甲車已經在消防基地待命,一旦重慶發生山火,就將出動使用。

機場跑道 - 飛機火災最高等級為十級。負責機場跑道的消防局一收到控制塔的命令有飛機火災時,消防員必需要2分鐘時間內到失事飛機現場,然後1分鐘內對飛機的火頭噴出泡沫2至4萬升水量。

泵車

泵車是消防車中最常見的。車上主要設備為消防泵(水泵)及各式消防瞄子。泵車到達火場時會被接到消防栓,為救火供水。通常車上還會有水缸儲存一定容量的水,以便在離開水源時可短暫使用,在台灣地區按其載水量又可區分為水箱車或水庫車,其他搭載的設備包括有煙帽(呼吸器),爆破工具等等。

雲梯車

早期的消防梯(雲梯)多以人力操作,用以抵達建築物高處救人或救火。現在大城市內的雲梯車多數為機械操作,可更快及抵達更高的高度。現時最高的雲梯車可抵達約101米左右的高度,常見則為30至50米。另外一種和雲梯車性質類似的消防車為升降平台,操作比雲梯車更靈活,但用作救援則速度稍慢。 雲梯車也可以用以下分類

  • 鋼梯
  • 升降台

無積升降台車

車身配備先進的紅外線熱能探測器及液壓升降臂連混合喉筆。此外,該車還配備可刺穿機殼的刺針噴管[1]

细水雾车

所谓的“细水雾”,现在由于环保问题,卤代烷灭火剂被逐步淘汰,而细水雾消防车作为灭火剂对于环境的潜在优势使其应用范围在不断的拓展,细水雾灭火系人鼓舞的成果。

1993年,来自美国工程界和科研部门、细水雾系统的制造商、保险公司、行政管理部门和工业用户的代表,组成了美国消防联合会细水雾灭火系统技术委员会(NFPA Technical Committee on Water Mist Fire Suppression Systems),该委员会开始编制用于规范细水雾技术的NFPA标准,作为设计和安装的依据。1996年,在美国的马萨诸塞州波士顿市每年5月20-23日的年会上,细水雾灭火系统技术委员会提交了细水雾规范(NFPA 750, Standard on Water mist Fire Protection Systems),并获得了美国消防联合会的批准。该规范由国家标准协会于同年的7月18日颁布,生效日期为8月9日,同年的7月26日,96版NFPA 750被批准为美国国家规范。

照明車

在缺乏照明設施的救災現場,提供照明用的消防車輛。有些照明車兼作載送消防器材用車。

搶救車

車上有各種的搶救工具,包括斧頭、電鑽還有油壓剪等。搶救車主要協助救援行動,救出被困災民。

指揮車

指揮車通常是在較大型的火災及其他災難時應用。作為搶救的臨時指揮中心。

相片

外部連結



This article uses material from the Wikipedia article "消防車", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer