powered by CADENAS

Social Share

Amazon

鐵路機車 (20844 views - Transportation - Air Water Earth)

鐵路機車(或稱作火車頭、機關車、機車頭)是一種用來提供鐵路列車動力的鐵路車輛,它的作用是在軌道上驅動列車。現時有些列車已包含自力推進、能載重的車組,但它們按常理來說不會被視為「鐵路機車」,而是被定義為「動力分散式列車」、「動車組」等。這種自力推進的列車常被用作客運列車,而這情況變得越來越普遍,但用在貨運列車的情況則較罕見(例子包括貨運快車)。能拉動一列無動力列車的車輛不一定被視作「鐵路機車」,因為它們可能有著載重空間,或是很少會脫離它們的列車(「動車組動車」)。 傳統來說,鐵路機車是在列車前面拉動,但在北美洲以外的地區越來越常見前拉後推式列車。在一列「前拉後推式」的列車裡,一輛鐵路機車在最前面拉、另一輛則在最後面推,使列車前進,後面的機車由最前面的機車控制,這種前進方式通常不適用於北美洲的鐵路系統。在北美,即使提供「中車」(mid-train;放在列車中間的鐵路機車)和「尾車」(tail-end“helpers”;放在列車尾部的鐵路機車),整隊列車前後加起來需要26,000馬力(19,000千瓦)的淨牽引力,但那些「中車」或「尾車」也最多只有9,000馬力(6,700千瓦)的淨牽引力。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

鐵路機車

鐵路機車

鐵路機車

Licensed under GNU Free Documentation License (Marcus Wong Wongm).

鐵路機車(或稱作火車頭機關車機車頭)是一種用來提供鐵路列車動力的鐵路車輛,它的作用是在軌道上驅動列車[1]。現時有些列車已包含自力推進、能載重的車組,但它們按常理來說不會被視為「鐵路機車」,而是被定義為「動力分散式列車」、「動車組」等。這種自力推進的列車常被用作客運列車,而這情況變得越來越普遍,但用在貨運列車的情況則較罕見(例子包括貨運快車英语CargoSprinter)。能拉動一列無動力列車的車輛不一定被視作「鐵路機車」,因為它們可能有著載重空間,或是很少會脫離它們的列車(「動車組動車」)。

傳統來說,鐵路機車是在列車前面拉動,但在北美洲以外的地區越來越常見前拉後推式列車。在一列「前拉後推式」的列車裡,一輛鐵路機車在最前面拉、另一輛則在最後面推,使列車前進,後面的機車由最前面的機車控制,這種前進方式通常不適用於北美洲的鐵路系統。在北美,即使提供「中車」(mid-train;放在列車中間的鐵路機車)和「尾車」(tail-end“helpers”;放在列車尾部的鐵路機車),整隊列車前後加起來需要26,000馬力(19,000千瓦)的淨牽引力,但那些「中車」或「尾車」也最多只有9,000馬力(6,700千瓦)的淨牽引力。

英語字源

英語中「鐵路機車」一詞是“locomotive”,字首“loco”在拉丁文中有著「從某地」之意(“locus”的離格),字首和中世紀的拉丁詞“motivus”(產生運動)合併起來就是“locomotive”。“locomotive”一字也是英語中“locomotive engine”的簡寫,首次使用是在十九世紀初,用以分別可動的和固定式蒸汽引擎英语Stationary steam engine

歷史

在鐵路機車出現之前,人力馬力重力或是固定的發動機(作為提供纜索鐵路的動力)等低技術動力系統都曾被用作提供鐵路運輸的動力。

第一批成功服役的鐵路機車由來自英國康沃爾地區的發明家理查·特里維西克。在1804年,他所設計的蒸氣機車拉動了一列在威爾斯地區的梅瑟蒂德菲爾鎮附近的潘尼達倫英语Penydarren鐵礦服役的電車車廂。雖然這輛蒸氣機車拉動了一列由五個載有10.2噸鐵和70個乘客的車廂、並行駛了9里(14公里),但是當時所用的鐵合金路軌並不足以承載蒸氣列車的重量。理查所設計的蒸氣機車行駛了三次就被放棄使用了。在這事件後,理查製造了一系列的鐵路機車;其中一架更被當時還年輕的著名英國工程師喬治·史蒂芬生英國北部泰恩賽爾地區看見。[2]

英國的利物浦──曼徹斯特鐵路英语Liverpool and Manchester Railway在1830年啟用,是史上第一條城際客運鐵路

第一輛成功用作商業用途的蒸汽機車就是馬太·梅利英语Matthew Murray的齒軌機車(參見齒軌鐵路);這部為了米德爾頓鐵路英语Middleton Railway(一條窄軌鐵路)而在1812年建成的機車名為撒拉曼卡。1813年,另一部機車隨之而來;這機車為了威南英语Wylam煤礦鐵路而建,由克里斯托弗·布萊克特英语Christopher Blackett威廉·赫德利英语William Hedley建造。這輛叫作「噴氣比利」英语Puffing Billy(locomotive)的機車是第一輛成功地只是使用「粘著式鐵路英语Rail adhesion」的方式行駛的鐵路機車。「噴氣比利」現時在倫敦科學博物館展出;她是現存歷史最悠久的鐵路機車。[3]

1814年,喬治·史蒂芬生還在基林沃思英语Killingworth煤礦做一個坑口絞車操作員;他被之前由特里維西克和赫德利所建造的鐵路機車所啟發,就說服煤礦經理,准許他建造一架蒸汽機車。他建造了「Blücher」,第一輛使用 法蘭技術製造的輪子、又使用「粘著式鐵路」的鐵路機車。史蒂芬生在鐵路機車的發展、和蒸汽機車被廣泛接受的過程中,扮演了關鍵性的角色;他的設計改善了其他鐵路機車的設計先驅之工作。1825年,他為了在英國北部的斯托克頓-達林頓鐵路英语Stockton and Darlington Railway建造了「運動一號英语Locomotion No 1」,使這條鐵路成了第一條公共蒸汽鐵路。1829年,史蒂芬生建造了「火箭號英语Stephenson's Rocket」;這「火箭號」就是那輛在著名的「雨山比賽英语Rainhill Trials」中勝出的鐵路機車。「火箭號」的成功促使史蒂芬生成立了自己的公司;這間公司是傑出的蒸汽機車製造商,其產品遍及英國、美國和歐洲大部分的地方。[4]英國的利物浦──曼徹斯特鐵路英语Liverpool and Manchester Railway在1830年啟用,是史上第一條城際客運鐵路;在這條鐵路上,蒸汽機車均是載客和載貨列車的惟一一種鐵路機車。

使用特點

動力集中在機車有以下的優點:

  • 維修容易:維修一部機車比多部動車容易。
  • 安全:把動力系統放在遠離乘客的機車較安全;特別是蒸汽機車存在鍋爐爆炸的可能。
  • 替換動力方便:倘若機車故障,或是要進入不同電力區間,可以簡單替換;而無需把整列動車組更換。
  • 效率:當動車組沒有工作時會成為浪費動力的裝置,機車則可以較容易調整分派。
  • 裝備更新靈活:機車及客車、貨車車廂折舊快慢不一,可以分別更新而互不影響。
  • 減少客車車廂的噪音:産生動力會出現噪音,尤其是內燃機動力的機車;動力集中化可減少客車車廂的噪音,提高舒適度。

相對的缺点是:

應用

傳統上,鐵路機車是在列車的前面牽引車廂。近年很多的客車改用「推拉」方式運作,列車往一個方向行駛時由機車在前面拉;往另一方向時則由機車在後面推,由司機在另一端遙控位於車尾的機車;推拉也可以指兩端各一輛機車頭一推一拉。

機車通常也會做為在其他車組在運行中發生故障時的動力應急來源(應急使用的機車頭在臺灣俗稱「補機」或「大補丸」),例如台灣縱貫鐵路山線段或是東部幹線宜蘭段,由於坡度較高,通常貨運列車都會加掛另一個機車頭作為補機用,而客運用電聯車若發生動力不足或是動力故障但冷氣馬達未故障時,也會加掛補機讓該班次得以順利運轉。

分類

鐵路機車一般會按動力來源劃分。

蒸汽機車

十九世紀最先出現的機車是以蒸汽推動的。到第二次世界大战結束時,蒸汽機車仍是最常見的機車。

蒸汽機車的速度紀錄是由英國的4-6-2 Mallard所創下。1938年7月3日,4668號Mallard拖著六個車廂,在一個稍微下坡路段創下時速126英里(203公里)的紀錄。德國美國的蒸汽機車亦達到接近的速度。一般認為這是蒸汽機車的速度極限。

蒸汽機車在二十世紀中開始被內燃機車所取代。1960年代末,世界上仍然有使用蒸汽機車作商業運作的國家已寥寥無幾。到了二十世紀末,蒸汽機車在北美洲歐洲基本上已被完全淘汰,只會間中在特別為鐵道迷及遊客安排的路线上行走。墨西哥仍有很少量的蒸汽機車在偏遠的地方運作。

中國,某些地區煤炭的價格比石油低很多,使蒸汽機車仍然有它們的價值。中國曾經是全球最後一個製造大型蒸汽機車的國家,位於山西大同車廠一直生產蒸汽機車至1988年;哈尔滨火车站在1990年代中期仍旧能够看到为数不少的蒸汽机车,而位于同一个省份的牡丹江火车站则可以看到停放在一旁供人参观的1930年代日本小型蒸汽机车。近年中國蒸汽機車的數量在迅速減少。

印度曾經大量使用蒸汽機車,但現在它們只會在空氣稀薄的山區運作。

柴油機車

柴油機車是指所有動力來源為柴油引擎的鐵路機車。自20世紀中開始柴油機車在世界大部份地方成為主要鐵路機車種類,因為柴油機車可以直接取代蒸汽機車,不像電力機車必須依賴其他的電力傳送設施,如架空線或第三軌。不過自1950年代起電力機車在傳動力、加速力、和最高速度上逐漸超越柴油機車。依照動力傳動方式的不同,柴油機車又可分為電力傳動液力傳動、和機械傳動三大分類。

燃氣機車

二次大戰後很多國家都曾經嘗試製造燃氣機車。燃氣機車使用的燃氣渦輪發動機與噴射飛機的基本一樣,但是輸出改為推動旋轉軸。多數的燃氣機車的燃氣發動機都是以均速運行,帶動發電機發電,由電動機推動車輪。

燃氣機車輸出的功率非常大,但它們產生的噪音亦非常嚴重,聽起來好像和飛機一樣。燃氣機車的效率亦欠佳;最初這不是一個問題,因為燃氣機車可以使用當時非常廉價的燃料:重油。後來煉油技術能夠把重油分解成汽油,燃氣機車於是失去了廉價的燃料。1970年代能源危機後,燃氣機車的運作成本變得很高。現在多數已被淘汰。

電力機車

電力機車使用的能量,由車外經過架空電纜第三軌提供,所以只能在電氣化鐵路行駛。雖然把鐵路電氣化的價格很高,但是電力動車組和電力機車的運作成本比內燃機車為低,也不會造成沿線的空氣污染。而且電氣化列車的加速性能及再生制動都比較良好,因此十分適合在乘客密集的客運線上使用。絶大部分的高速鐵路都是以電力推動,因為它們所需要的大動量能很難完全由放在車上的发动机直接產生。电力机车的供电电压很高,可以减少馈线用铜量。控制电力机车电机的先进技术包括VVVF,就是变压变频技术。

圖庫

参考文献

  1. ^ How Payload Works. Auto.howstuffworks.com, Retrieved on 2014-01-31.
  2. ^ Ellis, p. 12
  3. ^ Ellis, pp. 20–22
  4. ^ Ellis, pp. 24–30

参见



This article uses material from the Wikipedia article "鐵路機車", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht