Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
本条目没有列出任何参考或来源。(2016年6月15日) 維基百科所有的內容都應該可供查證。请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目。无法查证的内容可能被提出异议而移除。 |
開發者 | 益華電腦(Cadence Design System, Inc.) |
---|---|
穩定版本 | 16.5 |
类型 | 電路圖CAD |
網站 | [1] |
OrCAD是一套在個人電腦的電子設計自動化套裝軟體,專門用來讓電子工程師設計電路圖及相關圖表,設計印刷電路板所用的印刷圖,及電路的模擬之用。
OrCAD是一個混合名詞,反映了軟體的發源地:俄勒岡(Oregon)+計算機輔助設計(CAD)。
OrCAD Pspice為美國OrCAD公司在1998年與Microsim公司合併之後,將其Pspice整合到原先OrCAD系統(包含「電路圖輸入」的OrCAD Capture、「印刷電路板佈局」的OrCAD Layout及「可编程邏輯(Programmable Logic)電路合成」的OrCAD Exerpss)內的一套電腦輔助電路分析軟體。
2000年,OrCAD公司被益華電腦(Cadence Design System, Inc.)收購,並推出OrCAD 9.21。在2003年,推出OrCAD 10.0。在2005年,進一步與益華電腦的PCB設計軟體Allegro 15.5一起推廣給客戶,故版本號碼直接跳到15.5。在2009年,Orcad正式推出功能增强的16.3版本,。目前作為益華電腦入門級的電腦輔助電路分析軟體推廣給客戶使用。
This article uses material from the Wikipedia article "OrCAD", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D