Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Martin Taylor).
本条目需要擴充。(2012年11月6日) 请協助改善这篇條目,更進一步的信息可能會在討論頁或扩充请求中找到。请在擴充條目後將此模板移除。 |
电吉他,是一种拨弦乐器。它的发声原理与传统吉他不同,不是以箱体的振动发声,而是运用了电磁学原理。电吉他的琴身上装有拾音器,拾音器中有線圈。当电吉他的琴弦振动时,拾音器中的线圈与振动琴弦之间发生电磁感应,从而使线圈中产生电信号。这些电信号会经过放大,并且通过吉他音箱转换成声音信号发声。
由于电吉他不是原声乐器而是通过电信号发声的,所以一些电子仪器被制造出来通过各类改变电信号的方法(例如滤波、放大等)来改变电吉他的声音。这些仪器被称做效果器。
人们普遍认为,最早的现代电吉他是由乔治·布尚(英语:George Beauchamp)于1932年发明制作的一把夏威夷钢棒吉他。后经过众多人的努力,发展成今天的样子。
为了美感或者是实用性的需要,电吉他有各式各样的琴型。
早在19世纪末期,人们就已经掌握了电吉他制造的理论基础。1890年,乔治·布里德(英语:George Breed)为他的“利用电力产生乐音的方法与设备”申请了专利,他所提到的设备当时是安装在一把吉他上的,它将琴弦的振动转化成为了电信号。但是,乔治·布里德并没有将振动转化而来的电信号进行放大[1]。
从1919年起,吉布森吉他公司的质量检测员罗伊德·罗尔(英语:Lloyd Loar)对拾音器与信号放大器进行了一系列的研究。1923年,他制造了一把利用了电磁学原理的竖琴吉他,次年他又制造了一把电贝斯,并且还在一场演出中演奏了他制造的电中提琴。然而当时的吉布森吉他公司专注于班卓琴与曼陀铃的生产,并没有将他的发明转变成实际的商品,罗尔也因此与另外两名合作者从吉布森公司辞职[1]。
1928年,Vega公司展出了一把电班卓琴。次年,Stromberg-Voisinet公司的广告中出现了两把班卓琴和两把吉他,它们能够将共振板上的振动通过电磁学原理转化为电信号,并且将其通过放大器而发出声音。至于Stromberg-Voisinet公司是否制造了第一种大规模量产的电吉他一事尚存争议,因为并没有证据能够表明它们确实生产了广告中描述的电吉他。而且即便是Stromberg-Voisinet公司确实生产了电吉他,它们也不是这项技术的发明者。因为在此之前,其他人就已经为类似的技术注册了专利[1]。
乔治·布尚(英语:George Beauchamp)与阿道夫·瑞肯贝克(英语:Adolph Rickenbacker)在1931年成立了Ro-Pat-In公司。次年,乔治·布尚发明了一款拾音器,并且将其使用在一个有铝制圆形琴体的夏威夷钢棒吉他上。这款被戏称为“煎锅”的夏威夷钢棒吉他被普遍认为是现代电吉他的鼻祖[1]。
此后,在众多发明家、工程师与音乐家的努力下,电吉他逐渐发展成了今天的样子[1]。
电吉他大致由琴头、琴颈与琴体三个大部分组成。另有调音旋钮、琴枕、指板、琴桁(品丝)、琴桥、颤音摇杆、拾音器、音量/音色旋钮、拾音器切换开关、输出接口、背带扣等零件[2]。
电吉他一般有6根弦,从最高音弦(最细弦)到最低音弦(最粗弦)依次称为1、2、3、4、5、6弦。另有按照标准吉他调音的琴弦命名方式,从最高音弦到最低音弦依次称为E、B、G、D、A、E弦。
电吉他琴弦的主要规格参数有:有效弦长、弦上拉力、材料、空弦音调等。
有效弦长[3](Scale Length(英语:https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_length_(string_instruments)))指琴桥前端到琴枕边缘的距离,用以描述电吉他琴弦的有效震动长度。其计算方式是从琴枕处到第12品品丝距离的两倍[4],而实际的有效弦长则是从琴枕到琴桥固定琴弦处的距离。有效弦长的计算值与实际值不一定相等,这是因为为了保证每一品上发出的声音音高的准确性,人们往往会调整琴桥固定琴弦处的前后位置[5],从而导致有效弦长的实际值与计算值的差异。电吉他标准的有效弦长的计算值根据电吉他的型号有所区别,例如芬达乐器公司生产的Stratocaster和Telecaster为648毫米(合25.5英寸)[6],而吉布森吉他公司生产的Les Paul则为628毫米(合24.75英寸)[4]。在其他条件不变的前提下,弦长越长,震动发声音调越低;反之音调越高,因此改变有效弦长可以改变琴弦的空弦音调(也改变了弦上所有音的音调)。在吉他手按下琴弦时,事实上是将琴弦下压,使琴弦一侧的固定端从琴枕移动到了当前品格的品丝,从而改变了实际震动的弦长,改变了音调。[可疑 –讨论]。
弦上拉力指的是琴弦受到的拉力。在其他条件不变的前提下,弦上拉力越大,震动发声音调越高;反之音调越低。通过旋转调音旋钮,可以改变每根弦的弦上拉力,这也是电吉他调音的原理。需要注意的是,电吉他的调音同时受到琴弦、琴颈,甚至也受到琴桥的影响。如果弦上拉力增加,存在一种可能性是:琴弦额外增加的拉力拉动琴颈变形下凹或使琴桥抬起,从而导致其他弦的有效弦长变短而弦上拉力变小,这种变化往往会导致其他弦的音调整体变低且每一品上发出的声音的音高不准(假设原来的音高是精准的)。这种情况在配备有浮动琴桥的电吉他上格外明显。[來源請求]
琴弦材料会影响电吉他的音色。但是由于标准化的出现,一般不同的琴弦材料对琴弦震动的基频影响不大,往往都可以调节来使其达到一致,然而它对泛音则存在不同程度影响,这些影响并不能通过调节来改变,这也是不同琴弦会发出不同音色的原因。电吉他一般采用钢制琴弦,较细的弦为实心钢丝,较粗的弦为实心钢丝外缠绕金属丝的包卷。包卷的材料多种多样,常见的琴弦常使用镍制包卷。现代电吉他琴弦常见镀膜琴弦,即在金属丝外层镀一层特殊材料膜。若弦上有包卷,这层膜既有可能镀在包卷整体的最外层,也有可能先在包卷的金属丝上镀膜后再缠绕在实心钢丝芯上。常见的镀膜材料为镍[可疑 –讨论]。镀膜为琴弦提供了独特的音色,但其核心功能还是为琴弦延长使用寿命,并且为演奏者提供更顺滑的手感。现在最常见的电吉他弦生产商为达达里奥(英语:D'Addario)和厄爾尼‧鮑爾(英语:Ernie_Ball)。[來源請求]
空弦音调为直接拨响一根弦发出的声音的音高。按照标准调弦法,从高到低6根弦的空弦音高分别为E、B、G、D、A、E[7]。虽然有标准调弦的存在,但电吉他的调音常根据曲风、演出效果等作出特殊的改变,调整本身只影响电吉他的音域和每根弦的音,但也间接的改变了演奏的指法,从而使某些原本难以弹出的和弦或乐句可以更方便演奏。存在有7弦或8弦的电吉他(也存在琴弦数量更多或更少的定制电吉他,但极少有量产的作品,亦少有音乐作品收录此类电吉他的声音),用于各种不同的风格中[可疑 –讨论]。
电吉他的琴头[8][需要更好来源]一般由多块木头拼接而成,与琴颈呈一定角度拼接。
电吉他的琴头上会打数个圆孔,圆孔用于安装调音旋钮(英语:Tuning Machines)。琴弦的一端缠绕在调音旋钮上,通过旋转调音旋钮改变弦上张力,从而改变琴弦的音调。圆孔的位置因电吉他的型号而异。以六弦电吉他为例,一般为一侧6个呈一直线布置(例如芬达乐器公司生产的Stratocaster与Telecaster型吉他),或在两侧各3个呈2条直线的布置(例如吉布森吉他公司生产的Les Paul型吉他),也存在一侧4一侧2或其他布置方式。
电吉他上细长的演奏区域为琴颈[8][需要更好来源]。一般来说琴颈的各项特征在描述时不会与琴头有关,但在制作吉他时往往琴头和琴颈是整体作为一个成品,出售或安装在琴身上。由于是演奏时能够直接接触到的部分,电吉他琴颈基本决定了电吉他的手感。[來源請求]
影响电吉他琴颈的主要因素包括:长度、横截面形状、材料、琴颈曲度等。
长度很大程度上取决于具体生产的厂商,由于对琴颈长度指什么范围内的长度没有规范的标准,电吉他并没有固定的琴颈长度标准,但大致上可理解为品格数量越多,琴颈越长,但最终的设计会保证有效弦长标准。[可疑 –讨论]
琴颈横截面形状很大程度上影响电吉他的手感。常见的电吉他琴颈形状都会有自己的名字来形容,便于吉他手无需真正接触,仅靠翻阅电吉他的参数就能知道大致的手感倾向。除去形状本身的名称,电吉他的琴颈一般还会标注1品位置和12品位置琴颈加上指板的厚度,用于进一步描述琴颈的形状。由于不同品牌、型号在过去生产过大量各种各样形状的琴颈,在此不全部罗列。
琴颈材料的区别会影响电吉他的音色,现代则更是出现了几种木料长板拼接而成的复合结构琴颈[9]。常见的电吉他琴颈材料有枫木、玫瑰木[來源請求]、桃花心木等。
琴颈曲度依靠贯穿琴颈的一条钢筋(或其他材料的金属棍)来调整。大部分电吉他的琴头与琴颈相接位置的表面会有开孔,内部可以看到与调整琴颈曲度用的钢筋所连接的螺母的一头(常见内六角头螺母,但也存在外六角头螺母),也有一些吉他调整螺母被设置在琴身与琴颈相交位置的表面。通过调整这一头螺母的松紧可以调整钢筋的角度,从而带动琴颈弯曲。如果是指板单独安装的琴颈,则调整钢筋是先在未安装指板的琴颈正面开槽,装入钢筋后安装指板;如果是指板琴颈一体的结构,则需要在琴颈背面开槽安装钢筋,最后嵌入一条木条封闭。
指装于琴颈上的一层木板,是品丝的承载面。由于是指尖直接能接触的部分,也一定程度上影响吉他的手感。虽然被称为指板,但存在没有单独的木板做指板的吉他(如Fender Telecaster)。这类一体式琴颈是一整根木料,品丝也直接装载在琴颈表面,但这一接触面仍然被称为指板,并且各项规格参数仍然遵循普通指板的标准。
指板的主要规格参数包括:材料、琴枕宽度、指板曲率等。
指板材料的区别会(一定程度上)影响吉他的音色,并影响手指按下琴弦后的触感。指板材料的软硬程度在演奏时会很明显的感受到,主要的选用取决于乐手的喜好和对音色的追求。[來源請求]一般常见的指板材料有黑檀木(英语:Ebony)、玫瑰木(英语:Rosewood)楓木(英语:Maple),一体式琴颈则指板与琴颈为同一种木材。
琴枕宽度(英语:Nut Width)指的是琴枕垂直于指板中轴线方向上的宽度。用于大致描述指板的宽度。由于指板本身是弧形,因此描述宽度时指的是对应弧的弦长。[來源請求]虽然琴颈(指板)的宽度在琴枕位置最窄,在最高品位置最宽,但不同琴枕宽度的琴颈指板宽度拓宽的速率基本相似,因此不影响用琴枕宽度描述琴颈(指板)整体的宽度。常见的琴枕宽度有:
指板曲率(英语:Fretboard Radius)为指板上表面上垂直于指板中轴线方向的曲线的弧度。指板曲率的数值一般是圆形半径的长度。定义上来说指的是以指板曲率的数值为半径画一圆,截取与指板宽度一样弦长的一段,得到的弧线就是指板表面的弧线[10][需要更好来源]。指板曲率越小,指板表面越“弯曲”;反之指板表面越“平坦”。指板曲率以英寸为单位,一般常见的指板曲率有以下几种,由于各个品牌、型号的吉他设计均有不同,以下数据仅供用于抽象理解指板曲率的数值与实际吉他之间的关系:
品格数量,指的是指扳上品丝或品格的数量(二者相等)。
与传统的吉他不同,电吉他声音的产生、放大不依赖于琴身的共鸣,因此无须设计空心琴体,出于外形、声学等一系列因素的影响,大部分电吉他拥有实心或半空心琴身。由于有些型号的电吉他琴身形状十分经典,也常用型号的名称描述这一琴身造型,如:Gibson的Les Paul, ES-335, Flying V, Explorer, SG和Fender的Telecaster, Stratocaster, Jaguar, Mustang, Jazzmaster。
作为电吉他最主要的部分,琴身涉及的结构、元件、规格信息都比较多,包括:结构:琴身结构,贴面,琴颈固定结构,琴身槽位;
规格:尺寸,材料,漆面;
元件:拾音器,旋钮与开关,电路元件,琴桥,摇把,护板,背带钉等。电吉他琴身的正面指有拾音器的一面,这一定义仅用于方便想象结构。
琴身结构,在这里主要说明电吉他琴身的接合方式。电吉他琴身是由1块或多块木料拼接而成,木料之间通过专用胶水粘合。使用的胶水为乐器制作专用的胶水,同样也用在电吉他其他所有需要用胶水粘合的结构部分。传统工艺中常用的胶水为皮胶,即用动物的皮熬煮而成的粘性物质。从乐器制作的角度来说,皮胶的优势在于粘合强度高,同时不易渗入木料,不影响木材的声学性能,并且由于皮胶加热后会变回流体状态,因此当乐器受损后可以通过热风加热很简单的分离粘合的部分,从而替换或维修乐器。但由于皮胶需要上胶前熬煮,且来源于动物,因此现代量产电吉他的粘合基本采用乐器专用的工业合成胶水。一般来说,由于拼接的琴身无法保证各个木料部分声学特性一致,且拼接处会让震动受到损失,因此在木材品种级别相同的前提下,拼接的木料数量越少,电吉他音色、延音越稳定。常见的电吉他基本都由一大一小两块木料拼接,大块的木料上会打孔挖槽用于安装琴颈和琴桥。更廉价的电吉他会选用更多的木料拼接数量,而一整块木料制成的电吉他已十分罕见,基本都为定制。
电吉他琴身结构还涉及镂空与开孔问题。电吉他琴身存在实心、半空心、空心等不同的结构。实心电吉他由Gibson最先发明,并且现在也十分常见,这种琴琴身就是实心木料;半空心(Semi-hollow)电吉他的琴身内部存在不同程度、不同方式的镂空,这种半空心结构主要目的是通过减少木料,减轻吉他的重量,提升吉他手演奏时的体验,降低负担。随着技术发展,有些半空心结构还提供额外的声学功能,如加长延音等[11],但无论如何,半空心结构的电吉他琴身空心部分不会外露,也不直接影响发声;空心电吉他在形态上类似电吉他,也安装拾音器拾音,但有完整的共鸣箱和发声用的音孔。
贴面(Top Wood),电吉他的琴身正面往往会有一层数毫米厚的木材覆盖,被称为贴面。贴面起到的主要功能有:遮挡半空心电吉他的镂空槽,提升美观性,调整吉他音色。首先,由于半空心结构需要开槽,将空心结构直接暴露在外显然不是合理的选择,贴面可以很好的遮挡这些空心结构。贴面本身可以选用有独特纹路的木料,用于提升美观性。由于厚度不大,贴面可以将一块木板从侧面切割成两片,取下后左右拼接,从而获得对称的图案,但即使不是为了美观考虑,贴面也一般由两片木板左右拼接而成。贴面由于和琴身紧密粘合,因此贴面的木料对电吉他的音色与琴身主体木料对音色产生着相同性质的影响,只是由于比例下降,影响程度也较为有限。
琴颈固定结构,电吉他琴颈固定在琴身上的方式基本分为三种,螺栓固定,胶合固定,通体琴颈,前两者都需要在琴身与琴颈接合的位置,于琴身上提前打槽用于固定琴颈,具体槽位的尺寸取决于固定的琴颈末尾固定端的形状与尺寸。
螺钉固定指通过3至4根螺栓,从琴身背面穿过,钉入琴颈背面。常见于Fender Telecaster, Fender Stratocaster 等吉他。
胶合固定指通过胶水,将琴颈与琴身胶合,固定于特定位置。此种方式相比螺钉固定出现时间更早(木吉他琴颈就采用胶合固定),制作成本更高,并且相对不易于维修。常见于Gibson Les Paul 等吉他。
通体琴颈,指琴颈末端做长做宽之至琴身末尾,并胶合两块木料在琴颈的延伸部分,共同组成琴身,琴桥安装在琴颈的延伸部分。此种琴颈固定方式其实是将琴颈制作成了琴身的一部分,因为连贯的结构,因此在延音上会强于前两者,但由于成本高昂且难以维修,因此并不常见。
琴身槽位(Routs),在此仅说明电吉他开槽的位置和对琴身开槽的要求,具体设计的元件信息在其他部分说明。
电吉他的一系列电路主要固定在两个位置:一种为固定在护板背面以及其延伸的空间,这种情况常见于Fender的电吉他,开槽开于对应位置琴身的正面,用于容纳电路以及电气元件。由于所有元件和电路装置在正面,由护板位置安装,琴身背面无需再为此开槽或准备护板。另一种为固定在琴身背面独立开槽的空间内,这种情况常见于Gibson, Ibanez等电吉他品牌,电路的固定槽位需要单独的护板遮盖,护板通过螺钉固定在琴身背面。如果选用此种方式,则需要在琴身正面打孔和槽用于将控制旋钮和开关从下方伸出。对某些电吉他,由于需要用电池为拾音器供电,还需要为电池仓的安装打槽,一般此种设计会将电池槽打在琴身反面,但也有设计将电池放置在主要电路一起,并不独立开槽,这种情况下更换电池就需要将电路槽的护板打开。
除去电路布置预留的空间,电吉他还需要在琴身表面开孔,用于安装输出接口(6.35mm母接口)。一般电吉他会将槽开于琴身侧面,而Stratocaster型琴身则是开在琴身正面斜向打孔。
电吉他琴身正面需要为安装拾音器提前开槽,拾音器的槽位尺寸取决于安装的目标拾音器尺寸,但通常会选择一个较为通用的尺寸以保证可以适应安装各类拾音器,如部分Telecaster虽然安装了两个单线圈拾音器,但护板下方提前准备的槽位足以容纳两个双线圈拾音器(也确实有安装双线圈的Telecaster)。
尺寸,由于电吉他设计个不相同,琴身形状各异,因此并没有标准的尺寸一说。重量则或多或少影响吉他手在演出时的体力消耗与活动自由度,更轻的吉他可以带来更小的负担,具体每把琴的重量取决于设计和用料。
材料[12],电吉他琴身的木材选用是影响电吉他音色的主要因素之一。常见的琴身(或琴身贴面)制作会使用的木料有:梣木(Ash),椴木(Basswood),桤木(Alder),桃花芯木(Mahogany),枫木(Maple) 等等。不同型号的琴身会有常用的木材,如Fender Stratocaster常用桤木,Fender Telecaster常用梣木,Les Paul常用桃花芯木,Ibanez RG常用椴木等,但具体到每个型号没把琴则没有固定的木材选用。
漆面(Finish),指吉他琴身表面的漆,起到保护木料、提升美观性、提升手感的作用。电吉他的除指板以外,其它部分都有漆面,琴颈的漆面在此一并说明。从质感上,吉他漆面分为:清漆(Gloss finish/Varnishes),硝基漆(Stain finish/Lacquer)。清漆视觉上有光泽感,表面光滑类似钢琴烤漆面,如果演奏时有手汗则有可能出现粘滞;硝基漆视觉上没有明显光泽感,类似于细腻的磨砂质感,手感相对更为顺滑。不同的漆面透明度不同,有较高透明度的漆面用于琴身,可以透出木材本身的纹路(即使是有色漆也可以由有透明度,显示出的纹路则为染色后的样子),在有精美纹路的高级木料以及琴颈上特别常用,完全不透明的漆面则可以显示漆面自身的独特色彩,如渐变、褪色、珠光、金属色泽等不同效果。
拾音器(Pickups),电吉他的核心零部件之一,用于采集琴弦的震动转化并为模拟信号(电信号)以便输出。电吉他上的拾音器可按照工作方式分类为主动拾音器和被动拾音器,其中被动拾音器于1924由Gibson公司的工程师发明[13],主动拾音器则是由EMG(英语:EMG, Inc.)公司于1976年发明[14]。或按照线圈结构分类为单线圈拾音器和双线圈拾音器,最早的拾音器为单线圈拾音器,为了解决单线圈设计在当时引起的噪音问题,Gibson的工程师Seth Lover于上世纪50年代发明了双线圈拾音器。[15]拾音器转化输出的信号在最终输出之前仍要经过电吉他电路的处理。
|accessdate=
需要含有|url=
(帮助)
|
This article uses material from the Wikipedia article "电吉他", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit