powered by CADENAS

Social Share

车速限制 (19747 views - Transportation - Air Water Earth)

车速限制在大部分国家均有设置,通常为最高车速限制(有时为行车安全设立最低速度限制)。车速限制具有强制性,通常在路标中标识,由地方或国家政府制定,常由交通警察負責管理。 最早的限速是英国于1861年生效的,当时限速16 km/h(10 mph)。波兰和保加利亚在部分路段限速140 km/h,是目前世界最高的限速,美国的德克萨斯州也在40英里长的一个路段限速137 km/h(85mph)。同时,部分地区的路段并不设置限速,最出名的是德国的高速公路(Autobahn)。2006年勃兰登堡州有关部门测得在一段畅通的双向六车道高速公路上平均时速达到了142 km/h.。在马恩岛的郊区路段、印度安德拉邦和马哈拉施特拉邦、澳大利亚北部地区的许多路段也不设置限速,但部分低等道路的平均时速并不高。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

车速限制

车速限制

车速限制

车速限制在大部分国家均有设置,通常为最高车速限制(有时为行车安全设立最低速度限制)。车速限制具有强制性,通常在路标中标识,由地方国家政府制定,常由交通警察英语Traffic police負責管理。

最早的限速是英国于1861年生效的,当时限速16 km/h(10 mph)。波兰[1]保加利亚[2]在部分路段限速140 km/h,是目前世界最高的限速,美国德克萨斯州也在40英里长的一个路段限速137 km/h(85mph)[3]。同时,部分地区的路段并不设置限速,最出名的是德国高速公路Autobahn[4]。2006年勃兰登堡州有关部门测得在一段畅通的双向六车道高速公路上平均时速达到了142 km/h.[5]。在马恩岛的郊区路段[6]印度安德拉邦[7]马哈拉施特拉邦[8]澳大利亚北部地区[9]的许多路段也不设置限速,但部分低等道路的平均时速并不高。

参见

参考资料



This article uses material from the Wikipedia article "车速限制", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht