powered by CADENAS

Social Share

新幹線 (14047 views - Transportation - Air Water Earth)

新幹線(日语:新幹線/しんかんせん Shinkansen */?)是日本的高速鐵路系統,也是全世界第一個投入商業營運的高速鐵路系統,採用標準軌(1435mm)之軌距,均為純客運服務。第一條路線是連結東京與大阪之間的東海道新幹線,於東京奧運開幕前的1964年10月1日通車營運;經過多年擴展,目前有9條路線,其中包含2條路線等級較低的「迷你新幹線」,將日本大多數的重要都市連結起來。最初由日本國有鐵道研發與營運,國鐵分割民營化後由JR集團接續,目前有JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州等5家JR公司提供服務。 新幹線是以同時適合快速及大量運輸而設計,因而其建造與營運技術均有別於傳統鐵路,例如全面採用動力分散式列車、軌道全面採用立體交叉、首創列车自动控制系统等,最短可以3分鐘的班距運行。除了迷你新幹線之外,列車運行最高車速依路線可達到每小時240至320公里,但在進行速度測試時,曾創下每小時443公里的最高紀錄(由「300X」實驗列車在1996年時所創下)。身為日本鐵路技術居於世界頂尖的重要象徵,新幹線的技術也向海外輸出,例如台灣高速鐵路即採用新幹線做為系統基礎。
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

新幹線

新幹線

新幹線(日语:新幹線しんかんせん Shinkansen */?)是日本高速鐵路系統,也是全世界第一個投入商業營運的高速鐵路系統,採用標準軌(1435mm)之軌距,均為純客運服務。第一條路線是連結東京大阪之間的東海道新幹線,於東京奧運開幕前的1964年10月1日通車營運;經過多年擴展,目前有9條路線,其中包含2條路線等級較低的「迷你新幹線」,將日本大多數的重要都市連結起來。最初由日本國有鐵道研發與營運,國鐵分割民營化後由JR集團接續,目前有JR北海道JR東日本JR東海JR西日本JR九州等5家JR公司提供服務。

新幹線是以同時適合快速及大量運輸而設計,因而其建造與營運技術均有別於傳統鐵路,例如全面採用動力分散式列車軌道全面採用立體交叉、首創列车自动控制系统等,最短可以3分鐘的班距運行。除了迷你新幹線之外,列車運行最高車速依路線可達到每小時240至320公里,但在進行速度測試時,曾創下每小時443公里的最高紀錄(由「300X」實驗列車在1996年時所創下)。身為日本鐵路技術居於世界頂尖的重要象徵,新幹線的技術也向海外輸出,例如台灣高速鐵路即採用新幹線做為系統基礎。

名稱

新幹線最初稱為「新幹線鐵道」,這是相對於當時一般的國鐵路線(即日後所稱的「在來線」)而產生的名稱,新幹線的第一條路線——東海道新幹線,便是為擴充既有的東海道本線而建的鐵路幹線。為推動新幹線興建而立法的《全國新幹線鐵道整備法日语全国新幹線鉄道整備法》中,將新幹線定義為「列車在主要區間能夠以每小時200公里以上的高速度行駛之幹線鐵路」,針對新幹線運輸安全而立法的《新幹線特例法日语新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法》也採用這個定義,因此迷你新幹線、以及未來將以磁浮列車運行的中央新幹線,都不在這兩個法律的規範範圍內。

日本以外常稱新幹線為「子彈列車」(Bullet Train)或是「超特急列車」(Super Express),之後日语罗马字的名稱「Shinkansen」也逐漸廣為使用。此外,東海道新幹線在通車時也曾經計劃稱為「新東海道線」(New Tokaido Line)。雖然現在車站內的英文告示板上稱新幹線為「Shinkansen」,但在表示列車名稱時仍然採用「Super Express」的稱呼,例如希望號列車上的英文廣播之一為「Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the NOZOMI superexpress bound for Tokyo.」(各位乘客,歡迎搭乘新幹線,本列車是開往東京的希望號超特急列車)。

歷史

新幹線主要使用技術

為了在新幹線的區間內能夠讓列車以超過時速200公里的速度運行,因此採用了許多與在來線不同的技術,希望不只在速度上,在乘客安全與搭乘舒適度上都能達到最高標準。

路線與軌道設施

  • 除了迷你新幹線外,所有的路線均採用新建路線,而不與在來線共用。
  • 為了防止旅客發生意外,另外採用下列的設計:
    • 為了防止新幹線列車與汽車相撞或行人入侵路軌,新幹線不設置平交道,迷你新幹線則是盡量減低平交道數量,並且採取多項安全措施。
    • 路線內完全禁止不相干人士的進出。由於這兩項設計,新幹線與一般道路均採用立體交叉設計(迷你新幹線除外)。此外另訂定特別法律,以法律面的規定防止任何試圖阻礙新幹線運行的人。
    • 為了防止高速列車通過車站時產生事故,在新建車站的月台上設置月台閘門

訊號系統

供電方式

列車技術

直接駛入其他線路區間

  • 被稱為「迷你新幹線」的某些區間(如山形新幹線福島新庄間、秋田新幹線盛岡秋田間),乃將上述在來線的軌距改為標準軌,讓新幹線列車可以直接行駛進入這些路線中。這些路線並不是正式的新幹線,而是將原本的在來線軌距改為新幹線軌距(可節省施工時間及經費),但在路線的線型配置上仍然是在來線特急,並未符合新幹線所要求的高速行駛標準。在這些區間內的速限為時速130公里,新幹線列車駛入此區域即為「新在直通運轉」。
  • 目前包括JR九州在內的單位正在開發可變軌距列車(九州新八代車站即設有相關的測試用路線),往後新幹線列車便可直接駛入採用窄軌的在來線區間,但目前仍在開發中,商用化時程尚未決定。此列車開發目的主要是用於長崎新幹線的建設。
  • 通往博多南站博多綜合車輛所博多南線、以及上越新幹線分支前往Gala湯澤站的路線,也是屬於在來線。

路線

新幹線的最高營運速度
最高速度 路線
320km/h 東北新幹線宇都宮盛岡
300km/h 山陽新幹線姬路博多
285km/h 東海道新幹線
275km/h 山陽新幹線新大阪姬路
東北新幹線大宮宇都宮
260km/h
整備新幹線
東北新幹線盛岡新青森
北陸新幹線
九州新幹線
北海道新幹線 
240km/h 上越新幹線
130km/h
迷你新幹線
山形新幹線
秋田新幹線

已通車

路線名稱 起點 終點 實際距離 營運距離 開業日期 營運商
北海道新幹線 新青森 新函館北斗 148.8公里 148.8公里 2016年3月26日 北海道旅客鐵道(JR北海道)
東北新幹線 東京 新青森 674.9公里 713.7公里 1982年6月23日:大宮 - 盛岡
1985年3月14日:上野 - 大宮
1991年6月20日:東京 - 上野
2002年12月1日:盛岡 - 八戶
2010年12月4日:八戶 - 新青森
東日本旅客鐵道(JR東日本)
上越新幹線 大宮 新潟 269.5公里 303.6公里 1982年11月15日 東日本旅客鐵道(JR東日本)
北陸新幹線 高崎 金澤 345.4公里 345.4公里 1997年10月1日:高崎 - 長野
2015年3月14日:長野 - 金澤
東日本旅客鐵道(JR東日本)
西日本旅客鐵道(JR西日本)
東海道新幹線 東京 新大阪 515.4公里 552.6公里 1964年10月1日 東海旅客鐵道(JR東海)
山陽新幹線 新大阪 博多 553.7公里 622.3公里 1972年3月15日:新大阪- 岡山
1975年3月10日:岡山 - 博多
西日本旅客鐵道(JR西日本)
九州新幹線
(鹿兒島線)
博多 鹿兒島中央 256.8公里 288.9公里 2004年3月13日:新八代 - 鹿兒島中央
2011年3月12日:博多 - 新八代
九州旅客鐵道(JR九州)

已通車的迷你新幹線

名稱 起點 終點 營運距離 開業日期 正式路線名 營運商
秋田新幹線 盛岡 秋田 127.3公里 1997年3月22日 田澤湖線盛岡 - 大曲
奥羽本線大曲 - 秋田
東日本旅客鐵道(JR東日本)
山形新幹線 福島 新庄 148.6公里 1992年7月1日:福島 - 山形
1999年12月4日:山形 - 新庄
奥羽本線 東日本旅客鐵道(JR東日本)

新幹線規格的區間鐵路

路線名稱 起點 終點 營運距離 開業日期 營運商
上越線(支線)[* 1] 越後湯澤 Gala湯澤 1.6公里 1990年12月20日 東日本旅客鐵道(JR東日本)
博多南線[* 2] 博多 博多南 8.5公里 1990年4月1日 西日本旅客鐵道(JR西日本)
  1. ^ 通稱Gala湯澤線,利用車輛的回送及停泊線進行載客營運。運行時間表合併到上越新幹線的時間表(而不是上越線)。
  2. ^ 利用連接車輛基地的回送路線進行載客營運,大部分路段與九州新幹線(鹿兒島線)共用

建設中

整備新幹線

路線名稱 起點 終點 路線長度 所需時間(估算) 狀況 預定開業年期 營運商
北海道新幹線 新函館北斗 札幌 211.5公里 東京~札幌 約5小時 建設中 2030年度 北海道旅客鐵道(JR北海道)
北陸新幹線 金澤 敦賀 125.2公里 東京~敦賀 約3小時 建設中 2022年度 西日本旅客鐵道(JR西日本)
敦賀 大阪市 約127.7公里 未動工
九州新幹線(長崎線)[* 1] 新鳥栖 武雄溫泉 約51.3公里 未動工 2022年度 九州旅客鐵道(JR九州)
武雄溫泉 長崎 45.7公里 博多~長崎 1小時20分 建設中 2022年度
  1. ^ 新鳥栖~武雄溫泉間預定利用一般鐵路路線 。

JR自行推動興建

路線名稱 起點 終點 路線長度 所需時間(預估) 狀況 預定開業年期 興建商及預定營運商
中央新幹線 品川 名古屋 286公里 40分 建設中 2027年或2020年度 東海旅客鐵道(JR東海)
名古屋 新大阪 152公里 東京~新大阪 1小時7分 未動工 2045年度

以新幹線規格興建的在來線

未成線

列車

營運用列車

新幹線列車全面皆採分散式驅動方式,防止高速行駛時的蛇行運動,減輕路線的維護保養費用。行車時的摇晃極小,整體運行品質可在全球名列前茅。

新幹線歴代營業車輛[表註 1]
型號 營運最高速度 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代
0系 220 km/h 1964年-2008年
100系 230 km/h 1985年-2012年
300系 270 km/h 1992年-2012年
500系 300 km/h 1997年-
700系 285 km/h 1999年-
800系 260 km/h 2004年-
N700系 300 km/h 2007年-
L0系 505 km/h 2027年(目標)-
200系 240 km/h 1982年-2013年
400系 240 km/h 1992年-2010年
E1系 240 km/h 1994年-2012年
E2系 275 km/h 1997年-
E3系 275 km/h 1997年-
E4系 240 km/h 1997年-
E5系 320 km/h 2011年-
E6系 320 km/h 2013年-
E7系 260 km/h 2014年-
營運者 日本國鐵(1964年-1987年) JR各公司(1987年-)
  1. ^ 截至2014年。

JR東海/JR西日本(山陽新幹線用)/JR九州系列

  • 0系:1964年登場的0系列車是新幹線諸多車型的開朝元老,在服務超過30多年後,此車系於1999年全數退出東海道新幹線的載客服務,之後以回聲號的身份行駛於山陽新幹線上,進行各站停車服務。其中一台0系機車頭於2001年由西日本旅客鐵道捐贈予位於約克郡英國國家鐵路博物館。0系的營運時速為220公里/小時,並曾在高速測試中創下256公里/小時的紀錄。2008年11月30日全面退出營運服務。2008年12月14日,0系列車正式退役。
  • 100系:1985年投入服務,行駛東海道山陽新幹線,設計最高時速為270公里/小時,營運時速為230公里/小時,100系是首款擁有雙層車廂的新幹線列車。於2003年全數退出東海道新幹線的載客服務,行駛於山陽新幹線上,作為回聲號進行各站停車服務。P編組所有列車於2011年3月12日列車改點後退役。所有JR西日本剩餘的100系列車已於2012年3月16日運行告別班次光445號後與300系一同退出山陽新幹線
  • 300系:東海道-山陽新幹線上等級最高的希望號首次登場時所使用的車種,以270km/h的最高車速投入營運,主要是作為光速號回聲號列車使用。所有JR東海JR西日本300系列車於2012年3月12日退出定期營運班次,並於3月16日營運告別班次希望329號及希望609號後與100系一同正式退出東海道·山陽新幹線
  • 500系:最高營運時速達300公里(山陽新幹線路段),為當時世界上營運時速最快的高速鐵路列車(1997年),並曾在測試中達到320公里/小時的速度。500系會於2008年年中行走山陽新幹線區間的回聲號班次,同時將5組列車進行改造,分拆成8節列車,於2008年12月1日起取代退役的0系擔任回聲號班次之營運。其餘4組列車,會繼續以希望號每日來往東京至博多2次。500系於2010年2月28日退出東海道新幹線區間的營運。
  • 700系:于1999年投入运营,是極速雖只有285公里但平均營運時速較500系高的車型,前方車頭長9公尺,因造型獨特被日本人暱稱為「鸭嘴兽」。除了作為希望號光速號回聲號使用外,西日本旅客鐵道也使用700系推出不一樣的新車型(700系7000番台),命名為光號鐵道之星ひかりレールスター,Hikari Railstar),在編組車輛數、車輛塗裝、車內座椅數與配備上,都與原有的700系不同。
  • N700系:由700系改良而來的列車,由東海旅客鐵道西日本旅客鐵道共同開發,首度導入傾斜列車技術的東海道、山陽新幹線第五代新幹線車輛。N700系列車已經于2007年7月1日正式投入使用,最高營運時速也達到300km/h。該型號列車投入運行后,東京到大阪之間只需要2小時25分。
    • N700A:是在N700系的基礎上進一步改良設計的列車。採用更可靠的制動系統,並引進「定速行駛裝置」及LED照明等新一代設備。N700A已於2013年2月8日正式投入使用。
  • 800系:由九州旅客鐵道開發,主要行駛於九州新幹線路段,作為燕號列車的使用車輛。極速260公里/小時。
  • L0系:由東海旅客鐵道開發,主要行駛於中央新幹線路段,作為測試列車的使用車輛。極速505公里/小時。
東海道、山陽、九州新幹線歷代營運用列車比較
型號 0系 100系 300系 500系 700系 800系 N700系
新造時列車編組 12輛、16輛 16輛 16輛 16輛 16輛、8輛 6輛 16輛、8輛
最高速度 (km/h) 210 - 220 220 - 230 270 300[* 1] 285 260 300
車體材質 普通鋼 鋁合金
最長編組之
編組出力功率
11840 kW
(16M)
11040 kW
(12M4T)
12000 kW
(10M6T)
17600 kW
(16M)
13200 kW
(12M4T)
6600 kW
(6M)
17080 kW
(14M2T)
電動機類型 串激式直流电动机 鼠籠式三相交流感應电动机
首次製造年份 1964年 1985年 1992年 1997年 1999年 2004年 2007年
製造輛數 3216輛 1056輛 1120輛 144輛 1328輛 54輛 約2993輛 [* 2]
  1. ^ 500系改造縮編8輛後的7000番台(V編組)為285km/h。
  2. ^ N700A持續生產中。製造輛數為2019年度末的預定數量。

JR東日本/JR西日本(北陸新幹線用)/JR北海道系列

  • 200系:1982年東北新幹線上越新幹線通車時開始使用,原型為0系及100系。2004年時,一列200系列車由於新潟縣中越地震出軌,但並沒有造成人員傷亡。200系的標準營運時速為240公里/小時,但依照編組的不同,E編組僅有210公里/小時的營運速度,但F90編組卻有275公里/小時。已退役。
  • 400系:行駛於山形新幹線迷你新幹線列車。設計最高時速為345公里/小時,東京至福島新幹線路段營運最高時速為240公里/小時,而行走在來線福島至新庄營運最高時速為130公里/小時。用於翼號列車和那須野號なすの,Nasuno)列車上。400系於2010年4月18日退出營運服務,成為第二款退役的新幹線列車。
  • E1系:原本在開發階段預計命名為新幹線600系的東日本旅客鐵道(JR東日本)新型列車,在實際量產後改用新的命名規則,以代表「East」字首的英文字母「E」作為JR東日本之後所有新車型的名稱,而改名為E1。為第一款全列車雙層配置的新幹線列車,使用於上越新幹線路段。最高營運速度為240公里/小時。主要是作為朱鷺號谷川號たにがわ,Tanigawa)列車使用。已退役。
  • E2系:於JR東日本標準規格新幹線(東北新幹線長野新幹線上越新幹線)中廣域運用,營運時速為275公里/小時。為淺間號山彥號那須野號なすの,Nasuno)及朱鷺號列車的主力車輛。
  • E3系:行駛於山形新幹線翼號迷你新幹線列車,東北新幹線內最高營運速度275km/h,福島至新庄區間最高營運速度130公里/小時。
    • 2014年,JR東日本把一列從秋田新幹線小町號退下來的E3系0番台R18編成改裝,增設足浴、吧檯及座敷設施,番台編號改為700番台並且以臨時特急「とれいゆ つばさ」行走山形新幹線福島站新庄站之間,是新幹線首次設立類似在來線「歡樂列車 Joyful Train」服務。
  • E4系:為世界載客量最大的雙層高速鐵路列車,最多可以兩列編組16輛運行,載客容量達1634人,現時主力行走上越新幹線。最高營運時速240公里/小時。
  • E5系、H5系:為JR東日本的次世代列車,於2011年3月5日正式投入使用,當時最高營運時速為300公里/小時,2013年提升至320公里/小時。E5系首次於新幹線車隊內設立比「綠色車廂」更豪華的「Gran Class」以提升舒適度及服務品質。JR北海道亦已經落實購買四組與E5系同款的H5系,以應付2016年度北海道新幹線的開通。
  • E6系:同為JR東日本的次世代列車,於2013年3月16日登場,主力行走秋田新幹線小町號迷你新幹線列車,東北新幹線內最高營運時速為320公里/小時。
  • E7系、W7系:由E2系開發而成,行駛北陸新幹線專用列車,由JR東日本和JR西日本共同研發,最高營運時速260公里/小時,本車系同樣設有「Gran Class」。
東北、北海道、上越、北陸、山形、秋田新幹線歷代營運用列車比較
型號 200系 400系 E1系 E2系 E3系 E4系 E5系、H5系 E6系 E7系、W7系
新造時列車編組 12輛 6輛 12輛 8輛、10輛 5輛 - 7輛 8輛 10輛 7輛 12輛
最高速度 (km/h) 210 - 275 240 240 275 275 240 320 320 260
載客量(人) 749 - 1235 399 1235 630 - 813 338 - 402 817 731 336 934
車體材質 鋁合金[* 1] 普通鋼 鋁合金
最長編組之
編組出力功率
12880 kW
(14M2T)
5040 kW
(6M1T)
9840 kW
(6M6T)
9600 kW
(8M2T)
6000 kW
(5M2T)
6720 kW
(4M4T)
9600 kW
(8M2T)
6000 kW
(5M2T)
12000 kW
(10M2T)
電動機類型 串激式直流电动机 鼠籠式三相交流感應电动机
首次製造年份[* 2] 1980年 1990年 1994年 1995年 1995年 1997年 2009年 2010年 2013年
製造輛數 700輛 84輛 72輛 510輛 261輛 208輛 630輛[* 3] 168輛 324輛[* 4]
  1. ^ 200系H編組的雙層車輛(2輛×6編組)為普通鋼製。
  2. ^ 以量産先行車(E1系・E4系・E7系為量産車第一編組)之落成年計算
  3. ^ E5系生產中。此為最終數量(E5系 : 590輛、H5系 : 40輛)。
  4. ^ E7系/W7系生產中。此為最終數量(E7系 : 204輛、W7系 : 120輛)。

高速實驗用列車

  • 1000型東海道新幹線0系列車實際量產之前的試作原型車輛,分為A編組2輛(1001、1002)、B編組4輛(1003~1006)。其中B編組於1963年(昭和38年)3月30日創下最高時速256km/h的紀錄。
  • 951型:在1972年3月山陽新幹線岡山站開業前,日本國有鐵道在當時的營業運轉最高速度210km/h以上,也就是以250km/h運轉的新型車輛為開發目的,於1968年3月製作2輛編組的試驗車輛。1972年2月24日在山陽新幹線上創下最高時速286km/h的紀錄。
  • 961型:由日本國有鐵道於1973年(昭和48年)製作,為東北、上越新幹線列車實際量產之前的試作原型車輛,針對日本東北地區在冬季的寒冷氣候對車輛作耐雪耐寒的強化。曾在東海道、山陽及東北新幹線進行測試,並於1979年12月7日在東北新幹線上創下最高時速319km/h的紀錄。
  • 962型:日本國有鐵道東北、上越新幹線營業用車輛(之後的200系)的先行試作車,於1979年(昭和54年)製作,曾於東北、上越新幹線進行測試,之後改造為電氣試驗車輛。
  • 952型、953型(STAR21)東日本旅客鐵道所有,1992年3月登場,於平成5年(1993年)12月21日在上越新幹線創下425km/h的紀錄,是E1~E4系製造前的始祖。
  • WIN350西日本旅客鐵道所有,1992年4月登場,是500系登場前的高速實驗列車,於1992年8月在山陽新幹線上創下最高時速350.4 km/h的紀錄,並曾搭載翼型集電弓做運轉試驗。
  • 955系(300X)東海旅客鐵道所有,1995年1月登場,在平成8年(1996年)7月26日凌晨於東海道新幹線上創下當時日本國內最快紀錄443km/h,於2002年除役。
  • FASTECH 360S(E954型):由東日本旅客鐵道開發,目的在作為下一代高速鐵路列車的實驗,目標時速為360km/h,已於2009年除役。
  • FASTECH 360Z(E955型):由東日本旅客鐵道開發,目的在作為下一代新幹線與在來線之間作直通列車的實驗,已於2008年底除役。

試驗及救援用車輛

  • 911系:日本國有鐵道於1964年東海道新幹線開業時,當作新幹線電車救援用而製造的柴油機車。由日本車輛承製,共有3輛,其中1號機與3號機在國鐵時代報廢,在1987年的國鐵分割民營化後,2號機轉由東海旅客鐵道(JR東海)承接並繼續使用。
  • 912系:為DD13型的標準軌化改造車輛。於新幹線開業前暫定以2000形為型號。
  • 922系(黃醫生):以新幹線0系電車為基礎而製造的東海道、山陽新幹線用電氣軌道綜合試驗車輛,其中JR東海所屬的車輛為0番台(T1)、10番台(T2),JR西日本所屬的車輛為20番台(T3),目前均已停用報廢。
  • 923系(黃醫生):以新幹線700系電車為基礎而製造的東海道、山陽新幹線用電氣軌道綜合試驗車輛,其中JR東海所屬的車輛為0番台(T4),JR西日本所屬的車輛為3000番台(T5),目前仍正在使用中。
  • 923系:0番台
  • 925系:0番台(10番台),以新幹線200系電車為基礎而製造的東北、上越新幹線用電氣軌道綜合試驗車輛,由日本國有鐵道所有,之後由JR東日本承接並繼續使用,目前已停用報廢。
  • 941系:原作為日本國鐵在新幹線用的電氣軌道綜合試驗車輛,之後改造為救援車輛。
  • East i(E926系):由JR東日本所有,為目前東北、上越、長野、山形和秋田新幹線用的電氣軌道綜合試驗車輛。

維修基地

安全性

新幹線營運超過50年,載客近100億人次,儘管日本的地震和颱風頻繁,至今為止,仍未發生因行車事故導致乘客死亡,亦沒有服務員在月台駐守來防止因關門而導致乘客或隨身財物損傷的事故發生,而發生在2015年6月30日的自焚,造成兩名乘客死亡的事故,是乘客自身的行為所導致,不屬於行車事故[1]

至今已有兩宗營運中的新幹線列車脫軌事件。第一個是在2004年10月23日,在上越新幹線行駛的朱鷺號325號列車於即將抵達新潟縣長岡車站附近時,因新潟地震發生,造成該列車十節車廂當中有八個在長岡附近的路線出軌,154名乘客沒有傷亡。另一列車脫軌事故發生在2013年3月2日的秋田新幹線上。在當時暴雪條件下,秋田小町號25號列車於大山附近的路段出軌,沒有造成任何乘客受傷。

發生地震時,地震檢測系統可以使列車在短時間內停止。上越脫軌事件發生後,當局就安裝了一種新的防止脫軌裝置。

事故

日本新幹線號稱全世界最安全的鐵道系統,擁有營運五十年二十億公里零死亡的紀錄。

  • 1973年2月21日,東海道新幹線的大阪運轉所(鳥飼基地)發生列車脫軌事故,但因為是空車,沒有任何人員傷亡。
  • 1974年,新幹線東京運轉所(品川基地)分岐線與新大阪站陸續發生ATC信號異常事故。
  • 1991年9月30日,光91號(100系X編組)部分車輪從東京站出發後發生卡死,但列車行駛至三島站才停止。當時列車最高速度曾達系統最高速限225km/h。
  • 1997年,山陽新幹線的岡山新幹線運轉所發生列車過走脫軌事故。
  • 1999年6月27日,山陽新幹線的福岡隧道發生頂部的水泥護壁剝落事故,造成行駛此路段的列車頂部部分毀損。
  • 2015年6月30日上午,东海道新干线希望号发生自焚事件。该列车行驶至神奈川县新橫濱——小田原路段时,一名男子在一号车厢内拿出一个白色塑料桶,向四周泼洒油状液体并浑身浇油后,用打火机点火,大火很快被赶来的乘务员熄灭。事件中的自焚男子及另一名50多岁女性乘客死亡,受伤者超过11人[2]
  • 2017年6月21日東海道及山陽新幹線21日受到停電影響,導致列車大範圍停駛超過5小時,估計有72班次、5萬人以上行程受到延誤,逾500名乘客被迫滯留車廂過夜。[3]

海外輸出

路線系統

  • 台灣高速鐵路:採用新幹線的車輛以及部份機電技術(新幹線的規格無法完全符合高鐵局開出的特殊規格),這也是新幹線技術首次向海外輸出。
  • 中國高速鐵路:中國高速鐵路的部分路段與車輛採用新幹線的技術規格,例如采用和新干线相同的轨道板。但實際上常與法國德國加拿大等國的技術混雜使用。

車輛

  • 700T型:由新幹線700系改良而成,是供台灣高速鐵路使用而設計的特殊衍生版,但由於是導入500系列車的動力輸出系統,因此時速較原本的700系還高,可達300公里。700T系針對台灣夏季更濕熱的氣候,加強空調系統及車廂設計,整體車廂塗裝及設計與原本的700系不同。
  • CRH2型:外銷中国E2-1000型列車。针对中国铁道普遍存在的铁轨垃圾,将通风系统改为顶部入风。后期CRH2C型车采用了新型动力系统,最高時速可以达到395公里,运营时速則為330公里,成为世界上运行速度最快的列车之一。2007年初開始投入營運,日本方面並把部分技術出售給中國,使中國方面有能力自行生產和改良新幹線列車。
  • 395型:配合英國既有路線本身狹小的淨空,所以使用日立所製造的885系車體為基礎,並搭配新幹線的動力轉向架,為了能讓列車行駛歐洲之星CTRL高速新線,也因此裝配TGV的號誌系統TVM430

照片集

關聯作品

電視劇及電影

  • 新幹線大爆破》(1975年東映出品 導演:佐藤純彌
  • 《新幹線公安官》(1977年7月~9月、1978年4月~9月、朝日電視台播出)
  • 《新幹線物語'93夏》(1993年7月~9月、TBS播出。劇本:池田雄一)
  • 新幹線物語'97恋》(1997年4月~6月,TBS播出。)
  • 新幹線開発物語》(2004年。劇本:矢島正雄
  • 新幹線をつくった男たち》(2004年11月3日、東京電視台播出)
  • 铁胆火车侠》,动画作品

電玩遊戲

相關條目

参考资料



This article uses material from the Wikipedia article "新幹線", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht