Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
硬體是裝置在機箱內以做出個人電腦。系統軟體是儲存在硬體內,而系統軟體內含有韌體,例如BIOS以及作業系統,這些軟體使應用軟體可以提供使用者所需的功能。作業系統通常藉由匯流排與裝置溝通,這需要軟體提供驅動程式。
輸入和輸出的外圍設備
主要文章:外設
輸入和輸出裝置通常裝在外部的主計算機機箱。下面是標準的或很常見的許多計算機系統。
輸入裝置使用戶能夠將信息輸入到系統中,或控制其操作。大多數個人計算機的鼠標和鍵盤,但筆記本電腦的系統通常使用的鼠標觸摸板來代替。其他的輸入設備包括網絡攝像頭,麥克風,遊戲桿和圖像掃描儀。
輸出設備在人類可讀的形式顯示信息。這種裝置可以包括打印機,音箱,顯示器或盲文壓花。
在IBM System z9大型主機 大型計算機是一個更大的計算機,通常填充一個房間,並且可能花費幾百或幾千倍之多的個人計算機。它們被設計用來執行大量計算為政府和大型企業。
超級計算機是表面上類似於大型機,而是被用於極其苛刻的計算任務。截至2016,世界上最快的超級計算機是神威·太湖之光。
數據是通過使用各種介質的計算機存儲。硬盤驅動器被發現在幾乎所有的舊電腦,由於其高容量,成本低,但固態硬盤速度更快,更省電,目前雖然比硬盤更加昂貴,因此往往更加昂貴的電腦上發現的。有些系統可能會使用一個磁盤陣列控制器,提供更高的性能或可靠性。
主要文章:計算機數據存儲
計算機數據存儲,通常稱為存儲或內存,是指計算機部件和記錄媒介的保留數字數據。數據存儲是一個核心功能和計算機的基本組成部分。
主機板是硬體的主要部分。它是一況大的方形板,上面有複雜的電路連接到電腦的其他部分,包含中央處理器,隨機存取記憶體,磁碟機(CD,DVD,硬碟,或是其他的光碟),以及其他藉由插孔或是埠而連接的裝置。直接連接到主機板的裝置如下:
常見規格
350W交換式電源供應器
400W交換式電源供應器
450W交換式電源供應器
500W交換式電源供應器
550W交換式電源供應器
600W交換式電源供應器
650W交換式電源供應器
750W交換式電源供應器
除此以外硬件包括以下的外置标准配件
|
This article uses material from the Wikipedia article "硬件", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Computer, Hardware, Software